• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

全新Netduino 3登陆Mouser 新增Wi-Fi连接功能 助力快速建立原型

来源:云汉芯城
时间:2015-08-14

分享至:

  2015年8月14日 – 贸泽电子(Mouser Electronics) 开始分销Netduino 3电子平台,能够使商业硬件解决方案和个人电子项目快速上市,同时提供了的设计灵活性并降低了风险。版本的开源Netduino平台不但具有让先前版本广受欢迎的功能,还增加了Wi-Fi连接功能。

  Mouser分销的 Netduino 3为针对Microsoft .NET Micro Framework而设计的开源电子平台,结合了高级编码的便利性与STM32 F4系列微控制器的原始功能集。Netduino 3基板型采用搭载168MHz ARM Cortex-M4处理器的32位STM32F427VG 微控制器(内置可实现读写同步的1MB双区闪存), 而Netduino 3 WiFi和以太网型采用支持2MB双区闪存的STM32F427VI微控制器。所有Netduino 3板都支持高达256KB的SRAM,其中包括64kB内核耦合存储器(CCM)。Netduino 3 WiFi板支持采用开放式网络、WEP和WAP2方式的802.11b/g/n(2.4GHz)Wi-Fi安全性协议,更加入了对SSL 3.0和TLS 1.2加密协议的支持。Netduino 3以太网板还具有一个10/100 Mbps以太网端口。

  与Netduino 2相同,此新版本具有兼容Arduino的头,包括22个GPIO引脚 、一个SPI和I2C、四个UART(一个RTS/CTS)、六个PWM通道以及六个12位模数转换器(ADC)通道。该板还支持三个用于附加即插即用功能的GoBus 2.0端口和具有高达2GB存储能力的microSIF插槽。Netduino 3 还包括可在将来增强功能的可升级固件。

  欲知更多详情,敬请访问//www.mouser.com/new/netduino/netduino-netduino-3/。


更多新闻