处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

与时俱进 金融安防视频监控技术分析

与时俱进 金融安防视频监控技术分析
来源:互联网 时间:2014-09-12

 金融安防产品发展到今天,呈现出极为明显的高清化、智能化、网络化发展的趋势。尤其是在视频监控领域,还要求有统一的平台系统进行集成化管理。而且,出于升级换代和节约成本的需求,银行方面往往还要求监控管理平台具有出色的兼容性,能够实现多系统融合。

    金融安防的现状

  作为国内早试水安全防范系统的行业之一,金融安防起步于九十年代初。经过多年的发展,已具有相当大的规模。但由于技术条件和管理机制的限制,现有的安防系统还存在很多问题。

  联网程度不高:目前,营业网点、ATM自助银行基本上都配备了视频图像监控系统,但各网点与上级机构之间缺乏监控信息的有机联系;系统之间相互独立,安全防范工作被动,而且管理困难;网点、上级机构之间无法共享监控图像和防盗报警等信息。一旦网点突发紧急事件,上级机构不能及时全面地掌握相关情况;

  智能化程度不高:监控平台对报警处理的智能化程度直接决定了整个监控系统的智能化水平。但目前已建成的金融监控系统都没有从根本上摆脱被动监控的局限性,大部分都停留在依靠人眼去发现和处理报警的阶段。系统不能自动判别和筛选报警,更不能在核实报警信息后与其他系统进行联动;

  内控监管力度不够:目前针对营业厅柜员的工作监督和考核方式主要是定时抽查,这种督查机制不具备实时性,不能在出现问题的时间给予管理者提醒。因此,需要通过远程可视化监督管理,结合业务考核,进一步规范柜员的日常工作。

  金融应用,高清镜头如何选型?

  在金融安防系统中,监控摄像头是重要的组成部分,在前端监控部分有重要作用,因此对于监控摄像头的要求也相对较高。现在高清镜头成为流行趋势,如何选择高清镜头值得学习。

  1、契合清晰度要求

  一般情况下,银行监控需要完成柜台内外的人员和钱票等情况的监控,要求同时看清柜台里、外的监控,并且能要求在3米内能看清营业员的工作情况,这对监控镜头的景深就有着很高的要求。大厅监控与柜台监控的特点也有所不同,大厅监控只需要大范围监控所有人的活动范围,柜台监控则还需要看清点钞机的数字情况。另有些银行在每个柜台前也会加装一个高清镜头,能够看清客户业务办理的情况。

  银行监控中对于镜头所生成的图像有三个基本的要求,即:

  a.行为识别

  监控的低要求就是对于范围内的人或物的所产生行为的监控,其次才是辨认行事人具体的身体特征与容貌特点。目前市场上的安防监控都是以此为前提进行的安装调试,所以对于银行金融领域来讲同样适用。

  b.人脸识别

  和其他领域有所不同的是,银行金融对于人物识别要求较高,以上图为例,营业员的面部轮廓隐约可见,能够分辨男女,对于熟悉的人甚至可以叫出他的名字,但是对于不熟悉的人可能略显勉强。再此,我们定义一个人物清晰与否的标准为,初次见面并且二次见面能够识别该人物。图2营业员约为4W像素,能够识别性别,面部轮廓等信息。图1中该男子头像清晰可见,细节展现明显,即使对于不认识的人,二次见面也能够识别,我们即认定该人物图片清晰,约需要10W像素(PS:因涉及个人隐私等问题,故上图没有截取正面照片)。

  归纳整理:辨认一个人物性别,容貌轮廓等信息低需要4W像素。辨认一个人物容貌特征,图像清晰低需要10W像素。

  c.币值识别

  进入银行的人,无外乎从事与钱相关的一切行为活动,在这个过程中,对于钱的监控显得尤为重要。要保证钱币清晰能够辨认币值,对于超过一万的大额交易能够了解其交易数额。如上图3所示,能够辨认出交易币值为100元人民币,交易数额为4万,但是图像稍显模糊,如果进一步降低像素,难以保证其准确性。所以对于人民币大小物体,低监控要求为2W像素。

  作为高清趋势下的产儿,超音速AVENIRETOKU精工镜头SSV2810GNBIRMP则有效满足了这种需求。SSV2810GNBIRMP的焦距在2.8~10mm间,并具备了F1.3-360的光圈值,既适用于监控广角大的柜台,又契合了景深要求。大靶面,超广角,高解晰度,画面清晰细腻,加上24小时高清监控的优势使得银行柜台、大厅活动的每个细节都尽收眼底,更高效、更经济、更实用,具备更加细腻的细节表现。

  2、非球面技术应用

  近两年来,监控摄像机镜片集中在多层镀膜和非球面技术相结合趋势上,非球面技术可以改善镜片边缘部分对光的折射率,使镜头的边缘成像变好,有效消除了桶形失真的现象。非球面镜片的应用,起到了矫正球面像差、畸变等各种像差的效果,大幅提升了成像质量。这也证明了百万像素高清镜头选择的理由。

  3、室内监控选择广角镜头

  针对金融安防应用也要选择合适焦距的镜头,在实际案例中,AVENIRETOKU精工2.8-10mm自动光圈镜头SSV2810GNBIRMP在金融业室内中应用广泛。从银行监控场景的特点来看,柜台监控角度大,距离较近,因此在镜头的选择上需要使用广角镜头(短焦距镜头)。

  短焦距监控镜头的水平视角一般大于30度,由于镜头的视角较宽,可以包容的场面较大,因此在表现空间环境方面具有较强的优势。同时,监控画面的空间透视感强,画面的色彩还原好,清晰度高。为了追求完美画质,在银行监控方面,自动变焦镜头更受青睐,增加了画面的容量和信息量。
 视频监控技术支持有哪些?

  视频监控要实现高清,当然离不开技术的支持。那么支持金融安防监控的技术有哪些呢?

  双码流回放技术

  在高清网络视频监控技术迅猛发展下,IP网络监控在金融行业得到快速的推广,高分辨率视频图像已成为客户对高清监控的一大需求点。但是面对巨大的网络带宽占用和大量的存储空间成本,让许多有需求的客户望而止步。为此,业内有厂家推出了“双码流回放技术”与“H.264HighProfile编码技术”,为目前国内安防行业高清应用和远程管理提供了一种全新的解决方案。

  众所周知,银行用户需要对分行、支行以及各个网点进行远程监控。而目前的网络带宽难以满足传输需求。

  比如前端的监控摄像机需传输的是4Mbps码率、720P的视频流,在远程监控管理端进行高清录像远程回放时,对于没有双码流回放功能的普通硬盘录像机是经网络直接进行4Mbps录像回放。当网络带宽较窄,比如是2Mbps的网络带宽时,此时就会发生网络堵塞,就会使远程电脑上回放的录像视频图像卡顿严重,延迟大大增加,回放无法顺利进行,此时就需要把录像机上的高清录像先下载到远程的电脑,即需要先下载之后才能回放。

  而全新的双码流回放技术,支持两种码流参数回放。高清主码流回放:支持1080P、720P、D1格式;标清子码流回放:支持D1、CIF、QCIF格式。如果带宽不足以进行高清主码流回放,可以选择标清低码率回放码流,这样方便了网络远程调阅录像,突破了网络带宽的瓶颈,在得到高清晰录像的同时,又保证了低带宽下查看录像视频的流畅性。用户可根据网络带宽来灵活选择码率格式,达到本地高清存储,同时实现后端低码率网络传输如图1所示。

  H.264编码目前在国外高清电影、电视、通讯、网络视频中被广泛采用。H.264的优势是具有很高的数据压缩率,在同等图像质量的条件下,H.264的压缩比是MPEG-2的2倍以上,是MPEG-4的1.5~2倍,也就是说,H.264能获得青睐,的原因就是其压缩体积在诸多压缩格式中是小的。并且HighProfile是H.264解码中的高端类型,拥有完善的支持程度、秀的特性,并且在同等视频质量的情况下可节省50%的带宽,节省了网络带宽成本。比如,业内已有推出新颖的枪型摄像机,其搭配130万像素CMOS镜头,视频分辨率支持1280×960,并且支持HighProfile编码方式和三码流传输,较适用于网络带宽不足的应用环境,并能满足高清视频传输的需求。

  “双码流回放技术”和“H.264HighProfile编码技术”为行业的高清适用扫除了障碍,解决了高清应用中的重大难题。同时,推出的VAE视频主动增强、鸟瞰以及超级宽动态等功能,也成为了在高清安防行业应用中的技术亮点。

  VAE视频主动增强

  VAE视频主动增强技术是针对银行对不同监控区域要求而开发的。VAE视频主动增强技术可以让视频画面中的不同区域享受不同画质的编码待遇,所谓好钢要用在刀刃上,整幅视频画面中我们所重点关注的区域或许只是一部分,那么我们就让有限的视频编码资源重点用在这部分区域,着重提升关注区域的清晰度,适当降低非重点区域清晰度,即提升了目标清晰度,又不增加网络负载,可谓双赢。这一技术在银行柜台监控时应用较多。我们知道,银行柜台是视频监控的重点区域,而柜台外的背景环境相比之下不是聚焦区域,那么我们就大大提升了柜台区域的清晰度,让现金的数额,每一个动作都能清晰捕捉,同时降低柜台外客户等待区的清晰度,这样做无疑对减轻网络负载具有重要意义。

  支持USB3.0

  金融行业对硬盘上重要录像的备份速度也有一定要求,针对此需求,业内有厂家的硬盘录像机率先推出了USB3.0接口技术,即将USB接口的录像备份等数据吞吐能力提升10倍,大大提升了录像备份的传输速度,节省了录像的备份时间。

  在实际使用中,硬盘录像机所包含的硬盘数是有限的,即录像机中可以录像的天数是有限的,硬盘存储满之后,就会进行硬盘满报警或者进行盘满覆盖,此时就需要录像备份功能。对于某些重要录像片段,为了长期保存,防止录像机的录像进行盘满覆盖,需要保存这些录像资料备用,此时就需要对这些硬盘上面的录像进行备份,使用之前的USB2.0端口进行录像备份时,假如说需要1个小时才能把录像机上面所有硬盘上面的数据备份完成,那么采用具有USB3.0接口的录像机进行备份时,由于USB3.0将USB接口的录像备份的数据吞吐能力提升了10倍,那么只需要6到7分钟就可以完成录像备份,由此,大大节省了录像的备份时间。

  支持ONVIF协议

  在系统融合的大趋势下,产品的兼容性同样是考验产品、方案的标准之一。金融行业是率先运用视频监控系统的行业,而银行现有的往往多为模拟系统,在高清大环境下,高清网络摄像机也成为银行用户的迫切需求,因此在银行改造项目中,系统兼容问题有待解决。高清网络产品的另一点特点就是支持ONVIF协议,兼容支持ONVIF协议的各类网络视频设备,以及能接入所有通过ONVIF工具验证的IPC产品,其中包括索尼、松下、安讯士、三星、博世、海康、朗驰、黄河、金三立、艾普视达等等多家厂商的摄像机产品。不仅如此,对于支持ONVIF协议的网络摄像机,还可以支持音视频接入及配置、报警接入、云台控制等功能。提高硬盘录像机的兼容性,大大增加了用户和集成商的方案选择。

  双千兆网口

  为了更好地支持高清监控,业内也有厂家推出了双千兆网口的系列产品,其大幅提升了网络吞吐能力,提供网络负载均衡支持,在高清监控高数据量的情况下,能满足大容量高清接入存储的需要;其还支持网络容错,确保网络稳定安全连接,保证了网络高清视频的稳定接入;另一方面能实现跨网络应用,满足双网隔离环境下的正常使用,使得应用方案更灵活,为高清网络监控系统提供强大的支持,以适应当前视频网络化的发展趋势。

  智能视频分析技术

  智能监控必将是未来监控的发展方向,在金融行业,智能化监控主要是应用在ATM机的防范上。以银行自助服务区监控为例,该区域环境复杂、人流量大、ATM机数量多分布广,需要24小时运行且缺乏人员管控,因此针对银行自助设备的犯罪活动不断增加,给银行和用户的安全构成了威胁。而传统的视频监控多以事后查询为主,无法满足自助银行异常事件发生后实时报警的需求。另外,有些监控设备虽然能发挥智能分析功能,但效果总是差强人意。因此银行对智能分析技术有实时性和准确性的高级别要求。针对银行复杂的监控环境和突发事件,业内有实力的安防厂家特别推出了智能视频分析方案,能够实现ATM看护、斗殴检测、人员贴近等独特的智能分析报警功能。其中,ATM看护技术可以自动识别ATM机插卡口、键盘及周边区域是否有加装、拆除、粘帖等事件的发生,一旦检测到便立即自动触发预警。同样,当摄像机监视范围内出现打斗,或突然奔跑等现象时,系统会通过自动识别和提取图像中所含的信息,有针对性地重点监控、联动报警和录像,大幅度提升了监控的效率和质量。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。