处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

三星:相机传感器,谁能比我薄

三星:相机传感器,谁能比我薄
来源:nehalem 时间:2015-07-31

在手机拍照领域,无论是厂商还是消费者都知道SONY(索尼)的大名,Exmor R/RS系列传感器几乎就是画质的背书,但是自从索尼之前的传感器产能不足导致很多二三线厂商转向三星的ISOCELL解决方案之后,三星传感器就以其快 速对焦(相位对焦)和还过得去的画质得到了一批厂商的簇拥。

前段时间我们报道了索尼研发量子点传感器、预计2016年量产,将会带来更好的画质的消息。今天,三星也公布了他们的ISOCELL传感器的新型号,只不过,新传感器的着重点并非画质改善,而是厚度……

 

 

新传感器型号为S5K3P3,和旧型号相比,像素数量并无进步,依然是1600万(当然,对于大部分中端手机CPU来说,2000万以上的像素它们也驾驭不了)。“改进点”则是通过将单个像素大小由1.2μm缩小到了1.0μm,以换取传感器厚度减少了20%……

 

虽然三星声称画质并没有变差,但是明眼人都知道像素面积的缩减对画质肯定有着负面的影响……为了轻薄化而牺牲画质,一股浓浓的然并卵的感觉……三星你这是 准备“错位竞争”了么?那一点点厚度完全可以靠手机内部结构的优化来解决,除了少数争夺“全球薄”的手机之外感觉并不会有什么市场前景。不要忘了三星自 家的Note4和S6都用的SONY传感器……