处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

世界分辨率低的显示屏诞生,几个意思?

世界分辨率低的显示屏诞生,几个意思?
来源:网易科技 时间:2015-07-24

科技从未停止进步,显像技术不断飞跃。大部分人的手机显示屏已经提高到了720p、1080p;另外,随着智能电视的流行,大家家中恐怕都有一块2K甚至4K的屏幕了;更别提各大显示屏制造商早已经推出了商业用途的10K显示屏……

 

 

 

但我保证你没见过这块80×80分辨率,约等于0.08K的显示屏。

 

 

没错,我们确实是在2015年讨论这件事……

 

创意制造机构BREAKFAST和美国快时尚品牌Forever 21共同打造了这块只有6400像素的屏幕。BREAKFAST的首席创意官安德鲁·索蒂(Andrew Zolty)介绍,整个项目耗时长达一年半之久:

 

对于时尚产业,基础的元素就是纺织所需的线材。而对于互联网来说,富有创意和艺术气息的社交网站就是Instagram……

这块由6400“像素”的屏幕,将实体的丝线和虚拟空间中的Instagram完美地结合在了一起,而这种虚实结合的体验,世界任何一个角落的人都可以参 与并体验到。直到美国时间7月28日(下周二),这块屏幕都将保持24小时运转,而想要把照片发上去非常简单:在Instagram上发布一张照片,同时 加上#Forever21ThreadScreen的标签,就会被机器选中并添加到队列当中。

 

那么,要在哪里观看自己的照片显示在屏幕上呢?Forever 21架设了一个专门网站,用一个网络摄像头24小时直播屏幕上正在显示的内容。如果你足够有耐心,可以一直在电脑前守候,等待自己的照片上墙这一激动人心的时刻。

 

 

如果你等不及,或者队列太长不知道照片什么时候放出来,也完全不需要担心:当你的照片显示完毕之后,一个机器人账号会在你的Instagram照片下评论 一个YouTube视频地址链接——这是因为,Forever 21已经非常周到地帮你把你的照片自动生成一个视频,传到了YouTube上。

 

可别小瞧这块屏幕。虽然分辨率创造了历史新低,但它背后的技术含量可并不少。

 

首先来看软件方面:当一张带有指定“#”话题的Instagram照片发布之后,系统会根据话题来抓取到这张照片。Instagram的照片默认尺寸近 刚刚变成1080×1080,之前一直是640×640,但这么大的分辨率肯定没法完整在丝线屏幕上显示出来。因此软件会将这张照片压缩成80×80分辨 率,然后再用算法,把压缩完的照片颜色再次“压”成36色,后再把图像数据推给硬件。

 

 

然后看硬件方面:显示屏的分辨率是80×80,相乘得来的6400“像素”,其实是由6400个机器控制的线轴组成的。线轴上缠绕了一排丝线,每隔一段距 离就变成一种新的颜色。软件推来的是什么位置、什么颜色,硬件系统就控制线轴转动到正确的位置,把对应的颜色显示出来。

 

 

 

听上去好像并不难。但其实,这块屏幕总共采用了超过20万个定制零件,复杂程度超乎想象。不仅如此,由于整个系统由大量的电路、马达、轴承和丝线组成,运转时会产生大量静电,而且对温度、湿度的敏感程度较高,稍有不慎就会导致线材熔断、电路起火等情况。

 

“一开始的时候,每个线轴都能产生2万伏的静电,通过马达向回传,经常会击穿电路板起火,”索蒂介绍,目前产品的所有零件都已经经过了多次迭代,整体的稳定性已经比较不错,“我们重新设计了屏幕接地的方式,并且提供了三套冗余系统来确保所有的静电都能被疏散开。”

 

这块屏幕现在就在纽约布鲁克林区BREAKFAST的办公室里,作为Forever 21的创意营销作品保持运转,供人参观。

 

这可能是我见过的酷的显示屏了……

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 19233次
2 1N4001 0.19MB 15213次
3 DAC1220E 0.95MB 13333次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 13295次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 11389次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 9020次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 6731次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 6503次
9 DS1337U+ 0.28MB 6461次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 6411次