处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

ROHM开发并开始量产实现业界级别高度检测精度(±20cm)与温度特性的超小型气压传感器

ROHM开发并开始量产实现业界级别高度检测精度(±20cm)与温度特性的超小型气压传感器
来源:EEFOCUS 时间:2015-07-22

全球知名半导体制造商ROHM面向市场日益扩大的智能手机、可穿戴式设备和活动计量等领域,开发出可检测气压信息、用于高度和高低差检测的气压传感器“BM1383GLV”,并开始量产。


“BM1383GLV”利用ROHM多年积累的传感器开发技术诀窍,通过搭载高精度的检-测用MEMS(Micro Electro Mechanical Systems / 微机电系统)和低功耗、低噪音的集成电路,实现了业界级别※的精度--相对高度精度±20cm。另外,利用ROHM独创的覆盖高低温的校正算法,在 IC内部进行温度校正,从而实现不必考虑温度影响的高精度气压信息检测。不仅如此,作为气压传感器实现了业界小级别的尺寸 (2.5mm×2.5mm×0.95mm),非常有助于减少安装面积。

 


本产品已于2014年11月开始出售样品(800日元/个:不含税),并已于2015年5月开始暂以月产50万个的规模投入量产。前期工序的生产基地为 ROHM总部工厂(京都),后期工序的生产基地为ROHM Electronics Philippines, Inc.(菲律宾)。

 

 


今后,ROHM将继续推进传感器网络不可或缺的小型、高精度传感器产品的开发。

 

<背景>
近年来,智能手机和可穿戴式设备等开始搭载气压传感器,使设备像GPS一样既可检测平面位置又可检测立体位置,以增加室内导航用的高度检测功能和活动量的高低差检测功能。


传统气压传感器存在着在低温时很难提高气压检测精度的课题。而随着气压传感器的用途越来越广泛,更高精度的气压检测和高度检测功能的需求越来越高。


针对这些课题,ROHM利用多年积累的传感器开发技术诀窍,通过独创的校正算法,在IC内部进行温度补偿,开发出实现业界级别的相对高度精度、可不必考虑温度变化而能高精度检测气压的气压传感器。
 

<特点>

1.业界级别的相对高度精度±20cm
搭载高精度的检测用MEMS和低功耗且高精度的A/D转换器,实现业界级别的相对高度精度±20cm(相对气压精度±0.024hPa)。


2.从高温到低温在广泛的范围实现高精度
一直以来,气压传感器存在着很难提高低温时的检测精度的课题,而ROHM利用独创的覆盖高低温的校正算法,在IC内部进行温度校正,使新产品在低温时也可进行高精度的气压检测。同时,无需再给外部微控制器搭载温度校正功能,这非常有助于减轻设计负担。


3.业界小级别、极小封装
利用多年积累的传感器开发技术诀窍,成功实现传感模块和运算模块的小型化。从而作为内置温度校正功能的气压传感器实现了业界小级别(2.5mm×2.5mm×0.95mm)的封装尺寸。


<应用>

  • 智能手机、平板电脑等的室内导航用高度检测
  • 活动量计、可穿戴式设备等的高低差检测