处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

高通加盟Thread联盟,WiFi危险了?

高通加盟Thread联盟,WiFi危险了?
来源:cnBeta.COM 时间:2015-07-16

继英特尔的OIC阵营、高通的AllSeen Alliance阵营之外,2014年7月谷歌旗下的家用恒温器制造厂商Nest提出了名为Thread的家庭物联网通讯协定技术,随后包括三星、ARM 和Silicon Labs等诸多知名企业加盟,致力于研发基于IP地址的无线网络协议用来连接智能家居设备,并于今天发布Thread行业规范以便于开发商在该系统基础上 尽情研发各种物联网设备。此外在移动领域有着超强号召力的高通也成功加盟到Thread集团中,将联合其他成员共同开发Thread协议。



为了让智能家居生态系统彼此之间进行链接,必须创建类似于Thread的网络协议。智能家居设备之间的数据通讯并不像WiFi一样数据传输要需要消耗太大的能量,而是使用小化的能源来传输小容量的数据。

 


而Thread协议另一个优点则在于该系统支持IPv6,意味着该家具网络能够在需要中心Hub或者类似智能手机设备的前提下就能直接和互联网进行交流通讯。在Hub出现崩溃的时候网状的拓扑结构依然能够保持网络链接。

 

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 19241次
2 1N4001 0.19MB 15217次
3 DAC1220E 0.95MB 13336次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 13297次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 11398次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 9031次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 6738次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 6512次
9 DS1337U+ 0.28MB 6472次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 6412次