处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

万能型“智慧无限通3.0”轻松连接大画面,优派引领无线投影新标杆

万能型“智慧无限通3.0”轻松连接大画面,优派引领无线投影新标杆
来源:EEFOCUS 时间:2015-06-23

全球视讯科技领导品牌美国优派公司(ViewSonic)于近日推出新款无线传输设备——“智慧无限通3.0”WPG-300,这是继WPD-100、 WPD-200和WPG-370之后,公司研发的一款无线传输设备。它采用HDMI/MHL接口,可以在无需外接电源的情况下完美嵌入优派光舰6/7 系列投影机,有了它,无需接线即可轻松实现投影。

 

在这里,我们也不得不再说一下优派的“光舰系列”投影机,他们拥有全新的亮丽外观,采用SuperColor™超炫彩技术以及SonicExpert™ 超炫音技术,色彩表现力和画面完美度都是同类产品中的佼佼者,以在“声、色、美”三方面的全方位优异表现给消费者带来提升的视觉、听觉和美学体验,而 6/7系列更是光舰系列的前端产品。“智慧无限通3.0”WPG-300不仅携带方便,避免布线,还具备高达150 Mbps @20 MHz和300 Mbps@40 MHz的传输速率,这代表着业内快速度,可以实现完全无卡顿的播放,且画面可以完全同步不延迟。它与光舰6/7系列的结合可谓强强联合,轻松实现清晰流 畅地多媒体文件播放,让投影变得简单和有趣。

 

 

 

当然,“智慧无限通3.0”WPG-300并不只是能与优派的光舰6/7系列搭配使用,实际上,它能与任何其他具备MHL和HDMI接口的投影机、显示器 和电视机兼容。而且,不管您使用的是Windows、Mac、iOS还是Android设备,智慧无限通都可轻松将里面的各种多媒体文件无线传输和投放到 上述所说的投影机、显示器以及电视机,轻松享受娱乐生活。

 

 

“智慧无限通3.0”WPG-300承袭了其他无线设备的所有功能,包括Live Cam和Live Draw。前者主要是手机影像的实时投影,也就是说用户可以边拍边投,保持投影画面与手机显示内容同步。通过这一功能,用户也可以像播放幻灯片一样在大画 面中欣赏手机中的图片或其他文件。而后者Live Draw是指实时绘画及批注功能,打造互动的投影效果,非常适合于会议或者教学使用。

 


 
除此以外,对于课堂教学和会议使用者来说,这款设备还有其他诱惑,它新增了云端文件下载和远程桌面共享功能。桌面共享功能是一大改进,用户可以利用Air View在自己的移动设备上观看投影画面,避免由于距离太远或者角度太差造成看不清画面的情况。同时,它还支持多8名使用者相连来进行互动,并可选择4 分屏/2分屏/全屏画面,画面模式随心而动。

 



随着这款产品的推出,不管是打造家庭影院,还是会议或者教学环境,都变得更为简单,因为我们再也无需繁琐的接线,且再也不于播放电脑里的文件,一切 Windows、Mac、iOS还是Android设备都不在话下;也不局限于只投放到投影屏幕,投放到电视机和显示器都不是问题,只要你想,便可做到。