处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

RS推出带有升级固件的SIMATIC S7-1200 CPU

RS推出带有升级固件的SIMATIC S7-1200 CPU
来源:EEFOCUS 时间:2015-06-18

服务于全球工程师的分销商Electrocomponents plc集团旗下的贸易品牌RS Components (RS)公司,现正在备货深受顾客喜爱的Siemens SIMATIC S7-1200 CPU系列产品,其固件已经升级到V4.1版本,大大提高了性能,并支持即将发行的故障安全型CPU。

 


RS推出带有升级固件的SIMATIC S7-1200 CPU

 

新固件改进了指令处理功能,可加快PLC程序的执行速度,同时增加的工作内存还为程序和用户数据带来更多的可用资源。

 

新特点还包括增强了动态功能,比如位置控制和支持模拟或PROFIdrive驱动器。PID控制块能够控制工作中的加热或制冷系统的温度,以及使用高速计 数器测量间隔时间。此外,内置工作站web服务器支持通过IP地址实现灵活访问,同时还有动态复制保护,可支持允许多台控制器连接和快速数据交换的共享 I-Device,并带有加强的配置操作,能够在没有触发警报的情况下指定并断开特定模块。

 

新固件还引入了支持即将发行的故障安全型S7-1200 CPU和信号模块(SM),以实现安全性相关的应用设备。

 

RS Components现在有售的S7-1200 FW4.1 CPU,是进行新设计的理想之选。13个部件编号可提供模拟和24V数字输入/输出多用途配置。4.1版本的固件适用于现有的S7-1200 CPU,可下载获取。