• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

飞思卡尔:成本是无线充电普及主要障碍

来源:EEFOCUS
时间:2015-06-12

分享至:

飞思卡尔(Freescale)是WPC的成员,恩智浦(NXP)是A4WP的成员,两家合并以后,左右逢源,无论标准将来走向哪一方,都是赢家。其实飞 思卡尔还是PWA的成员,所以多种无线充电标准共存对飞思卡尔来说造不成困扰。飞思卡尔微控制器部亚太区业务发展经理黄健洲认为无线充电普及的障碍主要在 于制作成本仍高,售价不易降低。此外要培养消费者习惯采用无线方式充电,也是一个渐进的过程,需要投入较多的资源建设无线充电基础设施,例如在咖啡馆、机 场等地建设无线充电热点。因此无线充电普及较慢,与标准不统一并无太大关联。

 

飞思卡尔微控制器部亚太区业务发展经理黄健洲

 

无线充电效率理论值在93%左右
飞思卡尔现在有方案效率可以做到约85%(从输出端到输入端),对于无线充电效率的极限值还没有进行评估过,不过黄健洲认为充电效率肯定不会超过变压器效率,理论上预估效率可能在93%左右。

 

两种无线充电技术(感应式与磁共振式)

对于无线充电性能的改进,黄健洲表示加大发射功率可以提高充电速度,而采用好的线圈材料和较高的接收电压可以提高充电效率。

 

无线充电对人体的伤害和其他电气设备的干扰可以忽略不计
飞思卡尔的无线充电方案以Qi标准为主,大功率发射器(15W以上)以非Qi标准为主。发射器与接收器在10至15厘米距离仍能工作,拜访时线圈偏差50%内都可以进行充电。

 

飞思卡尔的无线充电解决方案

 

飞思卡尔的无线充电方案瞄准多个应用市场,例如汽车、手机座、手机壳、家具、显示器和可穿戴式等皆可适用,目前在各类应用市场都有增长。尤其在可穿戴设备 方面,飞思卡尔提供组合解决方案,结合可穿戴控制的处理器和无线充电以节省成本。缩小无线充电尺寸的关键在于缩减线圈尺寸时,要注意保证线圈性能符合Qi 标准的要求。

 

对于无线充电所产生的干扰问题,黄健洲表示可以通过加屏蔽来减少EMI,但是因为Qi标准采用的是低频方案(低于300KHz),所以点播的穿透性是非常低的,对于人体的伤害和对其他电气设备的干扰都可以忽略不计。

更多新闻