处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

基于RFID与移动终端的SMAP的实现

基于RFID与移动终端的SMAP的实现
来源:互联网 时间:2015-06-09

1.概述

IC卡(Integrated Circuit Card,集成电路卡)是将一个微电子芯片嵌入符合ISO 7816标准的卡基中,做成卡片形式。非接触式IC卡又称射频卡。IC卡是继磁卡之后出现的又一种新型信息工具。IC卡是指集成电路卡,一般用的公交车卡 就是IC卡的一种,一般常见的IC卡采用射频技术与IC卡的读卡器进行通讯。

Combi SIM(又称Dual Interface双界面)卡方案指通过更换手机内部SIM,取代以Combi SIM卡,在保留原接触界面的SIM卡功能基础上增加非接触IC卡应用界面。Combi SIM卡方案在手机中增加了非接触IC卡的功能,但没有实现读写器和双工通讯功能。

NFC是Near Field Communication缩写,即近距离无线通讯技术。由飞利浦公司和索尼公司共同开发的NFC是一种非接触式识别和互联技术,可以在移动设备、消费类 电子产品、PC和智能控件工具间进行近距离无线通信。NFC提供了一种简单、触控式的解决方案,可以让消费者简单直观地交换信息、访问内容与服务。

上述两种方案尽管技术上都可行,但对于一机(卡)多用来说,核心是如何理顺移动设备制造商、移动服务运营商和应用服务运营商之间的关系,在这股跨行业的新 应用整合中,需要一种平衡的、兼顾各方利用的渐进式方案。本文提出的SMAP解决方案,可以适用于移动支付、产品防伪、追踪监管、数字签名、身份认证和信 息获取等多类应用,是移动终端与RFID结合的一种平衡演进之路。

2. SMAP平台及其应用的体系结构
2.1. SMAP平台的体系结构
SMAP平台构建在现有的非接触式IC卡应用和移动通信应用的基础上,进一步集成各种应用环境和安全体系,形成更小型的、更安全的、价格更低廉的和更便捷的高频RFID应用环境,SMAP平台的结构框图如下:



在SMAP平台的体系结构中,SMAP模块(芯片)、安全体系和中间件产品构成了其核心内容,这里定义SMAP模块(芯片)为具有安全体系的、可以进行应用导入的、对外通过中间件提供服务的高频RFID应用产品。

2.2. SMAP平台的架构
如前所述,SMAP平台是针对移动终端与RFID应用结合的解决方案,其基本的架构为移动通信终端+SMAP模块+RFID,如下图所示:



SMAP模块通过接口电路与移动通信终端集成在一起,RFID也被集成在移动终端上,其中RFID可以是单列的独立部分,也可以与SMAP模块集成在一 起。单列的独立RFID可以接受SMAP模块的射频操作,这样做的目的是能很好地兼顾现状。正如前面所述,以非接触IC卡为技术核心的一卡通技术在我国得 到了广泛的应用,典型和成熟的应用行业如公交一卡通、校园一卡通等,刷卡消费作为一种小额消费在这些行业广为接收,并且已经形成了事实上的利益关系。另一 方面,在我国的现行制度规定下,除了银行及其相关单位之外,其他单位要发行带金卡具有很大的制度上的障碍。

2.3. SMAP模块的发展路线
在上述应用的体系结构中,其核心是SMAP模块,目前状态下,SMAP模块是内置安全特性和应用流程的多芯片模块,该模块的结构如下图所示:



其中,SMAP模块由3块芯片及若干分立元件组成,核心芯片为主控MCU,包含IO接口及电源管理控制接口;Reader为通用RFID读写器,支持访问 13.56MHz频段下的ISO14443 type A,type B标准及ISO15693标准的产品;RFID为独立的电子标签模块,其可以独立封装天线,通过射频耦合与Reader通讯。



RFID分立的SMAP方案天线共享SMAP方案单芯片SMAP方案

种方案是采用独立RFID的SMAP模块方案,该方案优点是独立RFID可以低障碍地引入现有的非接触应用运营商,发行和应用模式几乎保持不变,支持 非接触的掉电应用模式,该方案适用于该类新应用初期概念的试点期;第二种方案是RFID与SMAP模块集成在一起,共用一副天线,方案二与方案一实现的功 能相同,优点是减小独立RFID标签尺寸对手持移动终端的外观设计影响,但需要应用运营商与移动运营商、手机制造商之间的配合,该方案适合于一机多用的推 广期;第三种方案则真正将SMAP模块集成为一颗单芯片,支持ISO18092标准,并将SMAP应用与SIM进行关联,是在前两种方案试运行后根据市场 的反馈而推出的真正大规模推广的解决方案。

3.安全体系
在SMAP的应用过程中,安全性是基本也是重要的要求。特别是移动支付应用,根据PBOC2.0的要求,在支付过程中,应该根据不同的交易类型,实现联机或脱机的交易认证。

在SMAP不同的应用中,IC卡(RFID)主要有两种不同的产品:一般的逻辑加密卡或者CPU卡。一般来说,对于CPU卡,终端只是在用户卡与后台或 PSAM卡之间传递认证数据,无须获得用户卡的密钥。密钥存储在后台或PSAM卡中,在交易过程中通过分散算法计算出用户卡的密钥,并进一步计算出相关的 交易认证数据输出或对输入进行验证,系统的安全体系与终端是不相关的。

SMAP应用的安全体系支持三种模式:

种模式:后台密钥支持体系

此种方式下,所有的密钥被放置在应用服务提供商的后台服务器上,由后台服务器向前端应用提供实时的密钥服务,其基本的过程如下图所示:



在每次交易时,终端向后台申请分散后的卡片密钥密文,传送给SMAP模块,由模块解密后使用。一般来说,应用服务提供商比较倾向于这种模式。应用开始之前,用户需要向应用服务提供商提出应用申请,由应用服务提供商完成对用户终端的初始化工作。

第二种模式:采用本地SIM卡作为SAM卡的安全体系

此种方式下,密钥被放置在移动终端的SIM卡中,SMAP模块在需要时,向SIM卡申请密钥服务。此种方式的基本结构和过程如下图所示:



 


此种方案的应用初始化工作由移动通信运营商负责提供,其初始化的过程就是在SIM卡中增加应用所需要的密钥以及在SMAP模块中导入应用程序。

第三种模式:内部模拟SAM卡的安全体系

此种方式下,密钥被放置在SMAP模块的内部,SMAP模块在需要时,由内置的安全服务计算出访问IC卡的密钥。此种方式的基本结构和过程如下图所示:


此种方案的应用初始化工作由应用服务提供商负责提供,其初始化的过程主要是在SMAP模块中导入密钥及应用程序。

三种模式的优缺点比较如下:


4. SIM卡与SMAP应用的关联
在IC应用领域中,一卡多用的推广是十分困难的,而SMAP应用领域更是涉及包括移动运营商、终端设备制造商在内的各类RFID应用运营商,为了更好的推广SMAP应用,需要一个相对独立的运营商负责RFID应用的发行管理。

在NFC技术解决方案中,目前讨论的焦点是单线协议SWP.SWP利用SIM卡7816接口中的C6引进,利用电压和电流的变化实现SIM卡与NFC射频模块的通讯,从而将SIM卡与NFC应用关联。

SMAP解决方案中,在SMAP模块中保留了完整的符合ISO14443标准的非接触式CPU卡芯片,因此不需要像NFC方案那样要求上位机提供RFID 的模拟波形,自己可以独立完成非接触标签应用。而RFID的应用是和安全认证联系在一起的,因此SIM卡可以利用认证密钥来关联RFID应用。SMAP模 块中的非接触CPU的COS在开机后首先要与SIM之间进行安全认证,通过后在进入常规的RFID应用,SIM卡可以在SMAP模块上创建、锁住及删除新 应用。SMAP模块可以通过移动终端的主控芯片与SIM卡通讯在SMAP单芯片解决方案中,还将支持双7816接口,SMAP芯片和SIM卡直接通过 7816接口通讯,在SIM卡的内嵌MCU具有一定处理能力的条件下,可以直接产生106K波特率的非接触应用数据,由SMAP芯片翻译成 ISO14443协议实现卡片模拟功能。

5. SMAP平台的应用
目前实现的典型应用包括公交一卡通应用、小额金融消费及积分应用、银行卡磁道信息非接触应用、产品防伪与溯源应用、车辆监管应用等。其中公交一卡通应用是 目前非接触支付应用成熟的系统,是和普通用户关系密切的应用,SMAP方案可以完成公交一卡通的发行、充值、消费与查询功能,给用户带来新的应用体 验,是SMAP应用推广的关键领域。

6.总结
本文提出并介绍了智能移动应用平台SMAP的解决方案,相较与NFC、双界面SIM卡等解决方案,SMAP平台是一种平衡、渐进的,更符合实际应用需求的方案。