• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

中国电子盛科网络CTC8096:SDN智能高密度万兆交换芯片

来源:EEFOCUS
时间:2015-06-05

分享至:

相比以终端上使用的中央处理芯片,网络交换芯片对很多人来说是比较陌生的。但是它的重要性却一点不比CPU来的低,在网络中它担当的是“交通警察”的角 色。由它来分配数据流量的走向,当发生拥堵时也是由它来疏通。也就是说他把控着网络组织、管控大权。所以它的性能也从根本上决定着网络的性能。

 

目前,网络交换芯片的市场仍然被博通、Marvell、Fulcum三大巨头垄断。其他厂商只能在其夹缝中残喘。网络交换芯片的地位如此重要,伴随着国家 对网络信息安全的要求越来越高,网络交换芯片的国产化替代势在必行,替代范围也必定越来越广。你想啊,国家信息高速路的“警察”怎么可以让外国企业来指派 呢,如此重要的“警察”那必须是“根正苗红”、成长在社会主义红旗下的本土企业才能任命的。

 

 

除了国家意志之外,大数据、云计算、SDN(软件定义网络)的发展大大促进信息产业转型,也带给交换芯片领域其他玩家挑战“巨头”的机遇,也给中国带了打破国外垄断局面的契机。

 

本次和大家一起看的是中国电子旗下盛科网络(血脉正统,乃国家的“亲孙子”)的一款SDN智能高密度万兆交换芯片CTC8096,它是专为高密度 10GE/40GE应用打造。作为盛科TransWarp家族的第四代芯片,CTC8096继承了丰富的特性,包含从基本的L2、L3应用到高级数据中心 和城域以太网的各种功能,这也使得CTC8096成为数据中心架顶交换机和城域以太网/PTN/IP RAN汇聚应用的理想选择。

 


CTC8096实物图


CTC8096具有1.2Tbps的交换能力,相当于每秒钟传输50部高清电影或15万首MP3歌曲;配备96个万兆(10G)端口,24个4万兆 (40G)端口,4个10万兆(100G)端口,支持直接通过4x25G SerDes提供100G接口上联;通过独创的N-FlowTM技术全面支持OpenFlow应用,尤其在灵活的多级流表及单芯片大流表上表现卓越。

 


CTC8096的应用案例

 

CTC8096可以灵活配置为不同的工作模式,典型的如下:

  • 48x10GE+12x40GE
  • 80x10GE+4x100GE
  • 96x10GE
  • 24x40GE

“对比”伴随每一个人的成长,别人家的小孩是一座永远翻不完的山。芯片的成长怎么能少的了比较呢,这次我们拿来做对比的“别人家的小孩”是博通的 BCM56860,它是博通今年4月份刚发布的新一代StrataXGS Trident高密度10GbE/40GbE/100GbE交换器系统单芯片。单通道的路由输入/输出隧道(RIOT),速度高达1.28Tbps。

 

 

此外,BCM56860的高性能隧道技术,可支持VXLAN、NVGRE、MPLS、SPB和预标准的Geneve。128个低功率优化的10Gbps串 行接口,多达8个100GbE端口。Broadview监控,配备缓冲统计跟踪(BST)和Flex计数器。增强型内容感知(ContentAware) 引擎,ACL规则数据库较前一代器件扩大4倍。使用OF-DPA和第三方控制器,OpenFlow 1.3.1+可支持数个万级数据流。可配置的SmartTable技术,能够限度地拓展L2 MAC、L3主机、LPM转发数据库容量。完整的IPv4和IPv6提供单播和组播路由支持。集成的智能缓存(SmartBuffer)可以实现的突 波吸收、动态门阀技术和保真服务。SmartHash灵活引擎,具有高度可扩展的ECMP负载均衡和网络弹性功能。FlexPort技术实现了动态配置的 端口/MACs。以太网端口倍增器技术,支持基于以太网与企业结构的精细通道化。

 

两款芯片的具体性能参数的对比如下表:

 

标签 中国电子 盛科网络 CTC8096 SDN 万兆交换芯片 云计算 博通

更多新闻