处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

FPGA和DDS在信号源中的应用

FPGA和DDS在信号源中的应用
来源:互联网 时间:2015-06-02

1引言

DDS同DSP(数字信号处理)一样,是一项关键的数字化技术。DDS是直接数字式频率合成器(DirectDigitalSynthesizer)的英 文缩写。与传统的频率合成器相比,DDS具有低成本、低功耗、高分辨率和快速转换时间等优点,广泛使用在电信与电子仪器领域,是实现设备全数字化的一个关 键技术。在各行各业的测试应用中,信号源扮演着极为重要的作用。但信号源具有许多不同的类型,不同类型的信号源在功能和特性上各不相同,分别适用于许多不 同的应用。目前,常见的信号源类型包括任意波形发生器,函数发生器,RF信号源,以及基本的模拟输出模块。信号源中采用DDS技术在当前的测试测量行业 已经逐渐称为一种主流的做法。但DDS专用器件价格较贵,输出波形单一,使用受到一定限制,特别不适合于输出波形多样化的应用场合。随着高速可编程逻辑器 件FPGA的发展,电子工程师可根据实际需求,在单一FPGA上开发出性能优良的具有任意波形的DDS系统,极大限度地简化设计过程并提高效率。本文在讨 论DDS的基础上,介绍利用FPGA设计的基于DDS的信号发生器。

2 DDS技术工作原理

一块DDS芯片中主要包括频率控制寄存器、高速相位累加器和正弦计算器三个部分(如Q2220)。频率控制寄存器可以串行或并行的方式装载并寄存用户输入 的频率控制码;而相位累加器根据频率控制码在每个时钟周期内进行相位累加,得到一个相位值;正弦计算器则对该相位值计算数字化正弦波幅度(芯片一般通过查 表得到)。DDS芯片输出的一般是数字化的正弦波,因此还需经过高速D/A转换器和低通滤波器才能得到一个可用的模拟频率信号。DDS信号发生器,主要由 相位累加器、相位寄存器、波形存储器、D/A转换器和模拟低通滤波器组成如图1所示。fR为参考时钟,K为输入频率控制字,其值与输出频率相对应,因此, 控制输入控制字K,就能有效控制输出频率值。通常情况下,K值由控制器写入。



图1 DDS信号发生器组成原理图


由图1可知,在参考时钟fR的控制下,频率控制字K与相位寄存器的输出反馈在相位累加器中完成加运算,并把计算结果寄存于相位寄存器,作为下一次加运算的 一个输入值。相位累加器输出高位数据作为波形存储器的相位抽样地址值,查找波形存储器中相对应单元的电压幅值,得到波形二进制编码,实现相位到电压幅值的 转变。波形二进制编码再通过D/A转换器,把数字信号转换成相应的模拟信号。低通滤波器可进一步滤除模拟信号中的高频成分,平滑模拟信号。在整个过程中, 当相位累加器产生一次溢出时,DDS系统就完成一个周期输出任务。频率控制字K与输出波形频率的函数表达关系式为:

f0=(K/2N)fR(1)

式中,K为频率控制字;fR为参考时钟,N为累加器的位宽值。

当K=l时,可得DDS的小分辨率为:

fmin=fR/2(2)

为了得到较小分辨率,在实际工程设计中,N一般取得较大值,该系统是N取32位设计的。

3关键器件选型

本设计所用到的关键器件主要是可编程逻辑器件(FPGA)和D/A转换器。考虑设计成本等因素,FPGA采用Altera公司的低成本Cyclone系列 EPlC6Q240C8.该器件采用逻辑阵列模块(LAB)和查找表(LUT)结构,内核采用1.5 V电压供电,是低功耗元件。此外,Cyclone系列EPlC60240C8内部资源丰富,其内部内嵌5 980个逻辑单元(LE),20个4 KB双口存储单元(M 4 KB RAM block)和92 160 bit普通高速RAM等资源,因此,能较好满足该系统设计要求。而D/A转换器则采用National Semiconductor公司的DAC0832.

4 DDS的FPGA实现

4.1相位累加器与相位寄存器的设计

VerilogHDL是一种硬件描述语言(HDL:HardwareDiscriptionLanguage),是一种以文本形式来描述数字系统硬件的结 构和行为的语言,用它可以表示逻辑电路图、逻辑表达式,还可以表示数字逻辑系统所完成的逻辑功能。VerilogHDL和VHDL是目前世界上流行的两 种硬件描述语言,都是在20世纪80年代中期开发出来的。前者由GatewayDesignAutomation公司(该公司于1989年被 Cadence公司收购)开发。两种HDL均为IEEE标准。

相位累加器与相位寄存器主要完成累加,实现输出波形频率可调功能。利用Quartus II可编程逻辑器件系统开发工具进行设计。首先,打开Quartus II软件,新建一个工程管理文件,然后在此工程管理文件中新建一个Verilog HDL源程序文件,并用硬件描述语言Verilog HDL编写程序实现其功能。在设计过程中,可在一个模块中描述。一个参考的Verilog HDL程序如下:


4.2基于1/4波形的存储器设计

为了提高系统的分辨率和降低FPGA资源的利用率,采用基于1/4波形的存储器设计技术。利用正弦波对称性特点,只要存储[O~π/2]幅值,通过地址和幅值数据变换,即可得到整个周期内的正弦波,其设计原理如图2所示。
 



图2 1/4波形的存储器件设计原理框图


用相位累加器输出高2位,作为波形区间标志位。当位与次高位都为"0"时,表示输出正弦波正处在[0~π/2]区间内,这时,地址与输出数据都不需要 变换;当位为"0",次高位为"l"时,输出正弦波正处在[π/2~π]区间内,这时,地址变换器对地址进行求补操作,而输出数据不变;当位 为"l",次高位为"0"时,输出正弦波正处在[π~3π/2]区间内,这时,地址不变,而输出变换器对输出数据进行求补操作;当位与次高位都 为"l"时,输出正弦波正处在[3π/2~2π]区间内,这时,地址和输出数据都进行求补操作。

5 D/A转换电路

数据转换器输出的数据是数字形式的电压值,为实现数字电压值与模拟电压值之间的转换,系统还专门设计D/A转换电路,其D/A转换电路原理图如图3所示。



图3 D/A转换电路

为降低设计成本,采用8位廉价DAC0832作为转换器。该器件是倒T型电阻网络型D/A转换器,因其内部无运算放大器,输出为电流,所以要外接运 算放大器,本文采用LM324型运算放大器。DAC0832可根据实际情况接成双缓冲、单缓冲和直冲3种形式,这里采用第3种连接形式,即引脚1、引脚 2、引脚17、引脚18接低电平,引脚19接+5 V.引脚8为参考电压输入端口。接至+1O V的电源,当数字输入端全为高电平时,模拟输出端为+10 V.

6验证结果

为验证本系统的设计正确性,利用Ouarlus II软件的嵌入式逻辑分析仪分析信号的波形。在工程管理文件中,首先新建一个SignalTap文件,并在SignalTap文件中添加要验证的信号引脚 和设置相关的参数,然后保存、编译和下载到EPlC6Q240C8中,再启动嵌入式逻辑分析仪就可实时观察到相应的引脚波形,图4为在硬件环境中应用嵌入 式逻辑分析仪观察到的波形。其中,图4a为由DDS硬件合成的正弦波形;图4b为由DDS硬件合成的矩形波形;图4c为由DDS硬件合成的三角波形。观察 结果表明,该系统输出的各种波形稳定,与设计要求一致,从而有效验证了该设计的正确性。
 



图4 在嵌入式逻辑分析仪观察的DDS信号波形


7结论

直接数字频率合成(DDS)技术属第三代频率合成技术,与第二代基于锁相环频率合成技术相比,利用DDS技术合成的输出波形具有良好的性能指标。本文在 DDS技术工作原理的基础上,介绍基于FPGA实现DDS的设计方法,并给出该系统合成的波形,从测试结果可看出,该系统工作稳定、可靠,并具有较好的参 考与实用价值。