处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

等效时间采样原理及基于FPGA的实现

等效时间采样原理及基于FPGA的实现
来源:互联网 时间:2015-05-25

在现代电子测量、通讯系统以及生物医学等领域,经常涉及对宽带模拟信号进行数据采集和存储,以便计算机进一步进行数据处理。为了对高速模拟信号进行不失真 采集,根据奈奎斯特定理,采样频率必须为信号频率的2倍以上,但在电阻抗多频及参数成像技术中正交序列数字解调法的抗噪性能对信号每周期的采样点数决定, 采样点数越多,抗噪性能越高。当采样信号频率很高时,为了在被采样信号的一周期内多采样,就需要提高采样时钟的频率,但是由于系统的ADC器件时钟速率并 不能达到要求的高频速率或者存储处理速度等不能满足要求因此我们可以采用低速ADC器件通过等效时间采样来对宽带模拟信号进行数据采集从而使系统易于实 现。


1等效时间采样原理

等效时间采样技术是把周期性或准周期性的高频、快速信号变换为低频的慢速信号。在电路上只对取样前的电路具有高频的要求,大大降低采样变换后的信号处理、 显示电路对速度的要求,简化了整个系统的设计难度。等效时间采样分为顺序采样(sequential equivalent sampling)、随机采样(random equivalent sampling)以及结合这两种方式的混合等效采样(compound equivalent sampling)。在文献[3]、[4]中分别介绍了两种硬件实现的等效时间采样中的顺序采样。

下面我将介绍等效时间采样中的混合时间采样,对于周期性信号的等效时间采样如图1(a)所示。

在周期中的横轴(时间)的第2与第6处的时钟上升沿对模拟信号进行采样,图中的箭头表示采样时刻。在一个周期中可以采集两个点,紧接着在第二个周期横 轴的第11与第15处的时钟上升沿对模拟信号进行采样。为了方便观察在此将至第五周期的波形纵向排列。可以看到第二周期比周的采样点距离各自周期 起始点的时间晚了一个时钟周期。第三周期比第二周的采样点距离第三周期起始点的时间晚了一个时钟周期。在第四周期进行采样时我们可以发现第二个采样点已经 进入第五周期。如果我们在第五周期周试图继续用以上方式进行采样即第五周期比第四周的采样点距离起始点的时间晚一个时钟周期,那么我们会发现在第五周期的 采样起始点采样到的值重复了周期采样到的数值。所以此时我们可以终止采样那么我们就得到了如图1中的第6个波形示意图所表示的在一个周期的正弦波形中 采到的8个数据点。

在文献[5]中给出了等效时间采样中每个周期可以采集多个点时的理论依据,在文献[6]中给出了等效时间采样中每个周期可以采集单个点时的理论依据。

我们通过将高频时钟进行分频已达到或者接近满足处理速度时钟要求。在图1(b)中幅度小的时钟信号为采样时钟。由图1(b)可以很清楚的看到分频后的时钟波形,分频后的时钟波形在时钟的上升沿对信号进行采样,那么就会得到如图1(a)中所表示的等效时间采样。



图1等效时间采样示意图


2基于FPGA的等效时间采样实现

2.1系统硬件实现框图

系统的总体框图如图2,FPGA控制的等效采样时钟连接到ADC器件的时钟部分,ADC器件在时钟的控制下对宽带模拟信号进行采样,采集到的数据传送到 FPGA中的FIFO,FPGA再将FPGA中FIFO的数据传递到USB中的FIFO,然后USB将USB中FIFO数据推送到计算机,计算机对接收到 的数据进行重构处理。对于信号周期的获取,在电阻抗多频及参数成像技术中采集信号的周期是由发送信号的周期决定,而对于其他复杂周期信号的周期获得可以通 过所采用的方法获得。
 



图2系统方案框图


2.2等效时间采样时钟的程序实现

图3展示了基于FPGA生成的等效时间采样模块的输入端口与输出端口。其中CLK表示高频时钟的输入,RESET表示的是复位输入端,FREN_CON表 示的是分频控制输入用于控制高频时钟的分频数,SANM_CONT表示的是模拟信号的周期包含多少个高频时钟信号的波形,CLK_ADC_OUT表示的是 输出时钟端口,此端口连接到模数转换器件(ADC)的时钟输入端口。



图3等效时间采样模块图


以下是实现等效时间采样所需时钟的代码:

SIGNAL SAMP_CONTS:STD_LOGIC_VECTOR(11

DOWNTO 0):=(OTHERS=>'0');

SIGNAL ADC_CLK_BANK:STD_LOGIC_VECTOR(11

DOWNTO 0):=(OTHERS=>'0');

SIGNAL CLK_CNT :INTEGER RANGE 0 TO 5000:=0;

SIGNAL CLK_TANK:STD_LOGIC:='0';

SIGNAL EN :STD_LOGIC:='1';

BEGIN

PROCESS(CLK,RESET)

BEGIN

IF RESET='1' THEN EN'0');

SAMP_CONTS'0');

EN

3波形仿真

图4中的波形仿真是以模拟信号的一周期等于8个CLK时钟周期,CLK_ADC_OUT是对CLK进行4分频且分频后的时钟占空比为50%为假设的。1号 箭头指向的时钟上升沿标志着周期结束,上升沿之后进入第二周期。同理,2号箭头所指时钟的上升沿标志着第二周期的结束,上升沿之后标志着进入第三周 期。



图4波形仿真


在个周期中从CLK的个上升沿开始计时同时对CLK进行分频可以得到CLK_ADC_OUT时钟信号,在周期中在CLK的第二个上升沿 CLK_ADC_OUT电平翻转(存在延时),在第二周期中在第三个上升沿CLK_ADC_OUT电平翻转,在第三个周期中在CLK的第四个上升沿 CLK_ADC_OUT电平翻转。可以看出波形仿真图是对图1(a)、(b)两图表达时钟的实现。在这里应该注意到,在周期中虽然也有8个CLK的上 升沿,但是并没有表示出如1号箭头所指CLK时钟上升沿之后与第二周期个CLK时钟上升沿之间的波形。

4结论

本文介绍了等效时间采样的基本原理、系统实现的具体方案。等效时间采样技术实现了利用低速的ADC器件对宽带模拟信号的采集,降低了系统对ADC器件的要 求以及系统实现的复杂度。本文介绍的等效时间采样技术由于使用了FPGA采样技术,使得在被采样信号的一个周期中相较于一个周期仅能采集一个点的顺序等效 时间采样有很大的提高,并且可以控制被采集信号一个周期中的采集点数从而可以根据后续器件处理速度实现变频控制采样。通过FPGA实现等效采样时间,降低 了系统实现的复杂度,同时可以十分方便的对代码进行修改使系统的调试更加简便。