处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

MTS推出符合SIL 2规范的危险场所传感器

MTS推出符合SIL 2规范的危险场所传感器
来源:EEFOCUS 时间:2015-05-19

的测试系统和位移传感器供应商MTS Systems Corporation近日推出应用在危险区域或安全场所的全新Temposonics T系列传感器。这款新型传感器是个应用于这些领域且符合整体安全性等级(SIL)2级标准的线性位移传感器。此外,T系列传感器提供危险区域ATEX及IECEx Zone 1阻燃与增强安全型认证。另外,该产品不久将可以按照《美国国家电气规范》(NEC 500)对类区场所进行防爆等级评定。

                                                     

MTS传感器产品经理Joe Suprick称:“T系列传感器使产品工程师和开发人员能够改变目前这些领域产品应用中缺乏性能和可靠性 的状况。这些产品目前能够帮助终端用户实现更高的合规性和安全性,以较低的成本找到合适的产品解决方案并且无需降低产品性能要求或者增加额外维护成本。”

 

 

MTS传感器凭借多年来的产品研发及行业经验成功开发出T系列传感器。与线性可变差动互感器相比,T系列传感器能够以微小的磨损提供更高精度和稳定性的位置反馈,并且这些产品受电磁干扰、冲击、震动等环境因素的影响较小。此外,由于这些传感器采用非移动的部件,因此它们能够无限期运行,并且基本不需要维护。在不影响性能的前提下,这些产品几乎可以安装在任何空间。