• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

新机续航能力会更强?你想错了

来源:爱范儿
时间:2015-05-07

分享至:

现在的智能手机,功能越来越强大,可以用来打车、购买东西和付款。但高性能的Soc和“快到让人窒息”的LTE网络都不是省“电”的灯,所以现在的智能手机用户,尤其是一整天都离不开手机的重度用户,对于手机的续航时间只能表示无奈。于是世人叹之曰:

电池,手机科技发展的瓶颈。


当然,现在的厂商对电池续航还是很重视的,都在做薄机身的同时,尽可能地塞入一块大容量的电池。Phone Arena近对今年的一些热门新机进行了续航测试,并同去年的一些热门机型进行了排序。好了,一起来看看结果吧。


电池续航成绩

在Phone Arena的续航测试中,采用了3900mAh大电池的摩托罗拉DROID Turbo继续凭借10小时42分钟的卓越成绩独孤求败,而索尼双雄 Xperia Z3 Compact和Z3分别以10小时2分钟、9小时29分钟紧随其后,分列榜眼和探花。接下来是Note 4、小米 4、Nexus 6等去年的旗舰机,其成绩也堪称优秀。

 


而今年的新机则普遍表现一般,三星S6和华为P8分别以7小时14分和7小时12分列这个榜单中游,而HTC One M9和LG G4更是表现靠后。尤其是LG G4 ,本以为采用骁龙808能在续航方面相对骁龙810有优势,可是LG G4在续航方面不仅不如性能更强大的对手,甚至不如去年的G3。


充电速度成绩

如果说,电池续航的表现可以按去年和今年大致分成两个阵营的话,那充电速度则可以按照不同品牌进行梯队划分。总的来看,三星S6 虽然续航时间位于中游,不过充电速度相当快,只需要78分钟就能够充满,拔得头筹。Note 4也不含糊,只需要95分钟就能充满。其他手机的充电速度表现可以看图。

 


这里需要提一下的是,尽管索尼双雄在上面续航测试中表现突出,可是在充电速度的测试中则不幸垫底,Xperia Z3的充电时长为235分钟,几乎三倍于快的S6 。其实骁龙801 Soc集成了快充技术,不知道为何索尼手机的充电速度如此慢。

标签 智能手机 续航 电池 充电 Phone Arena 索尼

更多新闻