处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

苹果A9处理器到底该有多强大,我们才不会失望?

苹果A9处理器到底该有多强大,我们才不会失望?
来源:EEFOCUS 时间:2015-04-23

关于苹果计划在其通常被称为iPhone 6s的下一代iPhone中给人们带来什么样的惊喜,市场上充满了各种各样的猜测。不仅如此,业界还在哪个半导体代工厂将终拿下iPhone 6s处理器A9的海量订单的问题上争论不休。

 

那么,从iPhone6中的A8到下一代A9,将出现什么样的改进呢?下面是我考虑到的一些元素。

 

是时候采用比较强大的图形处理器了

当苹果发布A8时,我有一点惊讶地看到,苹果选择了Imagination的PowerVR GX6450图形模块-我原以为其A8迁移到更具密度的20纳米技术上,应该已经为采用更强大的GX6650保留了更多面积预算。

 

 

据报道,苹果将在下一代处理器上迁移到14/16纳米FinFET制造工艺上,果真如此,苹果将有能力在给定的功率限制下实现更加强大的性能。根据Imagination的说法,在一个可类比的基础上,在相同的时钟频率下,其7XT GPU系列比6XT系列性能要高出35%-61%。

 

而且,如果在A9将采用的14/16纳米工艺下,苹果可以为其A9的图形模块采用比A8更高的时钟速率,那么其性能的改善将比Imagination提供的数字还要大。

 

是否足以拉下三星 重返世界之巅

根据AnandTech对三星Galaxy S6进行的测评,S6采用的Exynos 7420貌似采用了当今世界上正在发售的快的移动图形处理器-ARM Mali-T760MP8。该芯片采用三星自己的14纳米工艺实现。

 

无论在哪儿进行评测,三星S6的处理器内的GPU都要比苹果A8中的GX6450快35%到50%。

 

如果苹果处理器采用GT7400,而且可以实现比A8内的GX6450更高的时钟频率,那么,这种架构上的改进再加上频率的提升,将使得A9可以跑赢Exynos 7420。

 

CPU的性能也可能有很大的改进

根据AnandTech运行的三个极限性能测试,在CPU的性能方面,Exynos7420都全面跑赢苹果A8。其中,在WebXPRT测试中,两者的性能差异,超过26%。

 

首先,如果苹果只是简单地将其Enhanced Cyclone内核架构转移到14/16纳米工艺上,那么其时钟速率将能大幅提升-可能能达到1.8GHz-这就足以助力苹果重新在CPU性能上回到位置。

 

而且,我不认为苹果现在招聘顶尖的CPU架构师,只是为了将其旧的设计转移到更新的工艺上而已,我怀疑,A9的CPU内核将会比A8的CPU内核有大幅度的改进,我同样相信,除了每GHz性能增强外,苹果将会在A9上实现更高的时钟频率。


鉴于苹果公司目前仍在不断雇佣顶尖的CPU天才,如果A9没有比A8大幅度提升性能,那就奇了怪了。