处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

苹果“选秀” 柔性显示能否迎来新契机?

苹果“选秀” 柔性显示能否迎来新契机?
来源:中国电子报 时间:2015-01-28

尽管柔性显示技术发展已久,但是多年来一直没有取得突破性进展。直到近,苹果从美国专利与商标局获得一项“柔性电子设备”专利技术,并传出未来iPhone可进行多个角度的弯曲或折叠,使得柔性显示再次引起行业的热议。一石激起千层浪,三星、LGD、富士康等企业纷纷开始为了争夺苹果柔性显示屏供应商而积极布局。然而,从柔性显示屏产业化进程来看,目前真正能够大规模量产的产品少之又少,而且技术瓶颈难以克服,业内专家对其发展前景并不看好。倘若未来iPhone新品采用柔性显示屏,谁有机会成为苹果的供应商?而苹果又能否真正带动柔性显示取得新进展呢?

韩厂实现量产 LGD有望成苹果供应商

如果苹果量产柔性显示屏手机,重要的是考虑面板可持续供应问题。不与三星合作,LGD有可能成为苹果供应商。

在OLED技术领域投入巨资的韩国三星、LGD一直把柔性显示技术视为发展的重点。近日,三星Display商业战略团队副总裁李昌勋公开表示,到2015年年底,三星将推出一款可折叠的曲面屏手机,并确保每月3万至4万片曲面屏的产能。

近两年,新型显示技术快速发展,在移动终端和可穿戴设备具有市场潜力的柔性显示技术成为面板大厂关注的焦点。除了三星外,2013年LGD就宣布开始量产智能手机用柔性OLED面板,采用塑料基板而非常见的玻璃基板。根据LGD的发展蓝图,2015年LGD也计划扩增坡州E2厂的4.5代线产能,有意将可挠式OLED面板产能从每月1万片提升至1.8万片。

IHS Displaysearch研究总监张兵告诉《中国电子报》记者,三星在中小尺寸OLED领域的专利和技术都是的,如果苹果要做柔性显示屏必然绕不过三星。但是近LG Display在该领域的投入也很大,而且也是iPhone6显示屏的供应商,因此其也有可能将来为苹果供应柔性显示屏。

实际上,早些年前就曾传出苹果手机将采用OLED手机屏的消息,但是苹果终否决了使用OLED技术的想法。原因是OLED屏幕的颜色复现存在问题,同时也是因为在OLED手机屏领域,如果苹果不与三星合作,就无法获得可靠的OLED显示屏来源。

拓璞产业研究所分析师徐奕斐在接受《中国电子报》记者采访时表示:“如果苹果量产柔性显示屏手机,重要的是考虑面板的可持续供应问题。然而,目前柔性面板量产难度非常高,良品率很低,短期内实现大量供应是很难的,苹果必须要考虑到这个问题。从全球来看,目前三星和LGD的柔性屏发展较快,如果苹果要采用柔性显示屏,LGD有可能成为苹果的供应商。”

鸿海难当重任 大陆成后起之秀

富士康缺乏核心技术与产能,短期内迈入量产阶段难度很高。尽管中国大陆难以成为苹果柔性面板供应商,但是已经成为一股不可小觑的力量。

为了不让韩国企业专美于前,曾一度扬言要联日抗韩的鸿海近日也传出将于2016年量产可挠式OLED面板的消息。据悉,鸿海已经指派日本研发子公司富士康日本技研和群创合作,计划生产400PPI的5英寸、可90度弯曲的可挠式OLED面板,意图抢夺苹果柔性屏手机订单。

尽管鸿海态度积极,但是业内分析人士对此仍表示质疑。TrendForce旗下光电事业处WitsView资深研究经理范博毓在接受《中国电子报》记者采访时就明确表示,富士康一直对AMOLED高阶面板兴趣浓厚,但仍缺乏核心技术与产能,短期内要迈入可量产阶段难度很高。相较而言,中国大陆企业虽然在柔性显示技术与产品开发能力上尚待突破,但随着资金到位与人才的养成,似乎更有发展潜力。

近年来,中国大陆平板显示产业快速崛起,尽管难以成为苹果柔性面板供应商,但是已经发展成为一股不可小觑的力量,其中京东方、微信诺、天马等面板厂商都纷纷布局柔性面板技术。据记者了解,一直布局中小尺寸市场的天马在柔性显示领域已经做好了相应的技术储备。维信诺多年来也一直致力于柔性OLED产品的研发与生产。2014年以来,维信诺AMOLED技术在柔性显示、高分辨率技术、电路补偿和驱动电路等方面都取得重大突破。此外,深圳柔宇科技也研发出可自由卷曲伸缩、可直接用于智能手机平台的彩色柔性显示器。

京东方副总裁张宇在接受《中国电子报》记者采访时表示,京东方已专门成立技术研发中心对柔性显示技术以及柔性产品进行研究。京东方研发的9.55英寸 AMOLED柔性显示屏基于Oxide TFT背板技术,鄂尔多斯AMOLED5.5代线和合肥8.5代线会预留部分产能用于生产柔性显示屏。京东方将根据市场发展情况,确定柔性AMOLED的生产计划。

技术瓶颈难克服 大厂优先布局专利

缺乏稳定货源,苹果采用柔性显示屏的可能性不大。但是,国际大厂已经开始未雨绸缪,在柔性显示领域进行专利布局。

客观来看,尽管这两年不少厂商都推出了可弯曲的移动终端产品,但是在量产产能、生产良品率以及可折叠程度方面,仍然不如预期,这也是柔性手机无法真正大规模推向市场的主要原因。在这种现状下,不仅让人产生疑问:未来苹果搭载柔性显示屏到底能否实现?在苹果的带动下,柔性面板能否突破现有瓶颈,迎来新的发展阶段呢?

范博毓告诉《中国电子报》记者,柔性显示面板量产受到AMOLED技术成熟度、制程温控问题、PI模供应与成本等几方面的制约。现在AMOLED手机用面板供货商不多,柔性面板尚处于发展起步阶段,在缺乏稳定货源的情况下,苹果采用的可能性不高。但是如果柔性面板发展成熟,就有机会在整个手机的设计上取得崭新的突破,进而刺激手机市场规模出现新增长。

张兵在接受《中国电子报》记者采访时也表示,OLED柔性显示技术的突破,要在柔性基板、柔性电路、封装技术等各方面去努力。但是将显示面板做成柔性并不是OLED技术的“专利”,以LCD技术为基础也可以开发可挠式TFT-LCD面板技术。玻璃的柔性不如塑料,但是稳定性更好,厂商要做到真正意义的柔性显示还有很大的努力空间,两年内挑战仍很大。

可以看到,尽管柔性显示尚处于发展的起步阶段,但是全球厂商快马加鞭布局,对其发展前景仍寄予厚望。值得注意的是,在柔性显示领域,包括苹果公司、三星、 LG、索尼等国际巨头的专利布局明显优于其他企业。对于面板厂商与关键零组件厂商来说,除了寻找的材料和技术来开发可挠曲显示屏和关键零组件,更要未雨绸缪地注重专利积累,以在竞争中处于优势地位。

微观点

看好——

@ePrice比价王:从 iPhone 5 开始,“弯曲门”就一直伴随着 iPhone。近日,苹果获得了一个有关手机柔性技术的专利,未来 iPhone可以弯曲,甚至可以扭曲变形,更令人吃惊的是,“使劲掐手机”也可能成为一种操控设备的方式。

@小霜爱美丽 :苹果获取一项新专利,该项技术允许未来的iPhone任意弯曲或折叠。虽然苹果短期内可能不会推出这样一款柔性iPhone,但这项专利却凸显了苹果在手机领域的野心。将来的某一天,或许你的iPhone可以像钱包一样折叠起来。

@TechWeb极客:在柔性屏幕诞生之后,三星和LG相继推出各自的曲面屏幕手机。虽说曲面屏幕手机不适合左撇子,但该技术已经展示了自身的巨大潜力。曲面拥有更高的结构完整性,在某些情形下更加柔韧,不易折断。据说苹果也在琢磨这一技术,就算曲面智能技术不能成为2015年主流,但其显然代表未来趋势。

@海洋-蓝天 :可弯曲手机将成为现实。复旦大学表示,智能物品的核心技术柔性有机薄膜晶体管(OTFT)获得重大科研进展,复旦大学的科学家们首次揭示了影响其性能稳定性的关键因素,并突破了该技术大规模量产的瓶颈。OTFT拥有可弯曲、伸展和折叠的特点,使大面积印刷加工得以实现,有生产成本低等优点。

担忧——

@爱新觉罗Cszx:生产柔性屏面板需要攻克两大技术难关。一个是塑料基底技术,另一个是面板封装技术。因此,三星原本计划在2013年底推出三星柔性屏手机,但目前由于生产工艺、屏幕面板、封装技术未达理想标准,不得不推迟发布时间。

@冲林骑迹:曲面屏幕或者柔性屏幕技术会成为2015年及以后智能电视、影视设备、智能手机、智能移动设备、可穿戴设备等的主流趋势吗?有待观察!

@京东手机通讯:2015年随着LG G Flex 2在CES上亮相以及苹果进一步获得手机柔性技术的专利,貌似2015年是个“弯曲年”。今年的手机都会以弯为主题吗?究竟弯曲的手机好不好?是外观设计的进步还是后期维修的噩梦?