处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

炬芯64位处理器ATM9009的惊艳亮相

炬芯64位处理器ATM9009的惊艳亮相
来源:集微网 时间:2015-01-16

作为全球消费电子行业的风向标,2015 CES云集了全球各大电子产品企业,同时为我们展示的产品和技术。炬芯作为中国IC设计企业,携ATM9009、Gt9两款64位处理器以及其它智能新品亮相2015 CES。

2015 年,移动设备市场升级为Android Lollipop平台是大势所趋,Android Lollipop全面支持64位处理器,全新的ART处理技术,更好的性能、内存管理、电源管理和更好的安全管理,无疑给了硬件设备厂商带来发展机会。因 此,作为ARM在中国重要的合作伙伴,炬芯早在2014年就获得了ARM 64位Cortex-A50系列处理器的技术授权,成为国内首家推出64位ARM架构芯片的厂商之一,炬芯在2015 CES正式推出64位处理器也就顺理成章。

目前,很多芯片企业都在布局64位产品市场,但64位硬件产品要发挥性能 优势,必须要有64位系统和64位软件的支持,Android Lollipop无疑是好的应用平台,它与炬芯64位处理器实现硬件与软件的完美结合,也是2015年移动设备市场的主流趋势。炬芯在2015 CES上亮相的64位处理器分别有ATM9009以及GT9两款,而ATM9009主要针对高端平板电脑、 Chromebook等,而GT9则主要为OTT盒子以及智能家居提供性能更强大的解决方案。




作为炬芯面向高端智能平板而推出的64位处理器,ATM9009在性能上有着明显优势,全新的四核Cortex-A53架构,28纳米技术,处理器运行频率 达到1.8GHz,GPU为PowerVR G6230 @600MHz,更强的性能为视频、游戏等不同方面的应用都提供了更强力的支持。ATM9009支持8GB LPDDR2/LPDDR3(800MHz)/DDR3/DDR3L内存,屏幕解析度支持2,560×1,600像素,视频播放支持 4K×2K@30fps,并支持4K Ultra HD输出,数据接口支持USB3.0等。

炬芯全新推出的64位处理器解决了现有32位处理器在发展方面的致命的瓶颈。比如,32位计算只能支持2GB内存的寻址能力,当面临大量的数据流时,32 位 的寄存器和指令集不能及时进行相应的处理运算。而ARM授权的炬芯64位处理器增加了8个64位的通用寄存器,内存寻址能力提高到64位,可以支持达 4GB以上容量的内存寻址能力,因此炬芯64位处理器的性能和功耗表现十分优秀,更适应Android 5.0时代发展。针对64位构架进行优化设计后,不仅性能强悍、运行效率更高,功耗表现更好,还可以完美兼容Android Lollipop系统,是2015年平板厂商理想的方案选择。

2015年,平板电脑产品将会全面升级至64位时代,在同时拥有64位处理器和64操作系统的优势下,平板厂商选择炬芯64位处理器将获得更好的竞争优势。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 19277次
2 1N4001 0.19MB 15232次
3 DAC1220E 0.95MB 13349次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 13321次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 11425次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 9056次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 6766次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 6536次
9 DS1337U+ 0.28MB 6498次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 6436次