处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

PCB设计必看:如何减少错误并提高效率

PCB设计必看:如何减少错误并提高效率
来源:EDNC 时间:2015-01-14

电路板设计是一项关键而又耗时的任务,出现任何问题都需要工程师逐个网络逐个元件地检查整个设计。可以说电路板设计要求的细心程度不亚于芯片设计。

典型的电路板设计流程由以下步骤组成:


前面三个步骤花的时间多,因为原理图检查是一个手工过程。想像一个具有1000条甚至更多连线的SoC电路板。人工检查每一根连线是冗长乏味的一项任务。事实上,检查每根连线几乎是不可能的,因而会导致终电路板出问题,比如错误的连线、悬浮节点等。

原理图捕获阶段一般会面临以下几类问题:

● 下划线错误:比如APLLVDD和APLL_VDD

● 大小写问题:比如VDDE和vdde

● 拼写错误

● 信号短路问题

● ……还有许多

为了避免这些错误,应该有种方法能够在几秒的时间内检查完整个原理图。这个方法可以用原理图仿真来实现,而原理图仿真在目前的电路板设计流程中还很少见到。通过原理图仿真可以在要求的节点观察终输出结果,因此它能自动检查所有连接问题。

下面通过一个项目实例进行解释。考虑电路板的一个典型框图:


图1

在复杂的电路板设计中,连线数量可能达到数千条,而极少量的更改很可能浪费许多时间去检查。

原理图仿真不仅能节省设计时间,而且能提高电路板质量,并且提高整个流程的效率。

一个典型的待测设备(DUT)具有以下一些信号:


图2

待测设备在经过某些预调整后会有各种各样的信号,并且有各种模块,如稳压器、运放等,用于信号调整。考虑通过稳压器得到的一个供电信号例子:



图3:样例电路板的原理图。

为了验证连接关系并执行整体检查,使用了原理图仿真。原理图仿真由原理图创建、测试平台创建和仿真组成。

在测试平台创建过程中,将有激励信号给到必要的输入端,然后在感兴趣的信号点观察输出结果。

可以通过将探针连接到待观察节点实现上述过程。节点电压和波形可以指示原理图有没有错误。所有信号连接都会得到自动检查。


图4:原理图测试平台和各个节点的仿真值。

让我们看一下上面这张图的一个局部,其中探测的节点和电压清晰可见:


因此在仿真的帮助下,我们可以直接观察结果,确认电路板原理图是否正确。另外,通过仔细调节激励信号或元件值还可以实现设计更改的调查。因此原理图仿真可以节省电路板设计和检查人员的大量时间,并且增加设计正确性的机会。


ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 19281次
2 1N4001 0.19MB 15235次
3 DAC1220E 0.95MB 13352次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 13323次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 11428次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 9059次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 6769次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 6540次
9 DS1337U+ 0.28MB 6503次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 6440次