处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

CSR VibeHub技术助力BRAVEN开发便携式联网音频系统

CSR VibeHub技术助力BRAVEN开发便携式联网音频系统
来源:eefocus 时间:2014-09-10

扬声器设计与制造厂商BRAVEN日前宣布推出全球首款采用CSR公司VibeHub联网音频方案及CSR SyncLock IP的便携式蓝牙与Wi-Fi分布式音频系统。CSR VibeHub平台可同步传输来自多重来源的音频流,因此, BRAVEN Vibe系统使用户能够在家中不同区域放置扬声器并使用移动设备操控享受无与伦比的多房间无线音频体验。

BRAVEN首席执行官Andy Fathollahi表示:“BRAVEN Vibe系统专为多用户、多音源而设计,使消费者能够灵活地在不同房间内放置扬声器,并确保每个房间都能播放想听的音频内容。也就是说,通过部署BRAVEN Vibe系统,一个家庭可同时、同步享受多种音频,例如卧室播放古典乐、客厅和厨房播放摇滚乐、餐厅播放爵士乐等。CSR是无线音频技术的,通过将CSR VibeHub平台及其SyncLock同步音频分布技术集成到我们的新产品当中,我们现可为客户提供卓越的无线联网体验。”

VibeHub平台可用于协助开发无线扬声器、智能音频适配器、联网音频放大器及其他广泛的消费级音频产品,这些设备均能够从多重来源同步抓取内容,包括数字媒体服务器和移动装置,然后自动分送至整个家居系统。基于VibeHub平台的产品还内置SyncLock技术,该技术支持广泛连接功能,包括蓝牙、Bluetooth Smart、Wi-Fi、以太网、SPDIF以及与传统家居设备进行模拟集成。

BREN还集成了Audivo多房间音频方案(AMAS),这是一款整体解决方案,可使ODM厂商快速并轻松地将联网音频性能整合到其产品当中。Andy Fathollahi继续到:“我们的目标是使Vibe系统成为全球完整的分布式音频方案,从而帮助OEM厂商将产品更快推向市场。 得益于VibeHub提供的易用性及丰富功能,我们的新产品在业内可以说是独一无二。没有一个平台能够像VibeHub一样使我们如此快速地实现量产。”

VibeHub具备可扩展网络性能,能够与当前广泛的无线流媒体协议实现互操作性,这意味着消费者不再受限于购买某一特定系统。VibeHub现已支持模拟输入、以太网/无线局域网UPnP音频输入及搭载CSR aptX编码技术的高品质蓝牙音频,正逐渐推动着家庭联网音频市场改革。加上SyncLock技术的互操作性,VibeHub平台使用户首次开发出极度灵活且个性化的家庭联网音频方案。

CSR业务部高级副总裁Anthony Murray表示:“我们灵活的VibeHub平台帮助BRAVEN快速开发出了一款高品质的差异化联网音频方案,使他们在这个预期将迅速增长的新兴市场占据了有利地位。我们很高兴BRAVEN成为首批采用VibeHub平台并成功利用其灵活性及互操作性的OEM厂商之一。目前,我们正与多家制造商展开合作,我们期待更多具备完整功能、真正灵活且易于使用的分布式音频方案能够早日上市,面向消费者。”

BRAVEN Vibe系统将于2014年11月全面上市。


ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。