处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

麦瑞半导体小尺寸负荷开关提供7安培恒电流

麦瑞半导体小尺寸负荷开关提供7安培恒电流
来源:互联网 时间:2015-01-08

麦瑞半导体公司 (Micrel, Inc.)(Nasdaq: MCRL) 推出 MIC95410 7安培负荷开关,封装尺寸紧凑,仅为1.2mm x 2.0mm。该器件可用于有功率分配需求的系统,能够通过斜率控制来控制加电顺序,这种功能通常在工业计算、服务器主板、医疗设备、平板电脑、笔记本和固态硬盘等应用中会用到。MIC95410 可批量订购,低起订量为1000个,起步预订单价为0.45美元。


麦瑞半导体高性能线性和电源解决方案营销副总裁 Brian Hedayati 表示:“负荷开关应用广泛,在省电模式下可以有选择地关闭闲置的子系统或电板区域。这可以小化设备电耗,而这时候则需要有可控制的开关接通来再激活这些子系统,防止导电轨受到扰动。为了解决这个问题,麦瑞半导体采用其 MOSFET 专利技术和先进的封装技术,目前在市面上推出了业内小的7安培负荷开关之一,所需电板空间减少了40%以上。”


该器件运行2.7伏至9伏总线输电轨,接通负载电压在0.5伏至5.5伏之间。集成 FET(场效应晶体管)极低的 6.6mOHM 导通电阻可限度地减少功耗和减少通过开关时的电压降,从而实现电路下游更高的电压精确度,这在低电压应用中尤其重要。其它功能包括排序控制输入和一个可选电容器,让用户能够调整输出转换率。MIC95410 的运行温度范围在零下40摄氏度至125摄氏度之间。