处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

硬盘存储扩容无止境,6T硬盘问世

硬盘存储扩容无止境,6T硬盘问世
来源:Forbes 时间:2015-01-05

1980 年,全球台 IBM 个人电脑的主板搭载了由希捷公司生产的 ST506 硬盘驱动器,该硬盘容量仅为 5M。用现在的标准来看,当时该驱动器体积非常巨大,它占用了双倍 5.25 英寸软盘驱动器的空间大小,但仅仅存储 5M 的信息容量。随着多年科技的发展,终硬盘驱动器的容量提升到了数百 G 的层级(在二进制下 1G 约等于 1000M)。直到 2007 年,日立环球存储科技公司(以下简称「日立存储公司」)造出了全球款 1T 容量大小的硬盘。1T 的容量等于 1024G(或简称 1000G)——大容量数据。日立存储公司通过充氮气的方式创造了 T 级别的硬盘驱动器,这在当时远远于其他硬盘公司。但终,西部数据和希捷公司赶超日立,同样生产出了 T 级别的硬盘驱动器并且不需要通过充氮气的制造工艺。你可以想象的出,氮气比空气具有更小的阻力,因此日立存储公司可以将更多的硬盘片(硬盘存储媒介)挤入到驱动器中来增大存储容量。

众所周知的另一种提升容量的方法就是增强每个硬盘片的密度。现在人们便用此种方式告别了之前的生产工艺,顺利的产出了 6T 容量的硬盘。该种硬盘驱动器可以有效的满足大容量市场用户的需求。当然,还可以制造出更高密度的 8T 或者 10T 容量的硬盘,但是从价格和性能方面综合考虑来看,6T 容量的硬盘是有性价比的。日立存储公司仍然需要通过充入更多的氮气和更多的硬盘片的方式才能达到 10TB 的容量级别。不管怎么样,6T 已经是一个大容量数据存储。举例来说,以 2010 年初测算的数据看,维基百科全部的数据库数据总量为 5.87TB(SQL 数据量)。也就是说,所有的维基百科的数据可以存储在一个硬盘上。准确的说,6TB 硬盘的容量经过格式化以后大约能容下 5.47T 的信息量,也可能出现略微的存储空间不够。

尽管 SSD(固态存储技术)存储可以更好的适用于个人 PC 电脑或者笔记本电脑。但是硬盘存储在大容量市场仍然有不可替代的需求,比如在小型办公场环境下的 NAS(网络接入服务器)服务应用,或者在大型企业、大型数据中心中的应用。但是,到底是什么推动了这些媒体,文件,数据存储的爆炸性增长?其实这不需要骨灰玩家或者学者,只要你是一个真正的数据「收集鼠」。

从个人台式电脑,笔记本电脑,平板电脑和智能手机,我们连接的互联网一直在产生大量的数据。个人消费者还是企业的一切数据都被采集归档,无论是企业的重要商业文档还是小约翰在球场上的瞬间。全球数据关联需求推动着全球存储的需要,我们甚至不用下载 IOT(物联网)的路径。不久,你的房子和其他设备将产生存储数据。商业碎片数据存储和商业完美的结合将会终成就一个非常神奇的时代。

有三个顶级的硬件存储设备进入了 6TB 硬盘的存储市场,两家来之西部数据,一家是希捷公司。售价 250 美元到 260 美元之间的西部数据绿盘和西部数据红盘以家庭或者小型办公环境中的 NAS 应用作为其目标销售市场。然而,希捷公司的 6TB 硬盘速度要更快一些但是价格也更昂贵,售价高达 425 美元左右,单 G 售价也由 0.04 美元涨至 0.07 美元。无论你是用在个人桌面电脑还是工作站或者是 NAS,都不难核算出你用这些存储的价格成本。作为个人,我更喜欢西部数据红盘。因为西部数据的红盘不光价格相对低廉一些,而且在家里安装 NAS 时候可以用 2 块或者 4 块硬盘组成磁盘阵列(RAID)。这样的话,他们的价格会比希捷的硬盘便宜一些,但是却拥有了更大的存储空间,何况 NAS 存储速度也并不是一直要求那么极速。要应用于更高性能的对于随机存储有更高要求的工作站应用程序,或者是数据中心,那么希捷 6TB 的硬盘可能是更好的选择。

不管哪种方式,都可以显而易见的明白为什么像西部数据和希捷这样的硬件制造商没有为了固态存储而放弃机械式硬盘的研发与生产。正是由于我们的需求,使得他们将会继续研究开发出密度更高,价格更低的存储方法。

以下专业术语解释,来自百度百科:

【NAS】

网络存储技术(Network Storage Technologies)基于标准网络协议实现数据传输,为网络中的Windows / Linux / Mac OS 等各种不同操作系统的计算机提供文件共享和数据备份; 支持24小时不断电BT、FTP、HTTP、eMule 及 NZB 下载;作为多媒体中心,为SONY PlayStation3/微软Xbox / 苹果 iPad iPhone/Android手机平板提供多媒体文件串流服务;为建设个人网站提供HTTP/FTP服务;支持苹果iMac/Mac mini/Mac Pro/MacBook/Mac Air (包括黑苹果)TimeMachine备份还原。全球多个知名NAS品牌厂家在西南地区都有总代理。网络存储结构大致分为三种:直连式存储 (DAS:Direct Attached Storage)、网络连接式存储(NAS:Network Attached Storage)和存储网络(SAN:Storage Area Network)。

【RAID】

磁盘阵列(Redundant Arrays of Independent Disks,RAID),有「独立磁盘构成的具有冗余能力的阵列」之意。原理是利用数组方式来作磁盘组,配合数据分散排列的设计,提升数据的安全性。

磁盘阵列是由很多价格较便宜的磁盘,组合成一个容量巨大的磁盘组,利用个别磁盘提供数据所产生加成效果提升整个磁盘系统效能。利用这项技术,将数据切割成许多区段,分别存放在各个硬盘上。[1]

磁盘阵列还能利用同位检查(Parity Check)的观念,在数组中任一颗硬盘故障时,仍可读出数据,在数据重构时,将数据经计算后重新置入新硬盘中。

【SSD】

固态硬盘(Solid State Drives),简称固盘,固态硬盘(Solid State Drive)用固态电子存储芯片阵列而制成的硬盘,由控制单元和存储单元(FLASH芯片、DRAM芯片)组成。固态硬盘在接口的规范和定义、功能及使用方法上与普通硬盘的完全相同,在产品外形和尺寸上也完全与普通硬盘一致。被广泛应用于军事、车载、工控、视频监控、网络监控、网络终端、电力、医疗、航空、导航设备等领域。

其芯片的工作温度范围很宽,商规产品(0~70℃)工规产品(-40~85℃)。虽然成本较高,但也正在逐渐普及到DIY市场。由于固态硬盘技术与传统硬盘技术不同,所以产生了不少新兴的存储器厂商。厂商只需购买NAND存储器,再配合适当的控制芯片,就可以制造固态硬盘了。新一代的固态硬盘普遍采用SATA-2接口、SATA-3接口、SAS接口、MSATA接口、PCI-E接口、NGFF接口和CFast接口。

【IOT】

iot是Internet Of Things的缩写,字面翻译是“物体组成的因特网”,准确的翻译应该为“物联网”。物联网(Internet Of Things)又称传感网,简要讲就是互联网从人向物的延伸。

“物联网”(Internet of Things)指的是将各种信息传感设备,如射频识别装置、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等种种装置与互联网结合起来而形成的一个巨大网络。其目的是让所有的物品都与网络连接在一起,方便识别和管理。


ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。