处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

ADI:紧随工业4.0技术改革 助力物联网技术发展

ADI:紧随工业4.0技术改革 助力物联网技术发展
来源:EEWORLD 时间:2014-12-20

工业4.0,一个备受全球各行业广泛关注的名词,也被成为继机械、电子和信息技术后的第四次工业革命。然而,不同于以往的工业革命,在“工业4.0”的整体框架中并没有涉及到新技术的引进,而是集中强调通过网络与信息物理生产系统的融合来提高当前的工业生产水平并改进原先的服务模式。作为“工业4.0”的发展基础,物联网、服务网以及数据网在工业制造业中扮演着越来越重要的角色,并逐渐成为“工业4.0”时代的新宠儿。

其中,物联网的发展更是给工业智能化与网络化的完美融合提供了一个新的突破口。来自的高性能信号处理解决方案供应商ADI公司的市场经理张鹏先生对此也表示,如今网络通讯技术的快速发展将会促进工业的智能化与网络化发展,而且越来越多的工业系统都实现了联网并更加智能。像物联网正式工业智能化和网络化的具体体现。

由于工业物联网技术是一个跨学科的工程,涉及到自动化、通信、计算机一级管理科学等领域,因此工业物联网的广泛应用依旧面临诸多问题和挑战。张鹏先生认为,在工业物联网技术领域当中,软件技术的发展也同样面临着巨大技术挑战,真正双向的通讯、智能传感及智能通讯,都需要高可靠性的软件来支撑,针对于不同的控制对象也需要更多专业化与定制的软件;另外,针对于工业应用复杂的现场及特定的条件,高温、高可靠性、需要隔离的器件也需要更多的新技术去支撑。

作为一个紧跟技术发展,追求技术突破的知名模拟IC厂商,ADI公司针对物联网推出了丰富且高性能的模拟器件。张鹏先生在采访中主要针对ADI近期推出的三款明星产品与方案进行详细介绍。首先,张鹏着重介绍了ADI的AD9361无线首发模拟前端。他表示AD9361是一款高性能、高度集成的RF Agile Transceiver™捷变收发器。该器件的可编程性和宽带能力使其成为多种收发器应用的理想选择。该器件集RF前端与灵活的混合信号基带部分为一体,集成频率合成器,为处理器提供可配置数字接口,从而简化设计导入。AD9361工作频率范围为70 MHz至6.0 GHz,涵盖大部分特许执照和免执照频段,支持的通道带宽范围为不到200 kHz至56 MHz。该器件可以用于small cell/Femtocell等微基站的设计。便于安装调试以实现工厂自动化。

随后,张鹏还表示ADI公司对于智能化工厂的产品主要集中在工业组网上,ADI可提供从4~20mA、RS-232、RS-485、CAN、LVDS等多种工业通讯协议的芯片,可以支持隔离与非隔离、工业温度范围、含DC-DC隔离电源等技术;还有一些支持短距离无线通讯技术,提供高性能的、可涵盖不同频段的射频芯片;另外对于工业以太网技术,ADI也在新的处理器中加以考虑。这些芯片都给工业组网带来很大的便利。例如,ADM2582/2587—带隔离电源的集成RS-485接口芯片,ADM3052/3053—带隔离电源的CAN接口芯片,等可方便用于工业网络。

后,张鹏还介绍了ADI推出的WSN方案,该方案主要是面向智能楼宇的无线网络解决方案。ADuCRF101是一款集ARMCortrexM3处理器与RF为一体的单芯片解决。 该方案支持多种无线网络协议, 包括ADI的ADRadioNet以及6LoWPAN,Wireless MBus及WiSun Alliance。除了SoC方案,ADI还提供一系列的RF 收发芯片,以ADF70xx, ADF72xx为代表的RF芯片支持从数百兆到2.4G的频率范围。


ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。