处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

欧司朗引领大功率LED交通信号灯趋势

欧司朗引领大功率LED交通信号灯趋势
来源:eefocus 时间:2014-12-17

近日,上海澳星照明电器制造有限公司的LED交通信号灯成功通过中国国家道路交通信号灯GB14887认证标准。该款大功率LED交通信号灯专为高温运行环境而设计,不仅拥有更长的运行寿命,而且能够以其卓越的显示效果为司机和行人提供更加安全的道路环境。欧司朗OSLON Signal为此款信号灯的尖端设计提供了支持,大幅减少了每个信号灯中所使用的LED的数量。

欧司朗光电半导体公司高级市场经理Marcus Wong表示:“大功率LED交通信号灯被视作城市交通信号设施领域的下一个发展方向,欧司朗光电半导体一直是推动其技术创新和广泛应用的先驱。此次,搭载我们产品的澳星大功率交通信号灯顺利通过国家认证标准,再次凸显了LED光源技术能够为客户的照明解决方案带来的所有优势。”

OSLON Signal 120:多种颜色可选,创新成就高效

使用OSLON Signal LED可以大幅减少每个交通信号灯中所需的LED光源数量。该光源的封装基于陶瓷材料,小巧且高效,可在高温环境下保持优良的光电转换效率,为行业设立了新的标准。针对交通灯黄色LED芯片易光衰的问题,OSLON采用了转换黄技术,能够使其性能显著提升,是高电流和高温环境下的理想光源。在运行电流为350mA时,Oslon Signal LED的标准光输出达到100 lm。

除此以外,Oslon Signal LED作为高功率LED交通灯的理想光源,其优势还包括:使用硅胶和陶瓷封装;应用UX:3芯片技术和透镜,具备极高的亮度和效率,光度角为120°,提供极为均匀的光线;另外,先进技术的应用使整个组件十分紧凑小巧,大小仅为3mmx3mmx1.7mm,易于集群安装。Oslon Signal LED产品面向全球市场,现已通过包括美国ITE 2005和欧洲EU EN 12368在内的相关交通信号灯标准,产品的高品质获得广泛认可。

OSLON Signal 120:多用途的理想光源,助力交通安全

目前,城市道路上普遍使用的大多是传统插件LED交通灯,其内部的光源分布呈明显的点状,显示画面不够清晰。而基于OSLON Signal 120的信号灯均匀度和亮度都更强,使司机及行人从各个角度都可以看清交通信号,大大提高了交通安全性。同时,其高于50,000小时的运行寿命是传统LED交通灯的5倍,能够节省可观的更换、维护时间及费用。

上海澳星照明电器制造有限公司是国内交通信号设施行业的佼佼者。欧司朗光电半导体自2011年开始与澳星就大功率LED交通信号灯进行合作,开发基于欧司朗光电半导体新型LED光源的OSLON Signal 120系列产品和技术解决方案。澳星的教授级总工程师俞伟明表示:“欧司朗光电半导体在LED照明技术方面的工艺专长和研发实力使其成为我们理想的合作伙伴,相信我们双方的合作将进一步推动大功率LED在交通信号设施行业的应用和普及,交通信号灯看似简单而普通,但是随着新光源技术的发展,将改变交通信号灯现行的应用模式,而将催生出一个新的产业机会。”

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。