• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

凌力尔特推出LT3014B 的军用MP级版本

来源:EEWORLD
时间:2014-12-17

分享至:

    采用 SOT-23 封装的微功率 80V 输入 LDO,现可提供 55ºC 至 +125ºC 军用 MP 级版本。

    加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2014 年 12 月 15 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 LT3014B 的军用 MP 级版本,该高电压、微功率、低压差稳压器能够提供 20mA 输出电流。LT3014B 可在 3V 至 80V 的连续输入电压范围内工作,并产生 1.22V至 60V 的输出电压和一个 350mV 的低压差,非常适用于汽车、48V 电信备份电源和工业控制等应用。该器件具有非常低的静态电流,工作时为 7µA,而停机时为 1µA,这使其成为电池供电型存储器的“保持运作”系统之卓越选择,因为这类系统需要的运行时间。

    就需要大的输入至输出电压差分之高压应用而言,LT3014B 可提供一个非常紧凑且有效散热的解决方案。其微型扁平 ThinSOTTM 封装是目前小尺寸的 80V LDO。LT3014B 可以使用非常小、低成本的陶瓷电容器,在输出端上仅布设 0.47μF 电容器可实现稳定。这些纤巧的外部电容器无需任何串联电阻就可使用,而使用串联电阻在很多其它稳压器应用中是常见的。内部保护电路包括电池反向保护、限流、热限制和反向电流保护。

    LT3014BMPS5 的工作结温为 55ºC 至 +125ºC,采用 5 引脚 ThinSOT-23 封装。该器件有现货供应,千片批购价为每片 4.20 美元。

照片说明:MP 级版本的微功率 80V LDO

性能概要:LT3014B 
输入电压范围:3V 至 80V
MP 级: 55ºC 至 +125ºC工作结温
超低静态电流:仅7μA
低压差:350mV
输出电流:20mA
无需保护二极管
可调输出范围:1.22V 至 60V
采用 0.47μF 输出电容器可实现稳定
反向电池保护
热限制
采用 5 引脚 ThinSOT 封装











ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签 二极管 陶瓷电容 IC交易网 电子元器件采购网 元器件交易网

更多新闻