处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

智能手机更惨烈的玩法:悬浮触控会是未来趋势?

智能手机更惨烈的玩法:悬浮触控会是未来趋势?
来源:eefocus 时间:2014-09-10

9月无疑是智能硬件的密集轰炸期,距9月9日苹果6召开发布会的前6天,三星Note4抢先发布,继续借大屏多窗、光学防抖拍摄等功能与苹果比拼智能硬件交互卡位赛,华为也推出将指纹识别做进芯片的独特技术。

这几年手机巨头们“你追我赶”,不断更新换代我们的智能手机,层出不穷的玩法也让一个个未来的科技梦变成现实,大屏、像素、应用、跑分……其实,这都不是巨头们的真实“表情”,竞争更加惨烈的玩法现在才要开始——悬浮触控(Floating Touch)。

被误解的“鸡肋”

关于悬浮触控技术,沉默已久的索尼其实早发声。在三星Galaxy S4发布之前,2012年索尼就推出了一款嵌入了悬浮触控技术手机产品Xperia Sola MT27i,与屏幕保证约15mm的距离,无需触碰屏幕即可操控网页浏览,也就是可以在手机上获得类似鼠标的操作。索尼这款产品,是当时款搭载了悬浮触控技术的智能手机。

  

目前悬浮触控主要应用于浏览网页,在手指不接触到屏幕的情况下,屏幕可对应手指位置而将网址或超链接反白显示,当你确定要浏览该链接的时候,再点触选屏幕即可。这种全新的触控体验可减少选取错误的机率,也可以说一举解决了所有智能手机的指纹烦恼。

索尼MT27i是一款电容式的悬浮触控手机产品,工作原理是通过覆盖于屏幕上之电极电压改变来截取信号,进而判断触控位置,手指在靠近触控屏的时候,电极电压改变也会发生变化。不过,由于这款手机并没有采用发光带设计,配置偏向于入门级,U8500双核处理器的统领下性能只能说勉强满足主流应用,MT27i后还是成为了索尼新一批机器的战线建成的试验品。

早期的载入悬浮触控功能的智能手机,在应用上还不够成熟存在的误判、反应慢等缺点,一直让消费者感到鸡肋,不过,没有红火起来的索尼的MT27i,也没有让悬浮触控失声。这两年,智能手机的悬浮触控开发应用渐趋成熟的,事实上除了三星、LG、松下、苹果、诺基亚,微软、亚马逊[微博]等公司也在暗暗发力,微软诺基亚也将推出配有3D touch的McLaren手机发力悬浮触控,从配置来看,“McLaren”十分顶级,即使放在善于堆砌硬件的Android阵营,目前也暂无敌手……

  

悬浮触控优化了智能手机用户的使用体验:当天气寒冷时,要是在单纯的电容屏屏幕上操作,必须脱下手套,但如果有了悬浮触控,不脱下手套也能操作;在餐厅吃鸡腿吃得兴起时需要用手机,有了悬浮触控,隔空操作,使用手机不再怕被油腻腻的手指弄脏了。

这里有一个可以看见的未来是:悬浮触控技术不是噱头,它有望掀起电子工业新一轮革命浪潮。当然,悬浮触控要在短时间内取代指尖触控,仍存在技术上的挑战,直接面对的就是悬浮状态的误操作问题,毕竟指尖触控也尚未到达零误差的操作境界,如果让悬浮触控先打到指尖触控的误操作率,才有可取代性。

放大的商业世界

索尼的Xperia Sola是电容式的悬浮技术,这个技术还可以分为红外线、光学式、高频式、电磁式等,但目前来说电容式悬浮技术在商业开发应用方面相对快于其它几种技术,例如其在游戏设计和软件应用设计的开发前景是极有大作为。

悬浮控技术的关键词有三个:触摸屏,悬浮,电容。悬浮触控技术可以实现自电容与互电容同时运行,以往手机用是“互电容”的概念,可实现多点触控。而“自电容”则用于检测悬停在屏幕上方的手指,可以感应悬浮于屏幕20mm上的移动控制,但不能实现多点触碰。载入了悬浮触控的电子设备,则可以让你和你伙伴们同时在同一部电子设备上玩游戏。

  

微软在2013年7月也公开一项专利:触觉回馈3D触控屏幕(Haptic display),这极大地激发设计师们的灵感。屏幕能够根据使用者指尖施出的压力来模拟出物品物件的形状和重量,自动调整屏幕中物体的大小和角度创建一个3D效果图,当手指在屏幕上滑动时,不同的立体视觉就会呈现在眼前,屏幕的位置也会自动适应虚拟物体的轮廓,让大脑可以更加形象地感受到虚拟世界的真实感觉。有意思的是,系统还可以模拟画面中物件的表面质感或纹理细节转变为触觉资讯,也就是用户不仅能够感觉“摸到东西”,还能感觉到“摸到什么东西”。


悬浮控技术提供了“放大”操作的可能性,这将在游戏方面有极大的帮助。比如说玩赛车游戏时,可以根据手指按压的深度来控制油门和刹车的强度,真实感和触碰感的增强将会带来极致的体验,但是,这要求悬空触控技术的精度要足够高。

从触屏到悬浮触控,科技正在迭代我们各种智能设备的体验,物理接触已经不再是必要,而这些长短的距离空间也给未来设计空间带来了巨量的爆发点:未来的设计不再是单一外观、功能性的设计,它将会是一种复合式的创作,从物理空间到互联网,从图形到触觉,从静态到动态,都会成为产品设计体验的新指标。

比如,近喇叭、耳机制造商OM/ONE推出了一款非常酷炫的蓝牙喇叭,它能持续地浮在半空中播放音乐,音箱之所以能悬浮是利用了磁力原理:底盘以及球型喇叭都带有磁性,当底盘通电之后,就可透过磁性相克的原理让球型喇叭浮在空中。在悬浮状态下,喇叭所发出的声音不容易被旁边的物体吸收,功率更低声音更优质。未来,如果这一商品结合悬浮触控技术,它还可以让用户坐在沙发上直接用手势可以控制音响的音量大小。

再比如,商店橱窗可以用悬浮触控橱窗展示产品的质感,路人无需进店就可以立刻体验;远程谈判,对方可以马上感受样本的真实效果;医疗系统可以完善各种应用系统,减少病菌接触感染的机会;也能让车载设备增加对司机手势的敏感度,提升驾驶体验;它或许也是智能家居的一个新的突破点,一个手势或许就可以拉上窗帘,调节空调温度等等。

悬浮触控技术给商业世界带来的爆发力将会是惊人的,除了重塑智能设备产业的方向,它还将会颠覆传统的商品的交易方式以及人与互联网的感知关系。不和苹果争果粉,不和三星争大屏,不在一条“软件路”上一头走到黑,像索尼玩悬浮触控,说不定后来者居上。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。