• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

液晶大佬趋之若鹜,QLED究竟为何物?

来源:eefocus
时间:2014-12-11

分享至:

1量子屏QLED技术:液晶终极进化

过去10年,液晶技术成为显示领域的主宰,未来10年,被誉为次时代显示技术的OLED(Organic Light Emitting Diode,有机发光二极管)理应取缔液晶技术,成就一番霸业,就像当年液晶技术取缔体积庞大的CRT技术一样。然而,液晶技术并不愿坐以待毙,2015年将实现终极进化,如果您想知道什么才是液晶的“完美形态”,请不要错过这篇文章。

液晶是一种自身不能发光的物质,需借助要额外的光源才能工作,这一物理特性是无法改变的,因此液晶技术的“终极进化”自然需要从背光系统下手。液晶技术的背光系统主要经历了CCFL(Cold Cathode Fluorescent Lamp,冷阴极荧光灯管)和WLED(White Light Emitting Diode,白色发光二极管)两个阶段。

量子屏QLED技术深度解析

量子点QLED将液晶技术进化至“完美的终极形态”

2015年,液晶技术将迎来背光系统的“终极进化”——量子点QLED技术,无论是性能还是功耗都有革命性的突破,然而,考虑到液晶技术先天物理特性完全处于劣势,量子点QLED背光极有可能是继CCFL背光和WLED背光之后,液晶发展史上的后一次革命,这也是我们将其定义为“终极进化”的原因。

2015年:三星将引领量子点QLED技术做强做大

内幕可靠消息,电视领域的龙头老大,三星将会在2015年推出基于量子点QLED背光技术的液晶电视(意味着三星将无限期搁浅OLED电视计划),国产方面TCL快年底就会上市量子点QLED电视产品,LG Display作为顶尖的液晶面板制造商,已经宣布量子点QLED面板将会量产,此外还有京东方、华星光电等面板厂都会力挺量子点QLED背光技术。那么,量子点QLED背光技术为何能够令如此多的巨头为之倾倒呢?

2量子点QLED:技术原理/发展历程

● 量子点QLED背光技术

QLED是“Quantum Dot light Emitting Diode”的简写,中文译名是量子点发光二极管,亦可称量子屏显示技术,这是一项介于液晶和OLED之间的新型技术,原理是通过蓝色lED光源照射量子点来激发红光及绿光,QLED核心技术为“Quantum Dot(量子点)”,量子点由锌、镉、硒和硫原子构成。

QLED构成原理

早在1983年,美国贝尔实验室的科学家就对其进行深入研究,数年后美国耶鲁大学的物理学家马克·里德正式将其命名为“量子点”。经过过年苦心研发之后,Samsung Display、LG Display、华星光电、京东方等面板制造商宣布QLED量子屏已经具备量产的条件,吹响正式商业化的号角。

● 量子点QLED发展历程

2005年,毕业于麻省理工大学的科尔·苏利文创建QD Vision公司,随后QD Vision联手韩国LG Display和比利时化学品公司Solvay,研究并制造QLED有源矩阵显示屏,其中QD Vision负责提供量子点核心技术,LG Display负责产品生产。

QD Vision公司致力于研究量子点QLED显示技术

除QD Vision公司之外,来自美国硅谷的Nanosys公司也在深入研究量子点QLED背光技术,侧面印证量子点QLED背光技术有着光明的前景。接下来,我们要讨论的就是量子点QLED背光技术的技术特性,事实上,从行业支持的角度就可以断定,量子点QLED显示技术具有改变市场格局的资本,接下来一起来了解QLED的技术特性。

3 QLED技术解析:LCD的“完美形态”

● 量子屏QLED技术解析

量子点QLED显示技术是将量子点的光学材料放入背照灯与液晶面板之间,可以使色域达到或超过OLED的水平,甚至可以省去光源侧的偏光片,有效降低液晶显示产品(适用于液晶电视和液晶显示器)的制造成本。

量子点QLED显示技术主要包括量子点发光二极管显示技术(QLED)和量子点背光源技术(QD-BLU),量子点具有发光特性,量子点薄膜(QDEF)中的量子点在蓝色LED背光照射下生成红光和绿光,并同其余透过薄膜的蓝光一起混合得到白光,从而提升整个背光系统的发光效果。

量子点QLED显示技术与众不同的特性,每当受到光或电的刺激,量子点便会发出有色光线,光线的颜色由量子点的组成材料和大小形状决定,量子点能够将LED光源发出的蓝光完全转化为白光(传统YAG荧光体只能吸收一部分),这意味着在同样的亮度下,量子点QLED所需的蓝光更少,在电光转化中需要的电力亦更少,有效降低背光系统的功耗总成。

量子点QLED工作原理图(请结合文字说明理解)

量子点QLED色彩准确性高且画面更稳定

量子点QLED显示技术得天独厚的优势令电视亮度有效提升30~40%,背光源系统色彩转换效率大幅提升的情况下,画面的色彩更亮丽,兼顾节能环保等特点,画面亮度、色彩纯度均为WLED背光系统的2倍左右,性能提升十分明显。考虑到液晶技术的物理特性先天不足,量子点QLED显示技术能够带来如此多的革命,堪称液晶技术的“完美形态”毫不为过。

4 量子点QLED获国际巨头鼎力支持

● 量子点QLED显示技术较OLED更稳定

目前来看,OLED市场呐喊声和媒体曝光度都很高,但在电视厂商们看来,成本低性能强的量子点QLED显示技术更符合消费市场的需求,LG Display和Samsung Display已经正式宣布QLED量子屏将在本年度正式量产,而TCL预计于今年底将推出基于QLED显示技术的55英寸智能电视。量子点QLED显示技术逆袭OLED,改变电视市场格局,不只是说说而已,更多的是实际行动。

潜力更好的OLED显示技术仍需时间完善自身

量子点QLED显示技术将直接与OLED正面竞争,自身也有一些优势,比如OLED制造时需要“阴罩”,而阴罩易发生热胀冷缩,从而影响显示精准度,而QLED整个制造过程无需阴罩,规避了这一问题,长时间保持画质稳定。此外,OLED色彩不易控制,需要色彩滤光片“校正”才能显示不同纯色,而QLED从一开始就可以显示不同纯色。QLED发光效率比OLED高30~45%,相同画质下QLED比OLED节能2倍。

● QLED得到国际巨头品牌的鼎力支持

从量子点QLED技术特性不难发现,业内人士认为量子点QLED显示技术具备改变电视市场格局有充分的依据,量子点QLED显示技术能够带来更低的成本、更长的寿命、更高的亮度、更好的色彩并实现更低的功耗,堪称液晶技术的“完美形态”。

LG Display和Samsung Display宣布QLED量子屏量产

根据Samsung Display科学家的说法,QLED生产成本仅为OLED显示屏的一半,更利于市场推广。除了美国QD Vision(联手LG Display)公司和Nanosys公司之外,Samsung Display从2011年就开始研究QLED。TCL集团助理总裁兼品牌管理中心总经理梁启春曾表示:“量子点QLED显示技术为旗下华星光电自行研发(仅指TCL品牌自身),量子点QLED显示技术色域表现优于呼声极高的OLED电视,而制造成本要远远低于OLED电视,拥有更加广阔的市场空间。”  

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签 LED显示屏 二极管 Master 安富利 艾睿

更多新闻