处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

LED灯具为什么会成为今日的焦点?

LED灯具为什么会成为今日的焦点?
来源: 瓷库中国 时间:2012-08-27
LED 是一种绿色光源。 LED 灯具 直流驱动,没有频闪;没有红外和紫外的成分,没有辐射污染,显色性高并且具有很强的发光方向性;调光性能好,色温变化时不会产生视觉误差;冷光源发热量低,可以安全触摸;这些都是白炽灯和日光灯达不到的。它既能提供令人舒适的光照空间,又能很好地满足人的生理健康需求,是保护视力并且环保的健康光源。由于目前单只LED功率较小,光亮度较低,不宜单独使用,而将多个LED组装在一起设计成为实用的LED照明灯具则具有广阔的应用前景。灯具设计师可根据照明对象和光通量的需求,决定灯具光学系统的形状、LED的数目和功率的大小;也可以将若干个LED发光管组合设计成点光源、环形光源或面光源的二次光源,根据组合成的“二次光源”来设计灯具。

图: 灯具

LED灯供应商这个词,是中国近几年才流行的,熟悉 灯饰 行业的人并不陌生。半导体发光二极管简称LED,从上世纪六十年代研制出来并逐步走向市场化。对不熟悉灯饰行业的人,下面介绍一下半导体发光二极管:

、能耗底,光衰小。1W的LED的亮度相当于35W的卤素射灯。在灯具发展的长河历史中,局部照明一直是卤素灯与金卤灯占据绝对的领导地位。LED的诞生在未来的局部照明将取而代之。

第二、超长的使用寿命,无需更换光源,无需维护,这实际上是消费者一直以来担心的问题。消费者不是专业人员,在选择产品时无专业的检验设备,无专业的维护知识,而LED就解决了他们的后顾之忧。

目前,LED汽车 灯具市场 的销售额每年约保持10%的增长速度,但国产LED汽车灯具所占比例却不高。LED运用量比较大的车型集中在中高端的汽车企业,而这些汽车公司一般都会对LED的品牌有所限定,国内LED企业比较难进入其供应链。另外国内LED与国际知名大品牌相比,在寿命及分选的均匀性等方面可能存在的问题更多一些,同时,汽车灯具本身市场监管严格,门槛比较高,汽车作为奢侈消费品,销售后面对的是一对一的客户,任何质量问题都会引起投诉,国产LED没有机会经过这种市场长期大规模的历练,很难达到车用LED标准。“汽车灯具是非常专业的领域,要做好LED汽车灯具,无论是汽车灯具企业还是LED企业,单打独斗会很难,需要汽车灯具企业与LED企业进行充分的交流沟通,尤其是在LED汽车前照灯的开发上。