处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

展望未来 十大潜力安防技术盘点

展望未来 十大潜力安防技术盘点
来源:电子发烧友 时间:2014-12-02

    天时、地利、人和是成功的关键,安防市场变幻莫测,如何在未来发展中取得先机,前瞻性的眼光很重要。技术作为目前企业间核心的竞争力,牵动着整个行业发展的趋势,引领着市场的发展方向。在信息技术高速发展的今天,技术更迭速度越来越快,一个有创意的方案,一项新生的技术便能打破目前市场的格局,成就新的行业龙头。

    站在2014的尾巴上,在即将步入2015之际,安防知识网以自己对行业的观察,深入市场调研,为您精心分解2015年安防行业值得期待的十项技术,以期对市场起到引导作用。

    1、4k行业的热门话题

    4K的优势多多,但它对整个工程的系统要求亦是相当高,目前主流的编码技术依然为H.264(H.265编码还未成熟),此种编码技术下,4K对存储的需求相对1080P而言将是成倍的增长,而在目前的很多监控工程中,存储所占据的支出已经达到50%以上,这个成本的增加将给用户带来不能承受的成本之重。

    2、低照度——必然的发展趋势

    低照度摄像机与普通摄像机的原理是一致的,其的不同便是在于低照度下的监控表现,目前在无需外加照明设备的情况下,有效监控照度值达到0.001Lux及以下的,通常被称为星光级摄像机,这是好的一类低照度摄像机。

    3、4G无线高清传输更有保障

    在a&s的实际检测中,所接入的视频有720P@25fps/1.5Mbps和WD1@25fps/1Mbps,前者是网络视频源,后者是当前的模拟准高清产品视频格式,通过接入的NVR或DVR后,以单4G模块传输时,均发现,两者在传输上,完全可以达到实时效果,且没有卡顿迹象,所得画面与有线传输一致。而现在的无线传输设备还提供有双4G互为冗余设计,对无线高清传输更有保障。事实已经证明,4G完全可以满足当下高清、实时传输应用。

    4、高帧率技术——未来监控的主流

    在H.265未普及之前,1080P@50fps设置下的码率要求在8Mbps左右才能达到较好的效果,这样意味着存储空间及带宽都增大用户使用成本。无论是前端摄像机还是后端存储,帧率的提高,必定带来数据量的增加。就50fps而言,其数据量是25fps的两倍,面对存储的加倍、存储时间的加倍、软硬件的闲置、系统性能在此、处理画面的成倍增加,使得数据管理和处理工作量也增加。除此摄像机的传感器、总线设计、视频处理芯片、编码压缩算法及机体散热问题等,这也意味着在一定程度上增加了成本。

    5、透雾技术——城市户外监控的关键技术

    透雾技术可分为物理透雾和数字透雾,物理透雾即光学透雾主要是靠摄像机镜头实现,并且高清透雾镜头一般用在较大的电动变倍镜头,价格昂贵,多数用于港口、森林监控等大范围远距离监控场所。而数值透雾则是在摄像机或者后端软件上实行,目前多数厂商所采用的DFG透雾算法,是给予DSP处理芯片的图像增强算法,是一种人类视觉感知模型的后端图像复原技术,可快速实行透雾效果,目前此类技术成本低、部署简单。

    6、云计算——全新概念的信息服务模式

    云计算是一种基于互联网的计算方式,通过这种方式,共享的软硬件资源和信息可按照需求提供给电脑或者其他设备,这些资源来自一个共享、可配置的资源库中,并能够快速获取和师范。并且云计算具备超强的计算能力、通用性、可扩展性、创新的大数据机器学习算法、数据的可靠性,维护简单且廉价等特点。好比在平安城市、智能交通的项目运用当中,云计算可通过强大的分布式计算能力对庞大、复杂而又无序的数据中,进行有效的分析和处理,从而或者去相关的数据。

    7、IVS热点分析——研究新热点

    IVS的优势是可以代替一部分重复的人工劳动,提升视频监控的工作效率,由以前的被动、时候处理转变为现在的主动、事前防御。IVS可以实时侦测与处理突发事件,如交通事故或非法入侵;可以实时发布重要事件的影像内容,为决策者提供影像分析与统计报告,以增强决策的基础;可以开放式架构支持业界的标准格式、结构化数据、模拟/数字的信号流,可推播智能分析的影像内容到不同的频道与行动装置。IVS的这些优势使得其将会成为2015年的热点。

    8、模拟高清技术——突破模拟清晰度

    何为模拟高清技术?就目前的技术水平来说,就是突破了原有的模拟清晰度理论值的模拟成像技术。当然,其中涉及的技术瓶颈是多方面的,目前主要有960H、HDCVI、HDTVI、AHD等。

    9、H.265更高像素的编解码技术

    H.265是ITU-TVCEG继H.264之后所制定的新的视频编码标准。H.265标准围绕着现有的视频编码标准H.264,保留原来的某些技术,同时对一些相关的技术加以改进。新技术使用先进的技术用以改善码流、编码质量、延时和算法复杂度之间的关系,达到化设置。具体的研究内容包括:提高压缩效率、提高鲁棒性和错误恢复能力、减少实时的时延、减少信道获取时间和随机接入时延、降低复杂度等。

    10、移动视频监控——民用化成助推器

    从技术上说,安防网络化已为移动视频监控的普及提供了强大的技术基础,只需开发出一款手机客户端APP,再通过4G、WiFi等无线网络,即可实现移动终端的远程移动化管理应用。

 

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。