处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

Fairchild:大力发展功率市场 推三款器件

Fairchild:大力发展功率市场 推三款器件
来源:EEWORLD 时间:2014-11-27

   近日,在德国慕尼黑电子展中,Fairchild发布了三款新品,包括全球首款1000V集成电源开关、1200V智能功率模块以及宽功率反激式LED驱动器。

   三个产品的推出,与Fairchild今年以来的改变不无关系。“今年Fairchild将自己定位在优化能耗效率的开拓者上,专注于电子产品为实现更高能效所需的能量聚集、移动和云端技术的快速增长趋势。”飞兆半导体市场发展总监陈俊表示。

   实际上通过Fairchild近期的业绩报告,我们同样能看到这一趋势。

   如图所示,我们可以看出Fairchild的PCIA部门(功率转换、工业及自动化,200V以上方案)从2008年之后就超过了MCCC部门(移动、计算、消费及通信,也就是电压小于200V的方案)。

   具体三款产品信息如下:

全球首款1000V集成电源开关

   FSL4110LR是全球首款面向智能电表、电气和工业系统的1000 V集成式电源开关,可在单封装中提供业界耐压,用于设计高度可靠的开关电源

   FSL4110LR集成了具有内置线路补偿功能的VDMOS SenseFET (BVDSS=1000V),适用于45Vac至460Vac的输入电压范围。此外,FSL4110LR还具有内置输入过压保护和适用于所有保护条件的安全自动重启模式。

   Fairchild功率系统业务部资深副总裁Gaurang Shah表示:“Fairchild的新型电源开关是同类产品中提供异常过流保护(AOCP)的解决方案,可保护电源转换器免受变压器异常情况的影响。此款全新产品对于智能电表应用尤为重要。FSL4110LR采用全球耐压,是设计人员实现反激转换器的卓越解决方案,从而满足三相输入电压或者单相电压不稳定情况下的需要。”

1200V Motion SPM® 2功率模块

   1200V Motion SPM® 2模块,该产品适用于开发高电压工业应用的客户。 电机耗能占全球能源总耗的40%以上,面对这一局势,此款新型智能功率模块产品设计简单可靠、热性能表现卓越,可为使用大型三相变频电机的系统提供全面保护,实现超高能效,为创造更洁净、更智能世界这一目标而不断努力。

   Fairchild的智能功率模块 (SPM) 集成了重要的电源管理硅元件,以此节省电路板空间和散热片尺寸,打造出紧凑的一体化解决方案,满足高达7.5kW的高电压设计要求。Fairchild采用初用于空间应用的直接敷铜 (Direct Bonding Copper) 封装技术,该技术所实现的结壳热阻比对手的解决方案低15%。同时。在诸如工业级加热、通风和空调设备,以及泵机和工厂自动化系统中,Fairchild提高了整体系统可靠性,从而实现更平稳的电机控制功能。

   Motion SPM® 2系列采用耐用型单块封装,用于电流高达35A 的1200V三相变频设计集成了下列元件:

   1200V NPT-沟道IGBT
   自举二极管
   低压/高压驱动器IC
   NTC热敏电阻
   全保护套件

FL7733A LED驱动电源

   FL7733A 单级初级端调节 (PSR) 反激式LED驱动器,用于提供亮度恒定、无开灯闪烁的LED照明。

   全新低功率LED照明驱动器适用于从5W到60W以上的室内外LED应用。凭借一个可扩展的解决方案,设计师可轻松满足全球LED照明标准和法规要求。

   FL7733A 是Fairchild LED综合解决方案中的关键元件,可减少元件物料清单,缩小灯的尺寸,消除设计复杂度,非常适用于SSL筒灯、PAR、A19灯泡应用。利用此款新型驱动器,设计师可以:

   •实现不到10% 的总谐波失真(THD)和保护功能,从而轻松满足全球标准。
   •利用一个支持60 W以上设计以及热量管理和短路保护模式的完整解决方案,简化供应链。
   •凭借10% 至100%的超宽输出电压范围,确保限度地兼容各种高电压LED模块。
   •在广泛的工作范围内实现无闪烁恒定亮度,且恒流容差低于±3%,启动时间不到0.2秒。
   •兼容各种LED模块,输出驱动功率超过60W,是竞品的两倍。

   同级的THD,通用线路电压条件下不到10%,明显低于大多数地区规定的30% THD。 这为设计师提供了充足的空间,使之能够为全球不同地区提供不同的产品系列。

   不仅如此,FL7733A还采用了双重过压保护 (OVP) 以满足 UL标准中 SELV 不得超过 60 V 的输出压规定。

   为何Fairchild可以推出众多业界的产品?首先,这是因为Fairchild的战略转型,以前Fairchild都是先开发产品,然后进行商业化,而今,Fairchild都是围绕客户和热门应用的需求进行有针对性的开发。

   其次,则是Fairchild几十年在功率领域的技术积累,如下图展示,Fairchild从控制器到隔离,从传感器到高压FET,以及相应的封装,都拥有自主技术。

   正如Fairchild的新口号——The Power to Amaze一样,Fairchild正在给功率市场带来无限惊喜。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、OnlinecomponentsMaster等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。