处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

医学影像技术绿色化、数字化潮流来袭

医学影像技术绿色化、数字化潮流来袭
来源:互联网 时间:2014-11-25

    医学影像技术在近百年间不断的发展,尤其在近期更是发展迅猛。从伦琴发现X线到张人手影像的X线片,随着CT、MRI、介入放射学等的影像技术、影像诊断和影像治疗的相继问世,医学影像学从无到有,经历了一个飞速迅猛的发展过程。当今医学影像技术进入了全新的绿色环保、数字影像时代,医学影像技术的发展反映和引导着临床医学在诊治以及诊断方面的进步。在某种意义上这也代表着医学发展潮流中的一个热点趋势,同时也推动了医学的发展。

全新的绿色“微辐射”时代

    作为重要的影像检查手段,CT凭借信息量充足的空间分辨率和密度分辨率获得了临床的广泛应用。然而,伴随CT技术发展的进步,在提供更加清晰和更大范围影像的同时,X线剂量也日渐增加,辐射剂量安全性问题日益凸显。辐射安全问题不仅影响到患者的疾病发展与康复,也给医务工作者的健康和工作环境带来挑战。合理控制使用剂量成为CT继续发展所必须突破的瓶颈,飞利浦“微辐射”成像技术正是基于这一发展需求而不断创新的成果。

    “微辐射”即指,在保证高质量成像的前提下,单次检查剂量低于年自然本底辐射量(1-2mSv)。飞利浦通过第四代迭代低剂量技术 -- 星光iDose4,改变CT从信号采集到成像的重建方式,减少重建图像质量对于信号数据量的依赖,从而达到“微辐射”的目标,比常规辐射量降低80%左右,在心脏检查中的辐射剂量更可低至1mSv*。

    “飞利浦始终秉持‘用有意义的创新改善人们生活’的发展理念,我们认为能否有效降低辐射剂量将关系到CT发展的未来,关乎患者和医务人员的共同健康。”飞利浦医疗保健大中华区总裁张文明说。目前‘微辐射’已经成为飞利浦CT产品的重要发展指征,飞利浦Brilliance以及Ingenuity平台的CT均可通过星光iDose4技术实现微辐射扫描。

    为呼吁医疗机构和患者共同关注CT领域存在的辐射剂量安全问题,推广并普及微辐射成像的概念和技术,为患者带来更安全、绿色的CT检查,同时与医院展开深入合作,开展CT辐射剂量降低技术的临床应用、学术科研以及教育培训等,飞利浦与国内40多家医院联合创办绿色扫描中心。绿色扫描中心不仅进一步优化微辐射成像技术的合理应用,同时也有助于为微辐射临床研究提供充分的临床数据,为促进CT微辐射技术的规范化、标准化奠定基础。

飞利浦引领磁共振数字化潮流

    数字化的不断延伸,使得传统的成像效果越来越无法满足临床医生及患者的需求,新兴模式迅速受到医学影像市场追捧,临床医生对于医学影像设备的需求也不再止步于传统的临床诊断。

    自从磁共振应用于临床以来,凭借其安全、精准与应用广泛的诊断特征,获得了医学界的广泛关注。与此同时,科研机构与医疗组织也在不断加强合作,以持续提升磁共振在临床应用中的性能。提高超高场磁共振技术的临床应用能力、简化工作流程、提高使用效率等将是磁共振的未来发展方向。

    作为医疗保健行业的全球,飞利浦推出全球首台全数字磁共振Ingenia,实现了业界首创的数字线圈、数字线圈接口与全程数字传输,率先攻克了数据采集源头数字化这一根本的技术壁垒,从而突破了传统磁共振受制于模拟信号源的瓶颈,终保证获得原始图像信号的100%真实还原。与传统磁共振相比,全数字磁共振的图像信噪比可提升40%,是目前精准的超高场磁共振。“全数字”是磁共振成像的技术,也是未来的发展趋势。

    全数字磁共振Ingenia不仅在临床应用上拥有绝佳的性能,在改善患者就医体验方面亦表现卓越。对于患有“幽闭恐惧症”的患者,全数字磁共振70厘米超大孔径能够在一定程度上缓解患者的不适情绪。并且,由于其高磁场均匀度、业界的55厘米扫描视野(Field of View)以及短的磁体,患者可在1分钟内完成高信噪比、高分辨率的全身成像,同时为医院提高工作效率高达30%。此外,全数字磁共振的数字线圈设计,在患者摆位的同时,各个线圈灵活组合,可简化操作流程,进一步提高患者舒适度。

    为了满足高端临床与科研的需求,磁共振平台的拓展潜力显得尤为重要。传统磁共振的平台拓展往往受射频通道局限,而全数字磁共振拥有无限射频通道技术,无需再做任何射频系统升级,便可实现临床性能的扩展与提升,减少了医疗设备的重复投入,从而提升磁共振的整体价值。

    飞利浦医疗保健大中华区总裁张文明先生表示:“全数字磁共振这一产品是飞利浦创新精神的集中体现。秉承‘以人为本’的核心理念,我们一直致力于为医院提供完善的解决方案,为患者提供舒适的检查环境,从而建立更加和谐的医患关系。”

医学影像下一步发展重心将是“诊断方案”

    飞利浦凭借的医疗解决方案,与本地医疗及科研机构携手合作,释放医疗设备的潜能,以不断开发满足本地市场需求的创新临床解决方案。

 

    2013年底,飞利浦医疗中国影像研究学院正式成立,该学院将通过与本地医疗及科研机构的强强合作,利用的医疗设备,开发创新的临床解决方案,以更好的服务中国的医患人员。而卓有成效的临床合作,也将为飞利浦的创新科研成果更快速地引入中国市场提供支持。

    据悉,飞利浦医疗中国影像研究学院将围绕伴随中国人口老龄化挑战而来的一些慢性病以及肿瘤、中风、心血管类相关的疾病等进行前瞻性的临床解决方案研究。通过整合飞利浦医疗全球的临床研究资源,以及飞利浦中国的团队、客户资源,有能力以快速度将科研成果转化为临床方案,造福本地患者,推动产业升级。

    此次通过整合中国本土的全线影像产品临床科研团队以及全球的临床应用研究资源,正式成立中国影像研究学院,通过跨区域、跨平台的合作,实现对飞利浦创新技术资源的全新利用,不仅是飞利浦医疗影像在中国发展的重要里程碑,也是全新品牌口号“创新为你”的直接印证。通过与中国本地用户更富有效率的合作,更深入了解医患的需求,实现有意义的创新。

    飞利浦医疗中国影像研究学院成立后,将继续推动飞利浦医疗与国内科研机构的临床合作,并将以往单一产品线的合作,转变为更为全面、深入的跨平台的影像研究临床合作。此前,飞利浦已与清华大学生物医学影像研究中心(CBIR)在中国率先开展“缺血性卒中患者颈动脉高危斑块多中心研究(CARE-II)”,为建立适合国情的缺血性卒中防控体系提供重要依据。世纪坛医院基于全数字磁共振平台正在进行的淋巴管成像研究项目,以及星光iDose4低剂量CT成像等多中心研究项目均是飞利浦医疗中国影像研究学院联合医疗机构探索创新临床解决方案的实例。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供DigikeyMouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。