处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

TDK创新磁性技术 发力三大目标市场

TDK创新磁性技术 发力三大目标市场
来源:电子发烧友 时间:2014-11-24
    第十六届高新技术成果交易会16日在深圳会展中心开幕,电子原材料及元器件领导厂商TDK携众多磁性技术与新型产品惊艳亮相本届高交会,广泛的产品组合与创新解决方案吸引了众多专业观众。TDK以多年积累的磁技术为基础,顺应产业发展趋势积极创新,开发出很多小型化、轻薄化、高性能化的独创电子元件,值得我们重点关注。

  据TDK中国营业部华南地区区域总经理大贯成二先生介绍,目前TDK重点市场主要有汽车、工业设备&能源、信息通信技术三大版块,这也是此次高交会的展示重点,在这三大领域,2014年TDK表现优异,营业额持续增长,而且TDK磁性产品在这些领域有很强大的优势,加之TDK的积极布局,未来将会取得更佳成绩。

  

  值得重点关注的中国汽车市场

  大贯成二先生透露,中国市场是TDK非常重要的目标市场,TDK非常看重这一市场前景,在人员配备、技术支持等方面都有很大的倾斜,而在中国的销售额也一直保持稳定增长。中国经济的发展为许多行业带来了非常好的发展机遇,比如在汽车领域,中国是一个汽车消费大国,发展速度非常快,而且许多国际车厂都在中国设立制造基地,这对中国汽车产业有很大的促进,这一市场值得重点关注。

  TDK在这一市场领域一直处于地位,TDK的铁氧体磁芯30多年前就已经用在汽车上面,除此以外还有大量用到铁氧体材料的被动元器件。优势不仅仅体现在材料方面,在器件的性能、可靠性上,TDK也很有优势,我们知道,汽车上用的器件要求非常高,一般耐温要求达到正的85摄氏度,而TDK的产品则将温度范围提升到了125摄氏度,这非常有助于提升器件的可靠性,可以说技术的优势确定了TDK的成绩。

  

  TDK展台视频演示区以汽车为背景,体现出TDK对汽车市场的重视

  另外,新能源汽车也是一大方向,包括电动汽车、燃料汽车、混合动力汽车将成为快速扩张的市场,在这一重点领域中,TDK的产品策略基于磁技术,通过直流电源转换器、金属磁石、电流传感器等产品,来应对市场的新需求。 比如此次展出的xEV用DC-DC转换器(GEN5)就是一个非常有亮点的产品,采用自主研发的低损耗铁氧体材料,搭配高散热基板,通过融合电路技术、模拟技术实现了更小的体积,其性能非常优越,转换效率高达93%。

  

  新一代的GEN5比之前的GEN4.7在体积上更小

  据悉,TDK在材料技术上一直积极投入研发,创新是TDK不变的方向,在不断改进材料配比与制程工艺中,稳步提升产品性能,比如在铁氧体上,通过先进工艺制备更细的铁氧体原材料,使用微细构造组织来提升产品性能,并有效减小体积。而在稀土材料方面,为保障价格的稳定,TDK在材料与工艺方面进行了更多探索,开发出不添加稀土的铁氧体磁石。TDK开发出的高性能铁氧体磁铁FB9RF系列不含La(镧)和Co(钴)等稀有金属,其磁性却与含有稀有金属的FB9系列接近,在电气马达、家电马达、电动工具马达等领域都有很大的应用前景。这主要是通过对磁性体粒子进行细微粉碎等新工艺,使得新产品能够达到含稀土磁石同样的高性能标准,新型磁石的优势在于不受价格变动剧烈的稀土影响,而且价格低廉、供应稳定。

  可以说,正是由于TDK的不断创新,所以才能够推出性能与价格都非常具备优势的不含稀土的高性能铁氧体磁铁、不含Dy的NEOREC磁铁、高性能薄型各向异性铁氧体磁铁等产品。

  

  此次高交会上,TDK针对汽车领域还展示了车载用功率电感器.共模滤波器、位置传感器、高连接可靠性电容器、车载用小型马达噪音对策元件、汽车用NTC温度传感器、EV/HEV用变压器和电感器、中高压陶瓷电容器等高新产品。


  磁性技术惊艳高交会

  如今的信息通信电子设备正朝着轻、薄、小及多功能的方向发生着日新月异的变化,而且工业设备对于器件的性能与可靠性也都在提升,支撑这一发展的就是在电路基板上不断变革的无数个电子元器件,TDK为此联合Lambda与EPCOS推出了变频器用铝电解电容器、低压无功补偿用DeltaCapTM电容器、智能电表用薄膜电容器、工业自动化设备用导轨式开关电源、LED显示用开关电源、测试和半导体设备用可编程直流电源等一系列的高新产品与模块。

  

  值得重点一提的是,世界小体积的蓝牙低功耗模块IC内置基板 SESUB,将IC晶片加工至50um的薄皮之后集成到厚度为300um的树脂基板中,再在基板之上增加外围的器件,使得模块体积大幅减小,非常适合用在可穿戴设备上。另外一款用于移动产品的无线供电解决方案也是优势明显,由于使用了TDK磁性材料,无线供电模块的效率比较高,体积非常小。SESUB很适合与超小型无线充电线圈组合使用,两者的配合可以有效解决可穿戴设备的续航问题。

  另外,随着EMC问题日益突出,目前很多企业都配备了自己的电波暗室从事EMC检测工作,在欧美和日本等国,基本很多知名企业都有自己的电波暗室,中国也有很大的需求,特别是一些政府测量机构与大型企业。为此,TDK发挥自身磁技术优势,为客户提供EMC电波暗室的建造和实施。据电子发烧友网编辑获悉,其实早在1969年,TDK集团就建设了全球首座使用铁氧体和尖劈的复合型电波暗室,经过这么多年的发展,积累了非常多的技术与实践经验,而且TDK磁技术与材料优势很大,能够满足客户的高要求。

  可以说,在铁氧体材料方面的独特优势和丰富经验让TDK延续了高速的发展,而在汽车电子领域,TDK也是前所未有的重视,这将是另外一个新增长极。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。