• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

看官们瞧好了,高通和英特尔互掐的好戏要上演了

来源:eefocus
时间:2014-11-21

分享至:

昨天我们刚从英特尔泄露的内部通知中得知其正要把其移动业务合并纳入其PC客户端事务群的消息,高通又在早些时候的分析师日上发表了一则声明,确认要进入ARM服务器CPU市场,看来高通正在走另一条路。

记得不到一个月前我在Linley微处理器会议上报道过的一大趋势,其关键要点是:

ARM架构的市场份额比较微小,但正如我曾经指出的,这说明了服务器市场正在发生变化。64位ARM V8指令集开辟了新的市场,几乎所有的嵌入式厂商正在将他们未来的投资转移到ARM上。然而,在一个保守的市场中,从设计、生产到量产出货,这种转换和交叉将需要5-10年的时间,不过:
•AppliedMicro正在出货X-Gene和提供X-Gene2的样片
• Cavium计划在第四季度提供Thunder的样片 (它们现有的产品是基于MIPS的)
• 飞思卡尔正在提供LS1的样片,并计划在本季度提供LS2 的样片
• LSI/Avago/Intel 正在出货ARM版本的Axxia (尽管想必这项活动可能很快会终止,因为Intel现在拥有这项业务)
• AMD 正在提供针对嵌入式市场的Hierofalcon的样片
• 博通正在出货StrataGX 和开发Vulcan CPU





现在,我们可以把高通公司添加到此列表中来了。由于高通几乎是在用台积电先进的工艺制造先进的SoC,同时考虑到它已经有了自己的ARM处理器,所以应该把它放在列表中比较靠前的位置。正如高通的CEO史蒂夫•莫伦科夫声称的那样,他们可以快速采用下一代制造工艺的能力将带给他们优势。

“ARM服务器”是否已经成为一个真正的市场还有待观察。一般来说,这个争论终取决于互联网巨头的需求,直到Facebook或谷歌宣布他们使用了ARM架构的CPU大规模地构建其数据中心之前,仍不能下确切的定论。同样显而易见的是,构建ARM架构服务器CPU的这些公司不会全部获得成功。我预期只有一个或两个公司会实现真正的规模化应用。

有一个显然很有价值的观点,对于某些任务而言,重要的事情是化单线程性能,而英特尔却做不到这一点。但对于许多诸如服务数以百千计同时使用网络的用户之类的任务,在功耗、成本和物理尺寸的重要度量下,数据中心的总性能可能要比单线程的原始性能更加重要。成本降低10%、功耗降低10%、物理体积减少10%,同时又能提供良好的性能,这点听起来很吸引人。数据中心拥有者的总成本包括给服务器供电和给空调供电让服务器散热的高额电费,这种电费的减少比服务器芯片成本的降低更重要。

不过Facebook的口气倒不小,他们的基础设施工程副总裁Jay Parikh表示:高通的ARM架构服务器给了我们重新思考建设基础设施的方法的能力。

所以现实情况是,英特尔正在试图进入高通的主要业务领域,同时高通也正在试图进入英特尔公司的主要业务领域。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

更多新闻