处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

十大新奇电池及充电技术 哪个奇葩?

十大新奇电池及充电技术 哪个奇葩?
来源:OFweek电子工程网 时间:2014-09-09
  • 智能手机、可穿戴设备虽然越来越酷,但是它们都存在一个共同、且暂时无法解决的知名问题:电池寿命。传统锂电池显然已经不能满足八核处理器、超清屏幕的需求,所以各种研究机构、大学也都开始新一代电池技术的研发。在科技公司的支持下,我们看到了多种有可能成为未来标准的电池技术,也许会在近几年内真正走进消费市场,下面一起来了解一下。

    1、超声波充电

    uBeam超声波充电技术由25岁的天体生物学研究生Meredith Perry在偶然间发现。相对来说,这项技术更接近无线充电解决方案、而不是电池技术。不过,其优势在于一个换能器发出的超声波信号可以被多台设备接受,适合在咖啡厅、机场等公共环境使用。要使用uBeam,还需在手机上贴上传输器,也可以制作成专用外壳。据悉,uBeam将在明年年初推出一个试商用的成品。

    2、露水充电

    麻省理工学院的科学家们发现了一种可以从露水中获得电力的方式,不过仍处于早期研发阶段。这项技术需要在设备上集成一层经过特殊处理的金属板,通过露水在上面的跳动获取电力,每平方厘米的金属板可以产生1微瓦的电力,充满一个手机需要12小时。显然,这种技术并不适合日常充电,而是为野营、户外作业或偏远山区的居民提供一种可行的充电解决方案。

    3、高速充电技术

    StoreDot是一种高速充电技术,由特拉维夫大学的纳米技术部门研发,在演示中使用了一台三星S4手机和普通电池,实现了30秒充满电的惊人操作。这项技术的原理是在充电器中使用天然有机化合物等生物半导体材质,无需使用特制电池。据悉,StoreDot有望在2016年正式商用,价格也仅为200元人民币左右。

    另外,一个名为Shawn West的发明家,在Kickstarter众筹平台上发起了一项高速充电电池的集资活动,可以在26秒内完成充电。目前,电池种类只要为AA、A、C和D型可充电电池,未来也有可能应用在手机等领域。

  • ICkey(云汉芯城)是一家一站式 电子元器件采购网 , 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在 IC采购 , 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。