• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

Fairchild发布全球首款1000V集成电源开关

来源:EEWORLD
时间:2014-11-12

分享至:

    面向智能电表、电气和工业系统的集成解决方案,减少外部元件数量,提高可靠性并加快产品上市时间

    Fairchild,全球高性能功率半导体供应商,今日发布了全球首款面向智能电表、电气和工业系统的1000 V集成式电源开关,可在单封装中提供业界耐压,用于设计高度可靠的开关电源。与竞品不同的是,此款新型FSL4110LR集成式电源开关无需使用外部元件,使电源设计人员能够轻松满足产品上市时间要求,并减少物料成本。  

    FSL4110LR集成了具有内置线路补偿功能的VDMOS SenseFET (BVDSS=1000V),适用于45Vac至460Vac的输入电压范围。此外,FSL4110LR还具有内置输入过压保护和适用于所有保护条件的安全自动重启模式。

    Fairchild正在2014 德国慕尼黑电子展(地点:德国慕尼黑,时间:11月11至14日)的展台A4.506展示此款新型FSL4110LR产品。现场将有技术专家讨论并回答关于新型FSL4110LR电源开关以及其它节能解决方案的问题。

    Fairchild功率系统业务部资深副总裁Gaurang Shah表示:“Fairchild的新型电源开关是同类产品中提供异常过流保护(AOCP)的解决方案,可保护电源转换器免受变压器异常情况的影响。此款全新产品对于智能电表应用尤为重要。FSL4110LR采用全球耐压,是设计人员实现反激转换器的卓越解决方案,从而满足三相输入电压或者单相电压不稳定情况下的需要。”

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

更多新闻