处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

你准备好了吗?大陆集团通过智能技术展望未来驾驶

你准备好了吗?大陆集团通过智能技术展望未来驾驶
来源:汽车之友 时间:2014-11-06

技术宅:以激光雷达为基础的城市版紧急制动辅助系统 (EBA-City)是大陆集团针对中国市场的款高级驾驶员辅助系统(ADAS)产品,它集成了大陆的短距激光雷达、摄像头、 MK60 EC ESC等核心产品,自动制动时减速度可达1g。

普通人:监测到车辆行驶方向上有障碍物时,这套系统可以通过帮助车辆主动降低车速以避免事故的发生,车速在25km/h以下可避免碰撞,在25-30km/h以内可减轻碰撞;可通过摄像头自动捕捉、识别路边的交通标志,并显示在车内仪表盘、抬头显示等屏幕上以提醒驾驶员注意。

自适应巡航控制

技术宅:自适应巡航(ACC),以大陆的雷达传感器 ARS300为基础,此系统已配置在一些科技含量较高的车型上,驾驶员可通过主动转向和油门、制动踏板操作取回控制权。

普通人:自适应巡航在交通拥堵时挺重要的,车辆走走停停、自动加油和刹车,脚下会变得很轻松,而在高速上跟车也很实用。

开放式信息娱乐平台

技术宅:基于强大的多核CPU的标准化Linux GENIVI 平台,该系统可实现360度全景泊车、Nokia HERE Auto 3D混合导航和基于位置的服务、云媒体播放、Mirror Link 智能手机互联等功能。

普通人:该平台综合多项功能于一身,不仅在娱乐层面解决了手机与车载电脑的连接问题,更可通过360度全景泊车解决诸多新手的燃眉之急,更重要的是,云互联和位置信息的实时分享,为车际互联提供了技术基础。

除此之外,大陆集团介绍,全尺寸可编程液晶显示仪表,无线充电系统,提供不同制动效果选择的无需真空助力紧凑型电子制动系统 MK C1,以及有效降低振动和引擎噪音、并提供多种引擎音效的发动机主动悬置系统……这些技术都将一一呈现,更有乐趣、更安全、更环保、更舒适的驾驶体验就在不远处。请准备好微笑,迎接美好的未来。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、OnlinecomponentsMaster等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。