• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

风河简化嵌入式Linux 加速开发项目启动

来源:EEWORLD
时间:2014-10-30

分享至:

•Wind River Linux可以以二进制代码形式提供,从而实现项目快速启动和开发。
•Wind River Linux采用了即将发布的Yocto Project 1.7的内核和工具链。
•作为兼容Yocto Project的平台,Wind River Linux是行业的商用嵌入式Linux系统。

    的智能互联系统软件提供商风河®公司近日发布了版本的Wind River Linux。除源代码形式外,客户还可以以二进制代码形式运行Wind River Linux,从而获得更大程度的灵活性和更快速的开发进程。新版本Linux还采用了即将发布的Yocto Project的Linux内核、工具链和用户空间。

    现在,在更为简化的二进制Wind River Linux帮助下,客户可以在目标系统上直接加载Wind River Linux的镜像,以便快速地启动他们的项目。智能升级软件会自动从风河公司的资源库下载并更新二进制代码。自主安装程序让开发者可以直接在目标设备上方便地编译和配置应用软件。

    灵活性和创新性一直是开源技术的精髓,而Wind River Linux总是紧紧伴随着同样的脚步,同时还结合了设备终生维护所需的长期商业支持。率先对即将发布的Yocto Project 1.7版本的支持以及与其他开源项目的互操作性(如Toaster和Eclipse)就是典型的例证。作为这种全面性商业支持和维护的一部分,风河公司将为随时可能出现的安全漏洞提供评估和修复支持。

    风河公司产品管理部副总裁Dinyar Dastoor说:“风河公司一直及时地提供的商用Yocto Project成果,现在我们又简化了Wind River Linux,使更多用户的开发过程变得简便。借助于Wind River Linux,客户可以将更多的时间投入于更高优先级的领域,实现更快的项目部署,减少时间与成本。由此,客户可以确信他们采用的是的开源技术创新,同时可享受的商业级嵌入式Linux系统的全球支持和长期维护服务。”

    Linux基金会首席运营官Mike Woster说:“作为Yocto Project初的倡导者,风河公司不断地孕育开源技术创新。开源社区对此十分感激,特别是在当今软件项目变得越来越复杂的环境中,风河公司的持续创新尤为可贵。从及时提供的Yocto Project成果,到进行全面的商业支持,风河公司一直积极地帮助我们的团队迎接开源技术的挑战,支持我们持续向前,并集中精力开发用户为关注的功能。”

    Wind River Linux基于Yocto Project开源开发架构,使用的Linux内核作为其上游源代码,保证客户获得商业级的支持,同时又享受到开源社区的技术成果。Wind River Linux涵盖了对的ARM®、Intel®、MIPS以及电源系统架构的硬件支持。作为一个高度通用的解决方案,Wind River Linux为各种项目提供了一个可定制的运行环境,从通用、高性能实时设备,到电信级、虚拟化、高安全性的军事应用的广泛范围。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

更多新闻