处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

ARM技术大会:雄“芯”勃勃进军物联网 (1)

ARM技术大会:雄“芯”勃勃进军物联网 (1)
来源:eefocus 时间:2014-10-29

早在ARM TechCon 2014大会上,ARM携手合作伙伴全面展示其在移动设备、物联网与服务器等领域的芯片技术成果。根据eetimes网站报道,笔者了解到,尽管ARM SoC已取得了更大地进展,但尚未达到其黄金时期,其中核心技术正朝主流的FinFET技术节点迈进,而物联网与嵌入式系统也持续市场扩张。

面对市场的变化需求,正如ARM CEO Simon Segars在ARM TechCon 2014上强调“成功的技术是无形的”。尽管芯片的尺寸不断变小,但连接性、性能与能效对于消费者而言要更加的“不可见”。同时,为了促进硬件与服务快速发展,如软件定义网络(SDN),通过虚拟化将有效降低复杂度,带来更有效率的系统,从而帮助用户的应用发展。

ARM CEO Simon Segars

向物联网与嵌入式市场扩张

随着物联网应用扩展,ARM推出mbed平台主要针对来整合开发应用。针对这方面,ARM宣布了一系列新工具,如Power Grid Architect可简化电网SoC系统的开发,笔者了解该SoC采用的“FinFET”3D晶体管技术。

此外,ARM扩大了与台积电10nm的工艺技术合作,之前采用16nm的FinFET技术上ARM Cortex-A53和A57内核的测试比预期要好。同时与Synopsys合作取得了成果,ARM和Synopsys基于FinFET的技术提供更为先进的ARM V8核心芯片。

而在ARM TechCon 2014上,不仅体现ARM全面芯片技术,同时也在多个方面展示出其解决方案的应用领域之广,通过收集ARM TechCon上产品和技术,去全面体验ARM芯片带来的技术创新。

  

Zebra Technologies公司资深产品经理David Detlefsen展示一款以该公司软件控制的智能储酒架(图片来源eetimes.com,以下同)

移动市场增长

另外,大会上联合国儿童基金会(UNICEF)创新计划负责人Erica Kochi分享中也谈到,主要的移动用户市场成长将来自亚洲与非洲,特别在新兴市场到2017年将增加近3亿用户。可见发展中的市场机会巨大,但需求有所不同,功耗和成本比产品功能更重要。

一直对企业级市场虎视眈眈的ARM,在ARM TechCon 2014上展示出服务器方面的进展令人印象深刻,HP服务器工程部副总裁Tom Bradicich发布首款64位ARM服务器Moonshot现已出货,美国桑迪亚国家实验室(SNL)一个研究小组从今年三月起在采用Applied Micro X-Gene SoC的HP Proliant m400测试所有服务器架构,初测试结果显示性能得以有效提升。

性能击败Xeon产品?

Applied Micro现场展示现有40nm与28nm X-Gene SoC架构产品,与Ivy Bridge、Haswell Xeon处理器进行比较,以每秒请求数目、延迟与吞吐量性能上看其表现均击败Intel。尽管一位来自英特尔的工程师表示,对现场展示可能利用不同的尺寸、I/O端口数目或内存信道等因素而取得结果并不十分认同。但值得注意的是,下一代ARM SoC制程上可支持更多28nm制程的芯片。


与xeon性能比较


服务器产品

HP Moonshot产品经理Carol Basset展示搭载64Gb RAM与2个10Gbit/s以太网络端口的X-Gene处理器板。该机架可容纳多达48张板卡以及2款采用Mellanox Ethernet交换机板。另外,还有19款Moonshotf服务器产品正开发中,其中将采用英特尔首款服务器SoC结合x86与GPU。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。