• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

是德科技重返捷变频信号发生器领域

来源:EEWORLD
时间:2014-10-20

分享至:

    是德科技全新捷变频信号发生器快速可靠的频率切换专为复杂的多目标仿真而设计,这也是2000年之后是德科技开发的首款捷变频信号发生器,适用于雷达、通信等国防军工领域应用。

    是德科技公司(Keysight Technologies, Inc)日前宣布推出全新的 N5193A UXG 捷变频信号发生器。这款现货供应的仪器适用于在航空航天与国防应用中高度真实且可扩展地仿真各类威胁。此外,UXG 还支持滑入式安装方式,能够可靠地替代大型精密仿真系统中通常使用的传统快速切换本地振荡器(LO)。

    借助直接数字合成技术和是德科技专有的数模转换器,UXG 能够在短 250 ns 的时间内快速切换频率、幅度和相位设置,并且内置有相位可重复性功能。

    UXG 可生成具有 1 ns 上升时间/下降时间和 80 dB 通断比的 5 ns 窄脉冲,以仿真先进雷达信号。它还可生成带宽为载波频率 10% 至 25% 的线性调频。其可选的衰减器提供 80 dB 捷变幅度变化以及 120 dB 整体幅度范围,用于模拟天线扫描方向图。

    是德科技副总裁兼微波和通信事业部总经理 Andy Botka 说:“在开发和数据任务重新编程阶段,越早、越精确地执行测试,工程师对电子战系统性能的信心就越强。由于 UXG 可出色地兼容电子战系统,所以能够加速新捕获信息向信号场景的整合。”

    此外,UXG 能够直接解析脉冲描述字(PDW),从而缩短编程耗时。在测试系统时,它支持用户使用列表模式创建预定义的场景并存储在 UXG 存储器中,以随时进行回放,同时也支持由外部事件触发的即时控制。

    3 机架单元(3U)高 UXG 支持滑入式安装,可替代传统的快速开关切换信号源。利用触发和硬件连接器兼容性,以及快速的 BCD 输入/输出接口,UXG 可经由现有的电线和电缆直接相连。

    UXG 的设计理念与是德科技经验证的 PSG、MXG 和 EXG 信号发生器一脉相承,限度地提高了仪器的可靠性。此外,UXG 还通过了温度、湿度和震荡等严格的环境测试,并且享有是德科技标准的三年保修服务,极大降低了其拥有成本。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签 数模转换 IC交易网 电子元器件采购网 元器件交易网

更多新闻