处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

蜂巢式技术与Wi-Fi将在物联网领域和平共处

蜂巢式技术与Wi-Fi将在物联网领域和平共处
来源:国脉物联网 时间:2014-10-18

    全球行动通讯系统协会(GSMA)近日针对采用蜂巢式通讯网路的物联网(IoT)产品发布了一套设计指南,并表示已经有许多电信营运商支援该组织所主导订定的嵌入式SIM卡标准;在此同时,三星(Samsung)声称该公司正在进行60GHzWi-Fi的大规模布署,以支援包括物联网在内的多种应用。蜂巢式通讯与Wi-Fi两大宽带技术,似乎正在推动嵌入式与连网系统领域的标准和谐度。

    GSMA公布的1.0版「物联网装置连结效率指南(IoTDeviceConnectionEfficiencyGuidelines)」包含物联网应用蜂巢式网络的芯片、系统、应用程序设计实例;该指南的支持者包括AT&T、中国移动(China Mobile)、中国电信(China Telecom)、中国联通(China Unicom)、Deutsche Telekom、Etisalat、KTCorp.、Orange、NTTDoCoMo、Tata TeleservicesLtd.、Telefonica等世界各地电信营运商,还有通讯模块制造商SierraWireless;目前GSMA的成员包括近800家行动通讯服务业者以及上游零组件、设备供应商。

    根据GSMA的市场研究统计,全球采用蜂巢式连网技术的装置数量今年将达到74亿台,到2020年将增加至1,000亿台;新出炉的指南中提及,如果物联网系统未能采用实例进行设计,就有可能扰乱整个蜂巢式网络:「当布署大规模物联网装置,会导致网络信令流量呈倍数增加,对同一网络上的所有用户服务产生冲击,坏的情况是瘫痪整个行动通讯网路。」GSMA正在针对物联网装置与应用开发一套测试,以确保实例设计准则被采用,预期测试程序可在明年2月出炉。

    此外,GSMA表示有5家行动通讯营运商以及6家模块制造商之产品,已支援该协会所订定的、提供机器对机器通讯(M2M)装置远端开通的嵌入式SIM卡规格。市场研究机构BeechamResearch预期,GSMA的该套eUICC规格能推动M2M市场成长34%,在2020年为行动通讯业者带来89亿美元的营收规模;而如果标准化能有效统一目前标准分歧的市场,蜂巢式M2M连网装置数量将由目前的4.78亿台,增加至2020年的6.39亿台,主要成长动力来自汽车。

    在此同时,三星在10月13日宣布将在2015年推出支援4.6Gbps吞吐量、采用60GHz网络802.11ad标准Wi-Fi的产品,并表示无论在同一网络上有多少连网装置,新产品将不会有共同频道干扰(co-channelinterference)问题;此外三星表示,新产品将同时配备宽广覆盖范围的波束成形电线(beam-forming),以及微型波束成形控制技术(microbeam-formingcontroltechnology)。

    三星将把60GHzWi-Fi──也就是WiGig技术──内建于各种消费性、医疗以及电信产品中,包括支援物联网应用的装置。目前市场上有不少半导体厂商提供60GHzWi-Fi芯片,包括英特尔(Intel)以及PerasoTechnologies都表示可让802.11ad标准解决方案,达到4.6Gbps的资料传输速率。「4.6Gbps是单载波的吞吐量,也是典型的WiGig运作模式;」英特尔的mmWave与WiGig技术部门资深总监AliSadri表示,采用OFDM架构可让传输速率提升至6.7Gbps,但目前还未看到实际的应用。

    整体而言,产业专家表示Wi-Fi与蜂巢式技术将会越来越朝向共同合作的应用模式,两种技术可能会成为预期在2020年开始被采用的5G蜂巢式标准的组成部分;而它们也已经陆续携手进驻各种产品。例如LilleSystems所推出的M2M服务器DynamicTelematicsSystem,就采用了结合蜂巢式通讯、Wi-Fi以及有线乙太网络的连结技术,支援铁路系统的自动化控制。

 

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。