• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

饕餮盛宴 2014安博会十大猜想新鲜出炉

来源:慧聪安防网
时间:2014-10-17

分享至:

   十月的北京,气候宜人,景色迷人。阵阵秋风袭来,倍感惬意。在这个秋高气爽的季节里,即将迎来了安防领域的年度盛会——第十二届北京安博会。已经成功举办了11届的安博会,逐步发展成为具有国际水准的品牌展会,其参展企业、到场观众或是买家阵容都堪称“重阵加盟”,2014年10月28日至31日将聚首北京。中国国际展览中心(新馆)举办,这场盛宴注定丰富多彩。

    2014年是安防行业机遇与转折共存的一年,也是安防行业获得更快发展的一年。从以往一年一度的安博会上,我们总结了10大关键词分别是:高清、视频分析、云计算、标准化、互联互通、多系统集成、移动互联网、智慧城市、家用安防、H.265,我们将和业界的安防企业一起逐一进行深度剖析这10大关键词。

    关键词一:高清

    目前,市场上图像技术在不断进步,人们对监控的应用需求亦是越来越高,如2010年被业界称为高清元年,这一年,高清网络摄像机与传统的模拟摄像机展开了市场的争夺。随着技术的研发,高清产品的价格也逐渐降低,市场的认知度更高,模拟摄像机近几年的销售量逐渐下降,高清产品的销量持续增加。随着四年的发展,当年的高清需求成了基本需求,就如同智能手机的广泛应用一样。而用户对清晰度的追求永远是更清晰、更清晰以及更清晰,现今,200万像素摄像机已经是家常便饭,而具备300万或500万像素的摄像机也不断出现,变得常见起来,而更高像素的4k也并不少见了。针对高清这一热门话题,为此慧聪安防网采访了北京蓝色星际软件技术发展有限公司、三辰科技有限公司为大家解读本届安博会上高清将有哪些亮点。

    2014年安博会高清化推荐看点:

    三辰科技总经理陈楚敏表示,“人们对于安全保障的要求精益求精,给予我们在高清之路的探索上永无止境的动力。目前高清是市场发展的趋势是必然的,没有任何企业可以阻挡高清时代的到来,三辰科技系列产品在追求高清的路上始终走在市场的前端,勇于创新,日前,正积极朝着民用安防的道路不断前进,致力于把高清产品走入家庭,推进行业不断升级,在这样一个充满机遇却也危机四伏的行业洗牌时期,三辰科技为高清市场注入了一股新活力。”

    北京蓝色星际软件技术发展有限公司产品经理焦成平在高清监控方面分析认为,新兴的4K因其优势,在安防监控领域也开始慢慢的崭露头角。首先4K技术表现明显之处在于,其显示分辨率的提升,使得画面更加精细。影响画面的精细度有两个重要关键因素,一个是画面的像素,另一个是画面的垂直分辨率。画面的像素越高,在相同尺寸的画面上的像素就越精细,晶格就越小。4K技术在监控领域里能实现的就是在提高像素的同时,又增强了画面的垂直分辨率,使得画面的细节和层次更加精准,同时配合广角监控专用镜头,能够实现更大的监控范围覆盖。

    针对安防行业的4K风,目前主流的高清仍然会保持1080P很长一段时间,4K监控的整体成本还是过高,编解码芯片、算法、网络传输、存储等方面仍然存在不小的瓶颈。

    谈到高清,大家首先会联想到的就是网络。而对于4K这样的超高清来说,网络传输面临的问题就是带宽。虽然未来H.265编码能够进一步推进4k技术,但是居高不下的成本也从一定方面限制了H.265的普及。

    4K的超高清摄像机对于后端显示设备来说,也是一个不小的挑战。另外一个瓶颈就是信号传输线缆,想要完美支持4K的传输,HDMI的标准必须支持2.0规范。同时HDMI线缆的理论传输距离是10-15米,超过这个距离,就需要中继设备的支持。综合来看,在超高清的后端显示部分,目前的投入成本还是相对较高。

    对于4K技术在安防领域里的运用状况,行业内有人士表示,虽然4K监控产品线目前还处于起步阶段,但是随着技术的发展和用户的体验,必将带动安防行业其他4K相关设备和产品的发展,如后端的显示设备、解码器、控制器、云存储、网络硬盘录像机等。所以后续4K监控产品很有可能像FHD监控取代HD监控一样,取代FHD监控。

    关键词二:视频分析

    目前智能视频分析技术已经逐渐的趋于成熟,各安防企业纷纷推出了适合于不同行业、不同客户、不同应用场景具有行业特色深度应用的智能分析产品和解决方案,在很多实际案例中得到了充分的应用。这些智能视频分析技术的探索与实践应用或许可以起到榜样的作用,带动业内企业深入探索研发的脚步,真正为海量视频分析和大数据检索应用带来革命性的变化。本届安博会,智能视频分析技术又有怎样的突破和创新?北京蓝色星际软件技术发展有限公司产品经理焦成平、北京互信互通信息技术股份有限公司公安行业产品经理刘申卓与大家进行了分享。

    2014安博会视频分析推荐看点:

    北京蓝色星际软件技术发展有限公司产品经理焦成平介绍,随着云计算、大数据的发展,智能视频分析在未来的大数据应用中起着至关重要的作用,一方面随着智能视频分析准确性的提高、抗干扰性的增强,智能视频分析也将会在各种领域得到广泛的应用;另一方面,目前的视频智能压缩技术以及将来针对不同需要所开发的各种智能分析技术,不但可以提升分析结果的准确性,同时还可以大大提升检测效率,满足各种特殊场景的智能分析应用,所以说智能视频分析技术在未来必将会呈现出飞速的发展和广泛的应用。

    目前蓝色星际生产的智能产品包含2大类,一方面是智能视频分析设备,另一方面是智能视频分析监控平台。其中自主研发的高清智能视频分析摄像机,在金融行业中得到了广泛应用,在某某银行的自助银行网点,准确的检测出了斗殴抢劫,及时触发了报警,通知了值班警卫,避免了当事人的人身和财产损失。

    互信互通一直在探索智能分析的应用,特别是智能分析技术与网络视频监控平台结合在一起的行业化深度应用,这方面的应用也逐渐趋于成熟,经过几年的技术积累和创新,智能分析产品贴合市场需求进行设计,研发了多款基于智能分析技术的产品。

    互信互通公安行业产品经理刘申卓说“,互信互通利用其自身优势,将平台上的海量资源,与智能分析技术相结合,从行业客户应用为出发点,主要有三个方面产品:个,主要应用于公安行业,对实时/历史视频图像进行智能分析,从中提取人脸信息和车辆信息,与黑名单库进行比对,快速锁定目标身份及当前位置、展示其活动轨迹,同时自动智能预警的系统。适合于事前预警方面的应用。目前在省级大联网的智能大卡口方面也有了成功的应用。

    第二个、主要面向公安刑侦的事后视频分析和实战应用的产品,视频摘要、视频检索、图像增强、视频增强、在线视频增强、视频侦查平台、便携式视频侦查取证等产品,可广泛应用于追逃、破案等业务中,通过视频取证不再费时费力繁琐,有效解决目前视频格式众多、海量信息等视频侦查取证的棘手问题,提高办案效率,达到科技强警的目的。目前,这些事后侦查取证类的智能分析产品,已经在多地公安得以应用,也多次成功配合多起涉视频类案件的侦破工作,经过实践的检验。

    第三个,主要面向运营商、系统运维管理部门的运维产品,利用视频质量诊断类智能分析技术手段,对海量监控探头的视频质量进行自动检测,对视频信号异常、视频冻结、视频剧变、过亮、过暗、噪声、雪花、条纹干扰等十七种问题进行自动判断问题原因、抓图、生成报障工单,自动通知相关系统维护人员即时处置。“

    关键词三:云计算

    在一个安防系统中有大量的摄像头,所以安防系统无法布置大量的人员盯住所有的视频场景。事件的发生也是短暂的,即使发现可疑人物或事件也往往需要事后调取录像,以便仔细分析事件的发生过程,同时研究下次如何避免事件的发生,所以存储必然成为视频监控中重要的单元。存储不仅重要,而且存储在方案工程中的占比也比较也比较大,存储中的技术也比较复杂,故研究存储的历史发展和探讨存储的未来就显得尤为重要。

    从目前大部分城市的安防系统架构看,安防大数据的传输渠道主要是网络,一般都采用联网汇聚、分级存储的机制,网络一般为千兆网,存储也以一般的磁盘阵列存储为主。为了适应安防信息整合,安防数据分析和信息挖掘的需求,安防系统逐步倾向于互联、整合,而安防数据信息也逐渐的汇聚和集成,出现了万兆网络集中汇聚管理,并且以云存储作为视频图像数据存储平台的趋势。目前,云存储已成为安防大数据的核心技术,各厂商也在着力提升自己的研发能力。

    视频监控行业经历了十多年的高速发展,已经开始从粗放型建设到精细化应用的转变。平安城市建设开始迈向“智慧型的平安城市”,这些都需要云计算、云存储和云服务等技术的有力支撑。随着安防行业视频云的出现,对云端技术的要求更高,海量视频数据的产生对存储的需求更大。2014年北京安博会,安防企业在云存储与大数据方面将有哪些新产品与新技术闪亮登场呢?安防领域大数据与云存储的现实和未来有何看法?我们看看大华与东方网力如何解读。

    2014安博会云存储与大数据推荐看点:

    大华股份技术总监王海丰表示:大华股份非常重视存储技术的创新,这次将会展出自主研发的通用云存储系统,并已针对视频图像应用进行深度优化,可作为各种安防业务的统一存储层;

    云的应用可以实现统一管理、易于扩展、高效稳定、以发现数据价值为目标的安防大数据平台,支持上层各个安防业务系统;

    安防云技术未来具有很大的想象空间,安防行业是典型的大数据行业,对数据存储和数据分析的需求非常突出,云存储和云计算技术的应用会更加普及。

    东方网力认为,云的应用能够实现行业用户对视频资源的灵活应用需求、节约运算、存储资源、提高现有计算力使用率以及特有的高并发计算等复合需求,提高利旧能力。所有这些特点都有助于降低用户的成本,提高工作效率,节约人力资源。

    东方网力专注视频监控领域十余年以来,以大数据应用为目标,云计算技术为基础,在今年提出了“实战视云平安天下”(“视云天下”)为主题的整体技术框架。视云天下基于“松耦合,强内聚”的POSA3架构,依托自主核心视频云技术(云计算、云存储、云检索及云挖掘),针对视频应用各个环节,提供了完整的基础技术架构及相应的软硬件产品。特别是针对公安及各行业安防的需求,依托基础技术架构,提供了满足实战需求的服务接口及应用软件,可实现视频应用的快速和灵活部署。

    据了解,东方网力“视云天下”产品框架核心为基于分布式系统的存储云、计算云、检索云服务,通过把服务封装为标准的公共应用接口,实现对用户定制化需求的快速响应能力。对存储资源、计算资源进行云框架式管理,实现资源的动态分配,将视频智能识别算法结合云计算资源进行动态装载。

    目前基于视频的应用越来越广泛,视频相关的计算在各种应用中越来越多,计算类型越来越丰富,计算量越来越大。传统的分布式计算框架很难满足需要。东方网力表示,视频云计算框架就是为了解决海量视频的计算、存储、查询等问题而设计的综合解决方案,以开放的视频云框架为基础提供统一的视频云计算服务。

    东方网力视频云具有以下特点:

    视频云计算:集成多种计算框架

    东方网力视频云计算集成Map/Reduce大数据计算、流式计算、高并发计算、内存计算等多种计算框架,全面支持视图应用中的各种计算类型,满足历史视频分析、实时视频分析、视频检索、图像处理、数据碰撞等业务需求。

    视频云存储:毫秒快速检索视频帧

    东方网力视频云存储针对各行业对视频业务数据存储的需求,采用分布式文件系统、分布式数据库等技术,解决了海量文件、结构化文本数据的统一存储,存储容量支持EB级,结构化记录可支持千亿级。结合视频监控领域多年技术经验,网力视频云存储针对视频存储进行优化,可实现视频帧的快速检索,点播任意时间点视频毫秒级响应。

    视频云检索:结构化与非结构化

    东方网力视频云检索支持结构化与非结构化检索。在结构化检索中,采用东方网力自有知识产权的优化并行快速查询引擎技术(OPAQ),可从百亿级记录中实现秒级检索;采用在互联网行业中广泛应用的全文检索技术(SOLR),提升用户体验。非结构化检索复用云计算模块,实现人脸检索、以图搜图、规则检索等多种智能化检索功能。

    未来两三年,云计算、云存储与云服务将在视频监控领域得到广泛的应用,东方网力也将按照“实战视云平安天下”的整体技术框架发展思路,一方面要继续强化视频监控联网项目的优势,同时会重点发展视频实战、视频侦查和视频云服务等项目。  

   安防大数据是必然趋势,安防系统的发展也对云存储产品提出了需求。安防行业视频云从安全性角度考虑更多的采用了私有云的方式。针对安防行业的应用需求,同有科技高级产品经理李明表示,本次安博会同有科技也展出了相应的云存储产品,提供多节点的分布式存储解决方案。

   该产品采用分布式元数据存储,实现数百PB存储空间的集中部署;通过超强的存储虚拟化整合能力,使数据中心虚拟化性能无瓶颈;通过丰富的软件功能,全面提升系统性能。另外还支持自动分层、高速缓存、在线快照、CDP数据持续保护等多种功能。在业务连续性方面,该系列产品及方案中,存储资源以虚拟存储池为基础,存储池扩容不需要停机,充分保证用户业务持续可用;异构数据还能在线迁移,使数据中心业务运行高枕无忧。

    该产品提供了云存储的功能,同时针对大数据时代对数据计算、数据分层、数据保护等方面的需求提供相应的解决方案。既满足了现有应用对云存储的需求,又为未来数据应用的需求预留空间。唯有这种具备一定前瞻性的产品才能适应不断变化的市场。

    首先从技术发展来看,云技术较现有的技术而言,是一大进步。在云技术之下,用户不需要了解云内的实现方式,只需要输入和输出即可。这样就大大降低了用户对云系统的管理难度。

    从云技术本身而言,它很好的匹配了现有网络技术的高速发展,依托强大的网络使云具有了极大的弹性和可操作空间,这里简单列举几点。

    1.大幅提升了数据存储的安全性。云技术下,数据将抛开设备的限制,单一设备的故障不再会影响数据的安全。同时,也提升了整个系统的业务延续性。

    2.数据处理能力提升。云技术下,整个系统的计算能力是和设备的数量成正比的,这样就满足了用户对数据计算能力的要求,同时也为未来对高性能数据计算打下了基础。

    3.现有设备的利旧。云技术能够很好的整合用户现有计算和存储资源,实现现有设备的利旧。

    当然,这些仅仅是表面的现象,云技术的革命性意义在于它为未来的技术发展提供了更广阔的空间。

    任何一个行业的发展都会从开始的自由向标准化发展,IT市场已经经历了这一过程。目前,安防市场正在经历这样的过程。随着大数据的兴起,用户对视频数据的要求不仅仅局限在能够看得到和看得清,更多的是能够为我所用,即“数据挖掘”。这一趋势也意味着安防与IT技术的融合。未来的云存储一方面要保障数据存储、读取的稳定性,系统的扩展性,数据的分布存储等云存储的基本要素之外,还要能结合IT技术,将视频数据通过数据挖掘的方式转化为结构化数据为我所用。那么,这就会衍生出诸如数据分层、SSD加速、数据备份等IT应用。未来的安防云技术应该说是IT技术、存储技术、数据挖掘技术等众多技术的整合创新。

    在这一趋势,同有科技作为国产存储的,便有着得天独厚的优势。首先我们会发挥自身在存储产品及解决方案上的优势,以及我们在传统IT存储技术的积累,将IT与安防的云存储更好的融合在一起。针对安防行业我们打造了业界、覆盖细分行业多的产品线,并为用户提供贴近应用的方案定制服务。同时,我们也会着眼于全球,积极关注数据挖掘技术的发展,从应用的角度出发,实现先进技术与应用的承接、落地。

    关键词四:H.265

    H.265是ITU-TVCEG继H.264之后所制定的新的视频编码标准。H.265标准围绕着现有的视频编码标准H.264,保留原来的某些技术,同时对一些相关的技术加以改进。2012年8月,爱立信公司推出了首款H.265编解码器,而在仅仅六个月之后,国际电联(ITU)就正式批准通过了HEVC/H.265标准,标准全称为高效视频编码,相较于目前的H.264标准有了相当大的改善,华为公司拥有多的核心专利,是该标准的主导者。H.265技术的核心目标是比H.264压缩效率提升1倍。具体到安防领域,安防企业在H.265技术的开发上达到了什么程度呢?安防企业又是怎样看待这项技术的发展趋势呢?安博会上他们又有哪些新产品和新技术呢?

    2014年安博会H.265技术看点:

    H.265技术的核心目标是比H.264压缩效率提升1倍。就目前而言,企业在H.265技术的开发上达到什么程度?在安博会上有哪些产品推出?

    海康威视表示,H.265在安防领域的应用,可以用文字的发展应用来类比。前期是标准的制定,主要由JCT-VT主导,这个过程有点像字典的编写;然后芯片厂家使用H.265这本视频压缩标准字典,以不同的行文风格(芯片算法),写出一篇篇文章(压缩码流),这是实现层;到了应用层,更多的掌握在视频监控厂家手里,他们更多的作用是H.265文章的收集者,经过排版、优化做成各式书籍(产品),对外进行产品化销售。

    从产业链应用层来看,H.265可以实现全国产化。在底层应用方面,国内部分方案提供商已经陆续推出了基于H.265编码算法的压缩芯片,而华为等中国企业拥有相当一部分H.265核心专利,是该标准的主导者之一,华为海思即将推出业界颗基于H.265标准的高清网络摄像机处理器Hi3516A。与此同时,国内的安防厂商也在积极地推动着H.265视频标准的发展,基于H.265方案的编解码设备陆续发布。再来看H.265的产品应用,目前国内安防厂家基本都具备了产品化的研发实力,包括以海康威视等企业为代表的厂家都相继推出了支持H.265的产品。所以说,不论从芯片还是到产品,H.265均已做到国产化。

    再来看安防行业关注的信息安全问题,这就涉及到数据的加密。视频监控的信息安全与否,取决于安防系统的数据传输方式、权限管理方案、密码保护方法,与视频压缩标准无关。虽然数据加密是和视频压缩标准不同范畴的两种技术,但是由于安防行业的特殊性,也决定了这也是H.265在产品化之后用户关心的点。在加密和标准层面上,目前国内大型安防厂家基本都已经具备了完善的安全加密实力。举例来说,目前安防炙手可热的云储存技术,大家关心的问题也是信息安全问题,以海康威视为例,海康威视云储存就提供了可靠的安全加密保障,在很多项目上均有大规模运用。在很多平安城市级的项目中,数据安全更是人们关心的问题,目前主流的监控厂家均具备加密开发实力,并且这种加密机制也做得相当完善。

    H.265标准自2013年被确认,到现在各大企业纷纷发布H.265产品,其发展趋势异常火热。除上述H.265技术现状外,海康威视在今年9月份推出了4KNVR,其具有超强的显示和解码性能,支持H.265编解码,是4KIPC强大的后盾,支持4K显示,解决了4K监控存储和显示输出的瓶颈,和4KIPC、4K显示器一起形成完美的超清解决方案,将成为4K超清监控的中流砥柱,促进4K监控和H.265的普及和应用。在北京安博会上,海康威视将发布一系列支持H.265技术应用在安防监控系统前端、传输、后端、中心、解码显示等各个环节的产品。

    毋庸置疑,H.265的优势就是压缩性能相比当前视频压缩标准H.264提升了一倍,几乎将贯穿在高清监控系统中的码流降低了一半,高清码流的降低带来的好处是覆盖整个安防监控系统的。海康威视对H.265技术在安防视频监控与存储方面的应用总结以下三点:

    1、H.265在前端,可带来更多的高清布点

    以现今平安城市中炙手可热的1080p全高清监控为例,采用当前视频压缩标准普遍需要4M以上码率才能保证图像质量,这也导致了很多系统都采取了“部分点位先高清”的策略。如果采用H.265编码,按照现有的测试,1080p仅需1~2M左右的码率,而早期系统建设的标清D1格式也只能做到1.5~2M左右的码率,这对于高清系统的建设是一种极大的诱惑。一方面,对于一些已经建成的标清系统,几乎可以在其存储池容量不变的情况下直接升级为1080p全高清系统,而对于一些新建的高清系统,其系统存储成本将大大减少。

    2、H.265在传输,可带来更快的处理效率

    说到高清系统的联网,带宽资源和网络稳定性十分宝贵。如何更快的提高处理效率,现有压缩标准又遇到了难题。比如日益增长的1080p高清点位,造成安防网络的拥堵和存储数据的急剧膨胀。H.265又可以有效缓解这个安防网络高速公路拥堵的问题。

    3、H.265在后端,可带来更小的存储容量

    采用H.265来降低码流,一个本来只能容纳1000个摄像机的存储池,现在可以装2000个,甚至更多,而不用增加存储的成本。反之,如果摄像机清晰度、视场角是以前的几倍,而存储不变,这就为更高清提供了一种很好的解决方案。试想,用4K摄像机捕捉视频,一个摄像机能覆盖的区域可能是以前1080p的4倍,并且为更多的智能化分析提供了更好的保障。

    安防监控一直走在更高清的路上,但是这一路确实充满坎坷。从以前的CIF,到D1,再到720p、1080p,甚至4K,一直延续着更高清的发展路程。H.265的到来很好的适应了如今安防监控的新需求:更高的压缩比、更快的处理速度、更好的适应能力。海康威视对H.265技术未来发展趋势归结为:

    1、H.265可快速融入安防大联网的应用

    在大联网的趋势下,跨区域跨部门的信息共享变得尤为重要。当前各个业务部门的信息都有各自的情报来源,于是也就出现了,在一个路口安装了多台摄像机的情况,如此势必造成庞大的冗余数据,信息共享无从谈起。在H.265的推动下,超高清监控必将普及,一个摄像机可照顾多项业务的应用需求,提升监控质量的同时,还能减少布点,可以让系统包含更丰富的视频数据。如此一来,H.265可以更好地使各部门的情报去粗取精,有效提升信息共享效率。

    2、H.265可促进安防多行业的融合

    随着3G/4G无线通信技术在全球范围内的普及和商用,流媒体业务将作为一个重要方向在安防领域中推广,未来的安防监控业务和应用将呈现多样化。如今,人们日益希望随时随地通过任何终端都能更便捷地获取所需内容与服务。H.265可促使视频内容的带宽进一步降低,运营商将获得所需的解决方案和网络灵活性,以经济高效地向用户提供真正的移动视频和多媒体体验。另外,借助于移动终端超高清显示屏发展的趋势,H.265的高压缩率特性,将进一步促使高清甚至超高清视频在4G网络下流畅传输的应用普及。

    3、H.265可帮助安防向多领域扩展

    在安防市场方面,用户的形态正在发生扩充。随着技术的发展和大众安全意识的提高,民用市场的安防需求日益增长。现在家用安防产品正如火如荼地走进千家万户,国内很多大型企业也都推出了民用产品(如海康威视萤石等品牌),H.265可作为融化各行业产品壁垒的催化剂,安防视频的行业应用特征,安防产品采用H.265编码将更好的服务于安防民用化的发展。

    目前安防行业中H.264算法的应用已普及,从H.264发展而来的H.265在系统向下兼容、升级、推广方面存在极大优势,安防需要H.265的到来,而H.265可帮助安防取得更进一步的发展。

    关键词五:互联互通

    近年来在电子商务渠道的增长日益明显。与此同时,安防产品的实体零售渠道正在越来越多地与线上活动相结合,既注重终端客户的消费体验,也将互联网的优势化。

    对于安防企业而言,抢占利益的关键在于,是否能做到与第三方的互联互通,因为这是打破智能家居瓶颈的核心要素。企业要如何运用的互联互通?目前互联互通在业界发展如何?互联互通对安防行业来说有何特殊意义?慧锐通市场运营中心副总萧崇帮我们深刻解读。

    2014安博会互联互通推荐看点:

    互联互通,这是一直以来在谈的话题。无论是30年前楼宇对讲、防盗报警领域里的报警联动,还是10年前智能家居领域里并未成熟的感知联动。而在十二五规划里,物联网概念被炒得火热,终结果如何,至少安防行业里的互联互通,并没有真正被消费者接受。

    不过随着大数据云平台的存储数量越来越大、处理数据的能力越来越强、算法越来越智能,互联互通的作用越来越大,也许目前并不被消费者所接受,但在未来几年肯定可以被接受。

    从慧锐通的产品研发历程可以知道,WRT一直在互联互通领域做出自己的努力。首先,从系统架构来看,有欧洲智能建筑标准的有线ECB系统,也有由30年历史的RF技术组成的无线单火线系统。而这两套系统可以独立运作,也可以联动在一起使用,满足客户的真实需求,实现互联互通;

    其次,从有线ECB系统来看,其探测端、控制端、传输端都非常好地融合在一起,做到只要你想要控制的,我就能联动使用;探测端可以感知到环境的真实情况,再通过传输端分析整合,驱动控制端去控制相关的设备,做到真正的智慧感知,实瑞互联互通。

    后,慧锐通的大数据平台越来越完善,在楼宇对讲、智能家居主机产品里,都留下了大量的接口,如果有第三方公司的产品需要接入,只要做简单的技术对接,就可以联动使用,实现互联互通。

    慧锐通相信,从系统架构、硬件设备、到数据平台,我司都做好了互联互通准备,去迎接这个时代带来的新机遇。只要将这个理念坚持到底,在市场的接受度越来越高的趋势下,智慧生活将会真正实现。

    关键词六:多系统集成

    安防视频监控行业近几年呈现出快速发展趋势,根据权威机构对全球视频监控市场增长率预测,视频监控行业的发展前景还有很大的空间,而中国市场发展更快、更具潜力。未来视频监控整体发展趋势是高清监控得到普及,智能逐步进入实战应用,以及系统大集成。

    近几年,视频监控领域各行业管理者们希望将集成系统与其行业应用业务结合起来,能实现业务应用系统、办公系统、联网系统等与视频监控系统之间的“大集成”,业内对系统集成的认识正在逐步深入。系统集成给人们带来高效、便捷服务的同时,无形中也提高了用户的工作效率,目前整个集成市场的需求不断扩大,视频监控系统集成化平台软件作为系统集成的“核心和灵魂”也越来越受到业内的关注。

    下面是对安防视频监控系统集成的主要问题阐述安防视频监控系统“大集成”方面的观点,展望视频监控系统集成未来的发展趋势。

    系统硬件大集成,促使安防企业迈出跨界的步伐

    安防视频监控系统的硬件已呈现出多元化和跨界化的发展趋势,从硬件产品的纵向维度来看包括了前端设备、后端设备、传输设备、存储设备、智能设备、大屏设备、车载产品等,可以看出纵向的产品线越来越深;安防视频监控系统的硬件横向维度,在逐渐融合安防技术防范系统中的一些其它硬件,例如报警、门禁、对讲设备等,使得安防视频监控系统的功能性越来越丰富。并且安防视频监控系统硬件与IT化的融合已是愈来愈紧密,借鉴IT领域先进的技术、完善的标准体系,促使安防企业纷纷迈出跨界的步伐,探索一些新的发展方向。

    (一)视频监控系统硬件集成纵向发展浅析

    1)视频监控系统发展变化

    视频监控系统经历了多个发展阶段,已由模拟、数字时代走向全网络高清视频监控时代。模拟和数字视频监控系统结构比较简单,通常由摄像机等前端设备、传输系统和主控显示记录设备三大部分组成,所涉及到的硬件产品并不多,典型代表产品有模拟监控摄像机、DVR硬盘录像机、视频矩阵、控制键盘和监视器等。

    视频监控系统发展到全网络高清视频监控时代,其系统结构与模拟时代相比并未发生很大的变化,其组成主要为前端设备、网络传输、存储、软件平台和显示控制这几大部分,但是所引起的新技术、新产品的变化是非常多的。例如视频编解码技术、基于IP传输技术、存储技术、软件开发技术、高清显示技术以及IT领域相关技术等等,都在默默支撑和加速网络高清视频监控系统的发展。

    以海康威视为例,模拟时代主要产品是以板卡、DVR为主,伴随视频监控系统多个阶段的发展,现在海康威视的产品已经涵盖从视频采集、传输、存储控制、解码输出、显示控制、报警门禁、管理软件等全线安防产品家族,具备完善的安防产品线,业内的一些大型视频监控厂商也都经历了这样的发展态势。

    2013年,海康威视凭借着雄厚的研发实力,在摄像机/球机、DVR/NVR、网络集中存储、视频综合平台、平台软件、报警/民用等领域取得了新突破,推出了又一代新产品,与此同时海康威视还致力于不断完善自身的产品线,今年还首次推出了多款门禁产品。并且能够引领行业内新技术的代表有:视频透雾技术、视频拼接技术、高帧率高分辨率技术、人脸/人体属性技术、视频质量诊断技术等多项,吸引了行业众多的眼球。

    2)视频监控系统与IT的融合

    现阶段安防企业面对项目时需要具备综合能力,不仅需要安防专家还需要IT领域专家,这方面传统安防企业与IT企业互有优势,这时双方就需要形成合作进行互补共同发展。

    安防企业与IT企业合作方面有很多,从技术研发方面来看:主要是服务器领域、存储领域、交换路由领域、传输领域、信息安全技术领域、网络管理和运维领域、虚拟化领域、应用支撑领域、卫星技术领域(定位、测速、校时、图传)等等。

    从方案设计方面来看:安防行业在项目的方案设计与传统IT企业采用的方法日益趋同,比如设计图标规范化和系统化,设计的工具多样化,设计的方法论和建模也日益趋同。

    在安防产品及项目测评方面,也可以借助IT技术进行定性和定量的测试方法,以便检验相关技术是否达到预期目标。

    (二)视频监控系统硬件集成横向发展浅析

    视频监控系统硬件集成横向发展主要是体现在向安防技术防范系统其它方面的融合。安防技术防范系统主要是包括:入侵报警系统、视频安防监控系统、出入口控制系统、电子巡更系统、楼宇对讲(可视)系统、防盗报警系统、报警通信指挥系统、其它子系统,在做好视频监控系统建设的同时能够对其它安防技术防范子系统进行深度融合,并结合行业的应用场景和应用需求,推出相应的整体解决方案。

    海康威视在众多行业解决方案中,就实现了视频、报警、门禁、对讲、智能、存储等各子系统的深度融合,并结合行业的各类场景及实际业务应用需求,推出了新一代智慧型行业解决方案。此外,海康威视近年来还开发了一卡通产品线,将视频监控业务与一卡通业务进行整合,开创安防大集成的新领域。

    集成平台软件成为安防大集成的核心和灵魂

    安防视频监控系统集成化平台软件需要采用全局性视角进行重新审视,可以从业务体系、技术架构、运行机制、政府和社会的关系、运维管理、运营服务、建设方式等多个维度思考,终能够形成包含应用集成、界面集成、安全集成、人员集成、信息集成、管理集成等方面的多应用集成平台,这些发展变化和趋势对安防视频监控系统集成技术也提出了更高的要求。

    通过与IT系统高度融合,引入和应用各种软件集成平台技术,其中主要的软件集成平台技术包括面向服务的SOA架构、企业服务总线ESB、视频云计算、视频云存储、视频图像信息数据库和多应用集成技术等,使得视频监控系统集成化平台软件的信息处理和信息使用的能力得到大幅提升。

    视频监控系统集成化平台软件充分发挥安防系统作用和效率的关键与核心,海康威视在这方面占领制高点。随着安防行业日趋成熟,硬件设备的同质化现象会越来越严重,竞争也会更加激烈,因此行业解决方案的竞争优势主要通过平台软件体现出来。然而,行业软件平台的研发不是一蹴而就的,它需要企业对目标行业有长期深入的理解和积累,海康威视就以此为基础不断创新,推出了各细分行业的平台软件,并快速地响应行业用户和合作伙伴对平台软件的应用需求,取得了行业用户的广泛认可。 

    关键词七:移动互联网

    移动互联时代开启指尖上的家庭安防盛宴近年来,伴着移动互联网的发展,智能化的应用开始慢慢走进寻常百姓家。智能硬件与智能手机的联姻,将移动互联网带入了一片未知的疆土,狂欢与隐忧并存,机遇与挑战共生。越来越多的新技术企业期望在这片疆土中开辟出自己的一块领地,传统产业也受此影响发生了深刻的变化,安防行业也未能力外。

    在民用安防市场,互联网思维能够将安防企业同民用安防消费者有效连接,并有可能将民用安防消费者影响带入安防产品的设计、研发、制造、销售以及服务环节。这些或将有可能改变民用安防运营服务的模式和格局。那么移动互联网如今发展进度如何?企业又如何运用其优势?

    2014安博会移动互联网推荐看点:

    捷顺科技:在捷顺科技与支付宝(中国)网络技术有限公司签署的《合作框架协议》中,尽管对合作的方式未做详细披露,但一些框架性的披露依然引起资本市场的高度关注。协议中指出:双方约定以共同投入、共同分享的方式,搭建可以使用支付宝公司各类支付产品进行停车等费用支付的环境,共同打造一个国内的包括车位查询、预订、引导、反向寻车、在线支付等功能于一体的“车生活”服务平台。

    而在公告中明确指出该协议是“公司近年来围绕智慧城市平台建设的商业支付应用及移动互联网转型升级探索的较重要一步”,“有助于公司在国内购物广场及商业楼宇客户领域,为停车场用户和消费者提供更加丰富便捷的小额快速支付和结算方式,同时向广大车主提供基于手机应用端的一揽子综合停车生活服务的便捷用户体验”。

    高新兴:一个安防名企高新兴科技集团股份有限公司宣布增资,成立互联网业务的子公司“尚云在线”。同时,“尚云在线”具有互联网属性,除在监控,更多的在于实时视频的分享,是一个好玩的社交平台。用户可以在移动终端和尚云网站轻松实现实时视频点播、云录像查看、事件消息提醒等与友商类似的功能外,还可以通过直播在线分享功能。

    “尚云在线”还将成立sunY.inside产业联盟,旨在针对大众化市场下推动各优秀厂商间深入合作,形成丰富、融合的合作联盟,通过大平台的战略,满足产品在大众化市场中简单便捷应用的需求。sunY.inside产业联盟伙伴将依托高新兴部署的“尚云在线”平台,并免费使用云服务及Xp2p服务,形成一个完整的端到端的解决方案价值链。

    关键词八:智慧城市

    当前,我国各地智慧城市建设如火如荼,截至目前,全国已经有400多个城市宣布建设智慧城市,覆盖东、中、西部地区,约为全国地级以上城市总数的六成。住建部已经宣布第三批智慧城市申报试点启动,业内人士预计智慧城市将于2014年呈现遍地开花之势。

    业内人士认为,智慧城市已经从初的概念推广阶段逐渐转到推进阶段。在这一过程中,智慧城市建设遇到了哪些问题?结合企业的发展规划对智慧城市的看法?企业参与了哪些智慧城市项目,目前进展如何?北京互信互通信息技术有限公司产品经理王洪海及科濠安全设备有限公司为我们一探究竟。

    2014安博会移动互联网推荐看点:

    智慧城市已经从初的概念推广阶段逐渐转到推进阶段。在这一过程中,智慧城市建设遇到了城市缺乏长期有效规划、城市信息化建设参差不齐,信息资源孤立严重、运营模式模糊、盲目性,建设压力和投资风险共存、缺乏相关的标准体系等问题。

    智慧城市建设需要以政府为主导,智慧城市总体规划设计单位、电信运营商及智慧城市建设单位等协同推进,是一个复杂的系统工程。智慧城市建设分为5个阶段:顶层设计、分项顶层设计、建设方案设计、实施阶段、运营阶段。互信互通作为专业化企业,专注于分项顶层设计,提供专业化解决方案、产品和优质服务。我司重点参与建设方案阶段,同时参与实施阶段、运营阶段、分项顶层设计、顶层设计。

    在智慧城市建设过程中,互信互通以视频监控应用、北斗、GIS和数据中心四大系统为依托,建立基于北斗定位服务的智慧城市云时空服务平台,该平台作为我司智慧城市的发展基石,紧紧围绕数据统一格式化处理与存储、信息高度集成与共享、标准化管理与服务等原则,建立网格化、多维度、精细化的信息服务支撑体系,打造智慧城市321N的建设模式。

    目前互信互通专注于县级市(区)政府的城市管理和民生服务两大领域。在城市建设过程中,我司认为需要完善智慧城市管理体制,加强组织领导建设,打破数据垄断;加强智慧城市顶层设计,全面统筹规划智慧城市建设进度;完善政策法规与标准,保证智慧城市建设秩序;加大智慧城市建设资金投入,拓宽投资和融资渠道;实施智慧城市人才战略,增强全民信息素质;强化智慧城市建设与管理,建立评估机制;开展智慧城市交流合作,优化外部发展环境;强化信息安全措施,建立健全信息网络安全机制和体系。

    互信互通2014年正在参与河南某县级市的智慧城市建设,参与该县级市智慧城市建设的顶层设计和分项顶层设计。根据城市的实际情况,按照“总体设计、分步实施、小步快走、急用先上”的原则,循序渐进地开展的各项信息化建设任务,拟分三个阶段稳步推进。

    阶段城市基础数据整合阶段

    第二阶段城市基础数据交互阶段

    第三阶段公众服务提升阶段

    目前,建设重点是智慧城市云时空服务平台,依托该平台一期完成国土、住建、网格化管理、消防与应急指挥,实现数据整合、呈现。该平台的建立也是智慧应用、智慧产业发展的基础。后期建设中会融入商城县的林业、水利、道路、管网等。

    智慧城市项目的落地实施,我司希望更多的智慧城市合作伙伴参与互信智慧城市设计,丰富互信的产品,互信的自有产品也能快速融入到合作伙伴的产业中,实现共赢。

    科濠总经理徐斌强调,作为一个广义大概念,智慧城市包含许多内容,似乎只要可以让人们的生活更便捷、更智能的一切都可以被归类到“智慧城市”建设当中。时下正热的大数据、云计算、车联网等都是智慧城市建设不可或缺的重要部分。

    智慧城市充分借助物联网和信息通信技术,构建城市发展的智慧环境,形成基于海量信息和智能过滤处理的新的城市运营和管理模式,涉及智能工业、智能农业、电子政务、智能物流、智能交通、智能电网、智能环保、智能安防、智能医疗与智能家居等诸多领域。

    可以说,智慧城市是城市发展的必然。可以想象,如果没有信息通信技术的发展和支撑,智慧城市只能是空中楼阁,甚至不可能会有“智慧城市”概念的提出。

    关键词九:家用安防

    家用安防就是基于家庭安全的一种防范措施。家庭安防一直是普通消费者与安防企业的关注焦点。生活水平的提高,购买力增强,促进了人们更加关注生活质量与人身财产安全。对于新鲜事物的认知度也普遍提升,关于新潮产品的尝试,人们也能够大胆的迈出那一步,种种迹象也诱发了众多企业纷纷向往,顶着巨大的竞争压力,也要在民用安防市场开拓属于自己的天地。针对家用安防这个热点,东方网力和泰科分享了他们的观点。

    2014安博会家用安防推荐看点:

    今年3月,东方网力与奇虎360达成合作,正式成立合资公司:奇虎网力,推出以“360家庭卫士”为品牌名的智能摄像机,剑指家庭安防和智能家居行业,这标志着安防企业与互联网企业实现跨界合作。

    当前,我国智能手机以及家庭wi-fi普及率逐步提高,网速的快速提升,高清摄像机及云后台设备的价格逐年下降,迎来了家庭安防和智能家居发展的利好时机。

    东方网力十几年深耕行业市场,拥有强大的视频监控技术,更加深入理解视频产品,且有着十多年的视频管理平台经验和技术积累。

    东方网力表示,家庭安防逐渐成为刚性需求,相对于传统以监控为主的商用安防方案而言,东方网力与360的产品更注重于视频的解析以及在紧急情况下的报警联动,产品能够满足实质需求。此外,家庭安防有可能作为合资公司布局智能家居的入口,360依靠其强大的用户群体迭代公司完整的视频解决方案,2C和2B端的安全厂商强强联合有望迅速占领城市和农村市场,由于360在互联网领域积淀已久,后续的变现商业模式有望多元化。

    作为全球的消防与安防专业公司,泰科自1983年进入中国市场,凭借自身先进的科技、完善的产品以及高水平的客户服务,获得市场一致称赞的口碑,同时也形成自身独特的竞争优势,快速成为中国的安防、消防解决方案供应商,为金融银行、交通、石油能源、商业企业等不同行业提供专业的端到端的解决方案。

    泰科安防/ADT(安达泰)目前在中国的发展重心包括了三大业务部门:商业安防、零售业安防和家居安防。其中的家居安防部门通过24小时报警监控服务和快速响应和支援保护家庭成员免受盗窃、入侵或火灾的威胁,同时包括了儿童安全监控和老人紧急医疗通知服务。

    泰科表示,与其他安防企业相比,泰科的努力方向是成为中国受信赖的智能安防专家。在商业企业、政府机构、家庭用户中都可以看到泰科提供的全方位安全保障。集成不能仅仅是停留在硬件方面的研发,更要加大对不同管理平台(视频、门禁、报警)的投资,甚至会延伸到呼叫系统、短信系统、周界系统等等,对它们进行整合。

   关键词十:标准化

    安防监控设备从模拟到数字,从数字再到网络一路走来,产品与技术不断的推陈出新,让人目不暇接。有一种观点说安防业不缺产品不缺技术,缺的是应用与标准。这无疑是大多技术产品市场发展过程里普遍存在的一个问题。

    行业标准是行业与企业发展的基础,产品技术标准更是产品质量的有效保障。随着中国安防行业的日趋发展与成熟,国家主管部门正在大力推动安防行业的标准化建设。1987年,中国安全防范报警系统标准化技术委员会(SAC/TC100)正式成立,拉开了中国安防标准化建设的序幕。中国安防标准化建设历经27年风雨历程,期间,在安防标委会的直接参与和指导下,我国安防标准化建设取得了行业内令人瞩目的成绩,制订了一系列国家标准、行业标准、地方标准,很好地规范了行业健康有序发展。

    国内安防业呈现较为规范有序发展的状态离不开标准化建设。在标准化建设的过程中,越来越多的安防企业、团体及有识之士也意识到标准化的重要性及紧迫性。企业要如何参与标准化的制定和使用过程?标准化对安防行业来说有何特殊意义?JVC公司部长楼立平与大家分享了他们的观点。

    2014安博会标准化推荐看点:

    JVC公司表示,根据安防行业的特殊性,其作为外资企业要参与国内行业标准的制定是很困难的。在标准的使用中,JVC公司一直在跟进国内相应的行业标准,尤其是目前市场产品趋IP化以后,在视频压缩过程中的编码标准以及视频传输过程中的通信标准他们都在积极的响应,在马上举行的全国安防展上就会展出相应的产品。

    在标准化对安防行业的意义问题上,JVC认为,标准化是一个行业成规模后持续良性发展的必要条件。中国安防行业发展到现在,已经形成较大的产业规模,国内相应的行业标准也在不断建立和完善。这些标准的确立对行业持续良性的进一步发展必然起到很好的作用,但同时也要看到安防行业离真正的行业标准化还有很大的差距。目前正值安防行业大转变的时期,IT技术的发展引起了这次变化,所以必需有相应的新标准跟进配合,更有效地实现行业的标准化。

    标准化对安防行业的未来发展会起到决定性的作用,只有标准化才能获得行业的良性竞争,从而使行业整体走向更高的水平,包括更先进的技术,更优质的服务,更广阔的市场。

    神州数码索贝:三月初,国内一流的安防视频监控解决方案提供商——神州数码索贝科技有限公司(简称DCCS),推出新一代T系列网络高清摄像机,采用多项技术,保证了在超低照度的环境里,无论阴天或夜间,都能很好地还原图像,提供令人满意的高清画面。DCCS这一系列产品的推出,为安防监控行业建立了新的标准。

 

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供DigikeyMouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

更多新闻