来源:新浪科技
时间:2014-10-17
10月16日上午消息 第八届中国成都国际软件设计与应用大赛暨IDG全球APP开发创意争霸赛(成都站)决赛在成都世纪城国际会议中心举办,美国高通公司资深产品经理姜波在比赛现场做了题为“智能终端的延伸”主题演讲。姜波认为,今天的终端有两个大的方面在发展,一方面是运算能力,就整个芯片的层面来讲,运算能力越来越强。另一个纬度就是连接性,WIFI的普及,我们可以预想未来LTE会实现全面的普及,甚至到非常低的终端都会有LTE的产品。
以下为演讲全文:
姜波:大家好,非常荣幸代表高通公司为大家分享目前在智能终端领域,在智能平台领域有什么发展趋势。高通公司作为一个平台和技术提供商能为大家带来什么帮助。
首先我们来看一下目前整个智能手机移动越来越重要,手机作为一个载体和设备,在大家的生活里边扮演着越来越重要的角色。大家看到的这些数字是美国市场统计出来的,大家每天生活的各细节里边是离不开手机的,大家在手机上花的时间越来越多。互联网经济很大程度上是通过用户的时间去赚钱的商务模式,所以手机的使用频率使用时间越来越多,整个行业里边智能手机还是智能设备发展的核心。
美国高通公司作为一个方案提供商、芯片提供商,目前在终端领域我们有非常好的建树,基本上大多数的国际品牌的旗舰机还是在用高通的骁龙产品居多。
今年的通讯市场有很重要的一个变化,就是LTE,LTE在中国的部署很快让中国从3G转向4G时代。之前国外做4GLTE的时候已经很成熟了,但是中国市场还是3G为主。海外市场虽然有LTE推出,但是相对来讲它的人口和市场容量不像中国这么大。在中国快速推出LTE之后,我们发现一个趋势,几乎所有的中国厂商都把重心从3G转向4G。我们看到LTE在国外发展很多年,它的产品价格一直定得比较高,很多年以来一直没有快速下跌。但是到中国市场,到中国推出LTE之后,我们看到中国的LTE发展趋势是非常非常陡峭的,上升非常快。这是大家作为互联网公司和厂商可以从中受益的,前面有领导提到整个互联网产业除了美国可能就看中国。中国有一个天然的优势,我们在中国有非常强的硬件的出货量,现在可能是手机、平板,明天可能是无人机、智能设备。
通过4G的推出其实会给大家日常的生活会慢慢有一些改变,举一个例子。像今天大家喜欢用智能终端看一些视频,但是你看视频的时候都是用WIFI,很少用3G看?为什么?因为是根据流量付费的。4G推出之后有一个技术,可以通过这个技术可以提供一个广播的机制,通过LTE对用户进行一些广播业务,这些广播业务从运营商层面网络带宽的支出是固定的,这个大厅里面可能有几百人,这几百人同样看一个视频,使用的带宽是固定的。这个技术在3G时代是不成熟的,但是到4G时代有这些基本技术可以提供一些不同的东西。随着LTE的不断扩张和提升,从应用层面来讲也会提供很多的便利条件,刚才我谈的视频就是一个简单的例子。
接下来我们看一下基于智能手机来讲,大家看到智能手机跟日常生活的关联性越来越紧密,从智能手机你可以把你生活的方方面面,包括以客厅联系起来,实现内容分享和信息获取。
这里我谈谈智能手机作为一个平台核心,或者智能手机的芯片作为个平台核心能够关联提供的一些用户体验。通过手机可以连上你的传感器,通过一些温度传感器等等,你可以达到环境、导航、健身、应用这些都有非常全面的拓展。
还有我们谈到虚拟现实的技术,这也是高通在推广的一个方案,虚拟现实是通过已有的物体进行数学建模,通过云端把建模好的内容再通过实际场景,比如通过手机摄像头拍一个实际的物体。然后通过这个物体识别,你识别到这是一个麦当劳的产品或者是风景,是巴黎的埃菲尔铁塔,你可以把现实的图片通过识别和云端3G建模的网络产生连接,从而达到一个现实场景与虚拟场景的互动,这样可以创造出一些非常有趣的应用场景。包括一些游戏,玩游戏的时候你可以根据你现实遇到的场景通过云端3G建模把它抓下来。包括你去一个旅游景点,你可能看到具体场景,你可以推送广告或者你可以获取更多的信息。
包括在智能手机层面,我们也提供一些扩展的用户体验,由于时间有限我就把这部分快速过掉。
作为平台提供商,我们高通也有自己的DSP,对于应用开发者来讲我们可以提供一些非常差异化的功能。高通的DSP里面我们可以把它打开来,在客户这边有一些自己的算法放进来进行实现,这样可以提供更好的用户体验,这也是大的手机厂商在寻求差异化的一个点。
今天很多都是应用开发者,我们看看以智能手机为中心能做一些什么扩展。我们从技术角度来看,今天手机的芯片和电脑的芯片,它的产品是越来越接近或者没有大的差别,这样为产业发展提供了更大的平台。今天中国有很多手机方案提供商,有很多手机厂商,这成为中国移动终端产业的基础。现在我们看到一个趋势,在传统的通讯领域通讯的延伸,延伸到生活的各个方面,包括我们谈到的智慧家,包括智能汽车、智联网等等。大家看到的一个趋势,传统产业非常需要借用到传统的智能终端产业提供的东西。现在我个人有一个体会,传统的产业非常需要借助我们在手机上的方案,包括智能机,包括无人机。后面的一个趋势可能是说外围的非传统的终端行业怎么尽可能用少的学习成本使用在中国已经非常非常成熟,非常强大的终端智能产业提供的平台,我相信这应该是未来行业里面的一个机会和商机。
今天的终端上来讲有两个大的方面在发展,一方面是运算能力。就是整个芯片的层面,它的运算能力越来越强,今天的手机已经接近PC,它的能力已经越来越强,回到几年以前这个差距非常大的。可以预见,未来的几年时间里面这种差距会越来越小,大家会看到整个终端层面,手持终端与我们大的电视,与电脑,它的运算能力越来越接近。还有另一个纬度,就是连接性,WIFI的普及,我们可以预想未来LTE会实现全面的普及,甚至到非常低的终端都会有LTE的产品,这块的发展会对整个行业有非常好的基础,也会扩展到其他的领域,比如教育、零售、医疗等各层面,这是未来产业方向的一个动向。
再谈一下穿戴设备,穿戴设备也是目前新兴的智能终端的亮点,我们也有一些自己的方案。谈到高通,我们作为方案提供商,我们有很多产品提供穿戴设备,除了芯片之外,高通也有自己的屏幕技术。这个屏幕技术实际上它是使用机械原理,通过反射来调节屏幕的色彩,这个因为是被动的,它不是主动的,它通过反射光给大家看到颜色,所以它的耗电非常非常低。同时在芯片层面,我们也做到非常低的功耗。就像我们已经看到的一些非常好的智能设备,像一些穿戴式手表都用的高通的平台,去年高通也有自己的穿戴式手表,这个产品没有电源键,根本不需要关机,手表是不需要关屏幕。
再谈一下移动汽车方面的发展,到2023年的时候应该会超过1亿台汽车会配备移动通讯功能。目前手机上的一些功能都会整合扩展到汽车领域,相信今天手机上有的功能都会在汽车上实现出来。汽车层面分两个层面,一方面是车内的智联网,一方面是车外的功能。比如车辆诊断,通过车辆之间WIFI的互联可以诊断两个汽车的间距,对汽车行驶过程中的安全提供保障。
今天来的很多都是应用提供商,我们高通也为应用开发者提供整套的软件支持和工具支持,比如图形分析工具,这些大家也可以在我们的网上看到。
我就讲到这里,谢谢大家!
ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。