处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

LED技术出现新突破 可将清晰度提升400%

LED技术出现新突破 可将清晰度提升400%
来源:互联网 时间:2014-10-14

    即便是在几年前,先进的LED显示屏和市面上现有的屏幕面板相比都显得让人惊艳。而现在,普林斯顿大学一位工程师发现了一种廉价的LED制作方式,这种技术虽然成本低,但却能让面板更加明亮、效率、长寿,甚至还能将清晰度提升5倍之多。

在2012年,普林斯顿大学的Stephen Chou教授曾因自己在纳米技术上的突破和成就——将太阳能电池的能效提升了175%——而享誉学界。而现在,他又把相同的原理放到了LED技术上。“从物理角度看,一个良好的光线吸收体,比如我们的太阳能电池,应该也是良好的发光体,”Chou在文章中写道,“我们想要在实验中证明这一点在可见光范围内是真实的,然后使用它来解决LED和显示屏方面的重要挑战。”

自LED发明之日起,科学家们就一直在和这个所谓的重要挑战相抗争。虽然LED的能效极高,但它真正发射出的光线仅占生成总量的2%-4%,其余的则被困在了LED外壳当中,就像是光线被困在游泳池的水里一样。

而Chou的纳米技术却改变了这一点。这种技术使用了的纳米结构可以朝着观看者对光线进行导向和聚焦,它基本上就是一张仅有15纳米厚的网状结构,其底部的发光表面可以通过它发射出更加明亮的光线,由于被困住的光线和发热都得到了减少,LED的寿命也因此延长。

对于有机和无机LED的生产来说,这是一种非常廉价的方式。Chou和普林斯顿大学目前正在等待自己的专利申请通过,在那之后,我们可能用不了多久就会看到这种技术被应用在智能手机上了。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。