• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

尼吉康开发了“EJ系列”直流用干式薄膜电容器

来源:EEWORLD
时间:2014-10-11

分享至:

    尼吉康株式会社开发了主要用于汽车、工业设备及环境设备领域的“EJ系列”直流用干式薄膜电容器

    本产品将参展10月7日(周二)至11日(周六)期间在幕张国际展览中心(MAKUHARI MESSE)举办的《CEATEC JAPAN 2014(日本电子高新科技博览会)》

概要/开发背景 
    在以规模持续扩大的汽车、工业设备、环境市场为主需求猛增的直流薄膜用/平滑用的电容器产品领域,开发了更能满足高性能的市场需求(应对小型化、低温和高温多湿等)的系列产品。

特长 
    本产品是通过蒸镀膜的薄膜化和提高素子的收容效率,实现了比本公司现有产品“EU系列”减少了40%的小型化。采用树脂全模制式(无壳结构),应对低温(-40℃)和高温多湿(85℃ 85%RH 1000h)。另外,在蒸镀膜上采用保险机构,不仅提高了安全性,还实现了长寿命,并且采用了环保构件。

1.小型化(本公司现有产品体积对比:减少了40%)
2.应对低温(可在-40℃下使用)和高温多湿(可应对85℃ 85%RH 1000h)
3.附带保险结构的树脂模制式
4.无需维护(长寿命,高可靠性)
5.环保型产品(符合RoHS指令,无油)




<对比事例> 与现有产品的特性对比,同一额定下的体积对比

主要规格 
 ・主要规格下表所示。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供DigikeyMouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

更多新闻