处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

赛普拉斯推出高容量+FIFO+存储器

赛普拉斯推出高容量+FIFO+存储器
来源:EEWORLD 时间:2011-06-20

器件系列容量达 72 Mbits,用于高带宽视频和图形应用缓冲,拥有更高的信号完整性。

2011年6月16日,北京讯,赛普拉斯半导体公司(纳斯达克:CY)日前宣布推出一款容量高达 72 Mbit 的先进先出 (FIFO) 存储器。该款全新的高容量 (HD) FIFO 是视频及成像应用的理想选择,可满足高效缓冲所需的高容量和高频率要求。如欲了解有关 HD FIFO 的更多详情,敬请访问网址://www.cypress.com/go/HDFIFO。

与大型 PFGA 结合使用时,HD FIFO 可作为标准同步 DRAM 存储器的高级缓冲备选方案。赛普拉斯的 HD FIFO 不仅可提供比 DRAM 解决方案更高的信号完整性,而且其 133MHz 的工作频率还是视频帧缓冲的理想选择。HD FIFO 可提供多达 8 个可独立直接寻址的队列,使设计人员能够同时提供多个视频通道流。使用 HD FIFO使设计人员能够采用更小型的 FPGA,从而实现系统成本的整体降低。此外,赛普拉斯的 HD FIFO 还能降低设计复杂性,从而大幅加速视频与成像系统的上市进程,全面满足广播、军用、医疗以及 BTS 等细分市场的需求。

新型 HD FIFO 可提供 18、36 以及 72Mbit 的容量版本,能够支持 3.3V 和 1.8V LVCMOS 及 HSTL1 等众多 I/O 标准。此外,HD FIFO 解决方案还能提供用户可选的存储器组织管理方式,并可配置为 x9、x12、x16、x18、x20、x24、x32 或 x36 的器件产品,使设计人员能够灵活地选择的深度与宽度。所有的 HD FIFO 容量版本均采用可确保高度可扩展性的 209 球栅 BGA 封装。

赛普拉斯首席技术顾问 Dinesh Maheshwari 指出:“我们开发的 FIFO 产品具有足够的带宽及容量,能够满足高度专业化子系统之间对高带宽缓冲链接的要求,为视频广播、军用以及医疗等应用领域提供全方位支持。多排序等特性可在子系统之间实现多个逻辑流。此外,提供可配置宽度支持的多个 I/O 标准可帮助高度专业化的子系统不断演进发展,与行业技术发展俱进同步。HD FIFO 将有助于系统设计人员实现更高的产品性能,同时加速产品上市进程。”