• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

安森美推出集成开关稳压器

来源:EEWORLD
时间:2014-07-30

分享至:

    用于消费应用的高能效离线电源转换器,集成650 V额定雪崩能量MOSFET实现强固及紧凑的开关方案,用于家电、DVD播放机和机顶盒等耗电型应用 。

    2014年7月29日 – 推动高能效创新的安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)为不断扩大的电源管理产品阵容增添三款新的电流模式固定频率开关稳压器。NCP1129、NCP1126及NCP1124开关稳压器用于紧凑及高可靠性的离线AC-DC开关电源,包含额定雪崩能量650伏(V) MOSFET、提升轻载和待机能效的频率反走及跳周期模式,符合美国“能源之星”(ENERGY STAR®)外部电源(EPS) 2.0标准。

    这些高集成的器件只须极少外部元件,且大幅缩减总体物料单(BoM),使其非常适用于家用电器、DVD播放机及机顶盒的电源系统设计。NCP1129、NCP1126及NCP1124分别能提供达25 W、15 W和12 W功率,各自产生抖动的65千赫兹(kHz)或100 kHz的开关频率,因而显著改善电磁干扰(EMI)性能。

    安森美半导体AC-DC电源转换产品高级总监Shane Chilton说:“新的NCP112x系列开关稳压器使电源系统设计工程师能够构建更高能效、更高性价比、适合受限空间的电源设计。使用这些元器件带来设计灵活性,使工程师能优化他们的设计应用,提升能效,或减少电路板占位面积。”

    这些器件能够通过外部电阻来调节峰值电流,便于斜坡补偿,从而能够维持稳定的连续导电模式(CCM)工作。频率反走模式使轻载时的电源转换效率水平能够提升,而跳周期模式能够被激活,用于在空载或接近空载时降低待机能耗——待机模式下高压输入时的电流消耗低于100毫瓦(mW)。

    NCP112x系列器件均提供丰富的保护特性,包括基于50 ms定时器的自动恢复短路保护功能。此外,还可以从辅助绕组电压独立检测短路故障情况,因而确保在出现短路故障时能提供全面的保护。这些器件含内置过热关闭及过压回应机制,并能够经受额定2千伏(kV)人体模型(HBM)的静电放电。支持的工作温度范围为-40 °C至+150 °C。

封装及价格
    NCP112x集成开关稳压器采用无铅PDIP-7封装,每10,000片批量的单价从0.32美元起。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

更多新闻