• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

Xilinx 推出提升 FPGA 软处理器生产力的Kintex[图]

来源:我爱方案网
时间:2012-08-13

分享至:

全球可编程平台领导厂商赛灵思公司 (Xilinx)今天宣布推出 Kintex-7 FPGA 嵌入式套件,为系统设计人员迅速便捷地实现可编程系统集成提供了可立即使用的开发平台,让处理器对能针对视频和以太网交换、电机控制和医疗成像等应用, 控制不同的数据流。作为赛灵思 7 系列 FPGA,Kintex-7 不仅拥有高度灵活应对不同标准、并行处理和可定制接口的特性,而且还提供高性能 DSP、存储器、模拟和 I/O 接口等集成功能,从而可帮助设计人员更方便地嵌入软处理器,以控制数据流并管理系统中的大量接口。

赛灵思的 Kintex-7 FPGA 嵌入式套件可提高广播、航空航天与军用(A&D)、工业以及医疗应用的设计生产力。


图题:Kintex-7 FPGA 嵌入式套件
 

赛灵思公司目标设计平台资深营销经理Raj Seelam 指出:“通过该套件中的 Kintex-7 FPGA 嵌入式目标参考设计,设计人员可以缩短开发时间, 并以此为基础构建定制嵌入式系统的基石。Kintex-7 FPGA 的可扩展优化架构能够让客户在不同赛灵思 28纳米7系列器件之间进行设计移植,从而有助于化使用已有设计,并缩短产品上市时间。”

Xylon公司首席执行官Davor Kovacec指出:“Kintex-7 FPGA 是一款出色的针对高性能嵌入式设计的可编程平台。这款新型嵌入式套件采用我们的 logiSDHC SD卡控制器、logiCVC-ML显示控制器以及相关的软件驱动程序,使得系统设计人员可以快速设计出支持1080p60乃至更高视频分辨率的高清视频处理系统。”

Kintex-7 FPGA 嵌入式套件

通过综合的芯片、工具、IP 核以及 MicroBlaze™ 软处理器参考设计,软、硬件开发人员能够并行开展设计工作。该套件提供了设计人员着手设计所需的全部组件,其中包括:

Kintex-7 325T FPGA 套件配套提供的KC705基础板
嵌入式特点参考设计
ISE设计套件嵌入式版本(包括Xilinx Platform Studio (XPS) 和赛灵思软件开发套件)
USB、以太网、•HDMI™ 和电源线AMS评估卡

定价与供货情况

Kintex-7 FPGA 嵌入式套件定价为 1895 美元,现已开始接受预订。

 

标签 FPGA Xilinx Mouser代购 小批量芯片 小批量芯片代购 ICKEY IC代购

更多新闻