• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

华为推出采用展讯TD芯片的旗舰智能机

展讯通信有限公司(Spreadtrum Communications)的TD-SCDMA基带芯片SC8803G被华为Ascend P1 TD-SCDMA旗舰智能机采用。华为TD Ascend P1针对中国移动网络开发,为中国移动用户提供华为旗舰智能手机系列的高性能体验,目前该产品已经上市销售。

作为华为旗舰智能手机系列之一,Ascend P1为消费者带来杰出的产品体验。此款手机基于Android 4.0处理器,采用双核1.5GHz主频,1GB内存,4.3英寸高级AMOLED qHD 显示屏,4GB内置存储器及800万像素自动对焦摄像头。

SC8803G采用40纳米CMOS工艺,是一款高性能、高集成度的基带芯片,可实现3G待机及通话。展讯SC8803G支持TD-SCDMA、EDGE、GPRS和GSM模式,并支持2.8Mbps TD-HSDPA和2.2Mbps TD-HSUPA。SC8803G可实现非常小的布版面积,搭配第三方处理器,应用于高端智能手机。


标签 华为 展讯 Mouser代购 小批量芯片 小批量芯片代购 ICKEY IC代购

更多新闻