• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

ARM将继续支持Synopsys的EDA工具[图]

来源:elecfans
时间:2012-08-14

分享至:

在就有关基于Cortex A系列处理器核和Cadence设计系统公司的设计工具的片上系统设计在性能、功耗平衡上的改进(详见“ARM和EDA软件商Cadence统一其对处理器设计的支持”一文)问题对ARM发问之后,处理器IP授权商ARM控股有限公司(英国剑桥)已表示将继续与所有主要的EDA公司合作。

ARM的实体IP部门营销副总裁在给John Heinlein回复邮件的时候说,处理器优化方案IP(POP IP)平台的基本原理跟EDA工具是相互独立的。鉴于此,对Synopsys和Cadence的工具用户而言,ARM公司都存在可用的脚本和相关建议。因此,不管用户用哪种工具,都能达到更优结果并且在没有POP IP的情况下也能以更优越的时间上市。

Cadence版本的POP IP流在可用性和预验证上已经大大改善,但在与Synopsys公司相似的POP IP流的性能上却未能得到相关评论。

实际上,在大多数情况下,SoC设计师会使用几个来自不同EDA供应商的混合流(blended flow)。毕竟,一个公司从上到下只有一个EDA供应商的工具,这种情况是比较少见的。现在POP技术完全支持Cadence和Synopsys工具流和混合流。当然,ARM公司同样也关注工具在专业领域的解决方案,比如说测试、维修指导者以及其他领域的的相关专业供应商。

总而言之,ARM的客户使用一系列EDA工具解决方案,并且ARM实体IP产品的好处之一是:用户在工具上的自由选择权。

标签 EDA Synopsys Mouser代购 小批量芯片 小批量芯片代购 ICKEY IC代购

更多新闻