• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

Intersil推出新款数字电源模块

来源:EEWORLD
时间:2014-04-11

分享至:

   ISL8270M/71M数字电源模块系列满足云计算和有线及无线基础设施市场上的25/33A大电流应用的电源需求。


   美国加州、MILPITAS--- 2014年4月11日 —创新电源管理与精密模拟解决方案供应商Intersil公司(纳斯达克交易代码:ISIL)今天宣布,推出ISL8270M/71M系列数字电源模块,帮助客户显著降低设计复杂性和加快产品上市速度。ISL8270M/71M产品系列是基于Intersil的第四代数字电源控制器技术为25/33A应用而设计的,它显示了Intersil在先进数字电源技术领域的持续地位和专业知识。

   据专家估计,在数据中心硬件上每花一美元,就要在这些系统的供电和冷却用电上再花0.66美元。先进的电源管理会显著影响这些成本,帮助增加功率密度和降低功率耗散,以实现效率提升。此外,设备制造商在设计分立电源管理解决方案时有需要用到昂贵的散热器和风扇的先例,在占用宝贵的电路板空间的同时,还会增加系统面临的风险。新的ISL8270M/71M数字电源模块采用专利技术使客户能够快速设计高性能、高效和低高度的电源管理系统。

   基于Intersil的创新和专有ChargeMode™ Control调制技术,ISL8270M/71M数字电源模块可帮助实现的潜在电源效率优势。这种内建的无补偿架构能够帮助实现非常迅速的瞬态响应和减小输出电容值,由此产生的动态性能能够小化输出电压的变化。

   如同Intersil的小电流产品一样,新的25/33 A电源模块也通过提供实时系统监测和配置功能而优于模拟电源模块。具体而言,它们提供有关电源的重要信息(如任意时刻的功耗多少)并能相应地进行优化。

   Intersil的新数字电源模块还通过高度集成和创新的封装来帮助降低复杂性、占位面积和解决方案成本。这些模块的快速瞬态响应方便了设计,因为这时只需要大容量的输入和输出电容器即可构建完整的全数字开关电源方案,避免了对复杂电路设计的需要。ISL8270M/71M 数字电源模块的应用还避免了对额外散热器或内置风扇的需求,使它们非常适用于电路板空间有限的应用。同时,功率耗散也因为这些模块使用了耐热增强的、紧凑的(17mm x 19 mm)和低高度(3.5mm)的全封闭HDA封装而得到减小。

   Intersil发布的PowerNavigator™图形用户界面支持这些新的数字电源模块,这使设计工程师无需编写一行代码就能使用这些数字电源产品。这个易于使用的拖放式界面是一种可免费下载的图形用户界面软件,它提供了设计工程师快速设计和控制任何电源架构所需的灵活性。PowerNavigator的“无硬件”模式允许用户在硬件开发之前选择元件而不会带来设计风险。PowerNavigator 5.1 GUI提供对所有命令和设置配置的访问,包括加载针对常见应用的预定义配置的能力。在与Intersil的数字电源模块解决方案结合使用时,这能帮助实现前所未有的易用性。

   “ISL8270M/71M产品系列以一个简单的模块提供数字电源的灵活性和智能性”Intersil公司基础设施与工业电源产品高级副总裁Mark Downing表示,“Intersil一直引领数字电源创新,我们了解全球数据中心和网络中部署的高端设备的系统要求。我们的新ISL8270M/71M产品系列是以这些应用为目标而设计的,它们提供了高效和易于使用的智能数字电源管理和转换解决方案。”

主要特性和规格
集成控制器、驱动器、功率MOSFET和电感器以及支持元件的全集成式模块。
基于Intersil的ZL8800双输出或双相数字DC/DC控制器(集成电荷模式控制 [ChargeMode Control] 技术)
符合PMBUS规范的监测和配置,支持可编程输出电压、余量微调(margining)、UV/OV、输出电流限制、软启动/软关断、时序控制和外同步。
输入电压、输出电压和输出电流的按需回读(On demand readback)。
HDA封装使用标准表面贴装设备并支持自动组装,有助于降低组装成本。

供货
   ISL8270M和ISL8271M数字电源模块将于2014年6月通过Intersil的全球配销链供货。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签 开关电源 电源控制器 Future Wpi Onlinecomponents

更多新闻